コンビネーションスパナ(パネルタイプ)のレビュー

平均満足度 4.41 (41件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO
TRUSCO
369 / 税込 406
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 【用途】ボルト・ナットの締結作業用
41件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社ジェガット 様2019-08-26
用途:
機械の組み立て
対象商品:
16257623

問題なく使用できました、とくに支障はありませんので満足しています。

2017-12-16
用途:
自転車の整備に
対象商品:
16257544

自転車の部品には9mmのボルトやナットが使われている事があるので購入しました。
値段は安いですがしっかりした製品です。
自分のだけかもしれませんが、
スパナのナットやボルトをつかむ部分のエッジが鋭く手を切りそうです。
もう少し面を取ってほしいです。

2017-05-22
用途:
リールのメンテナンス
対象商品:
16257535

釣りのメンテナンスに使用しますが、さすがはトラスコ、安価ですが精度が高く安心して使えます。

大嶋クリップ 様2022-01-11
用途:
14番:チエイン調整
対象商品:
16257596

チエイン調整に14番が必要なバイクが出てきたため、それ専用に買いました。モノタロウブランドでも良かったのですが、サイズが無かった。。

2019-01-29
用途:
機械整備時
対象商品:
16257702

何の問題もなく使用しております。ありがとうございました

2018-03-05
用途:
メンテ用
対象商品:
16257666

手持ちにサイズが無かったで購入しましたが、品質も良いので安心して使える工具です。

2017-03-11
用途:
自作工具のモーター取り付け位置調整用
対象商品:
16257526

低価格でゴンビネーションスパナが対価格で入手できてよい。このサイズでしっかりした強度と使い勝手がこのコストなら満足。

有限会社佐々木機工 様2017-04-03
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
16257648

狭い場所でスパナ、メガネ等を使用して分解組立していましたが
角度や高さなどでボックスも使えず苦労してましたが丁度良い塩梅で使えます

2017-01-30
用途:
バイクブレーキフルード交換用
対象商品:
16257562

11ミリサイズ購入しました。
安いですが、十分なレベルです。

2021-02-27
用途:
自転車の整備
対象商品:
16257605

バリがある部分が存在し、それが手に触れ少し気になる。さすが安物。

クラレテクノ株式会社 様2017-04-03
用途:
自転車のメンテ
対象商品:
16257535

物はしっかりしていて問題ない。やや全長が短かったので次回は再考予定。

2018-08-14
用途:
サスペンションの調整用
対象商品:
16257675

オーリンズの車高調整用として購入。品質問題ありません。

2016-10-17
用途:
オートバイ メンテナンス
対象商品:
16257657

プラグレンチとして買いました。
使用しているツールロールに丁度良い長さと思って買いましたが、長いので1cm切る予定です。

2018-04-11
用途:
6mm用スパナ 装置のメンテナンス用
対象商品:
16257517

同じシリーズの7mmスパナを使用している。ナットに対する厚みのバランスが良くて、6mmスパナも購入。
U側の懐が8.5mm 厚み4.5mmあり、装置の中で廻せない。まだ100円ショップで売ってる薄いコンビスパナのほうが使える。使用するには先端の加工が必要になる。o側は使用できるが内側下の曲面が大きいのでナットへの掛かり量が1mmぐらい減ることになる。薄いナットでは掛かり量が少なくなる、こちら側の加工も必要。

ジーケーサービス 様2016-02-10
用途:
自動車整備
対象商品:
16257517

何の問題もなく使用できます。
高価な有名メーカーもいいですが、私はトラスコ推しです!
特にテンションをかけない作業にはモノタロウブランド、通常の作業にはトラスコと言った具合に使い分けています。

2016-06-07
用途:
自転車輪行時にペダルをはずすために使用
対象商品:
16257605

専用のペダルレンチだと輪行時に邪魔になり、携帯用の小型ペダルレンチでは強度が心もとないため、こちらのスパナで代用しています。長さ、重量ともちょうど良く輪行袋にしのばせています。

1人が参考にしています
2019-05-21
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
16257562

本体の柄が短くて車載工具として邪魔に成らずに良い。

2017-03-16
用途:
機械修理時
対象商品:
16257623

使用頻度も少なく強度的にも他のサイズも使用しているので問題は無い。

プログテック.ORG 様2016-08-25
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
16257666

コスパは良いですね。
安くて使いやすい 満足な商品です。
この値段では店頭では購入はなかなか難しいでしょう。

2016-03-30
用途:
自動車の整備
対象商品:
16257648

こちらのメーカーの商品は、はじめて購入しました。この価格でこの品質は、お得です。また、リピしたいと思います。