ラッカースプレーのレビュー

平均満足度3.84(719件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラッカースプレー モノタロウ
モノタロウ
ラッカースプレー
¥279~/税込¥307~

2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。【用途】鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど

719件中 681~700件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 17201354
2016-02-26
用途: マーキング

しっかりスプレーできて問題なく使えます。

対象商品 : 16526597
2015-12-11
用途: 機械の塗装など

塗装用のノズルは最高ですね。コスパもいいので、また購入します。

対象商品 : 17201372
2017-04-19
用途: ガーデンセットの塗装に使用。
テクニカオート 様(その他業種)

高価格品にくらべ、垂れが多すぎる。もう少し接着力が欲しい。

1人が参考にしています
対象商品 : 17201354
2016-08-05
用途: 塗装、マーキング

良く振っているのですが気泡がありマーキングや凹凸箇所は良いのですが平面はあまり綺麗に塗れませんでした。綺麗に塗りたい時は他メーカーが良いかも‥安いので使い分けてます。

1人が参考にしています
対象商品 : 16526563
2015-10-06
用途: 根掘りの位置出し
有限会社サン・エフ建設 様

とても良い

対象商品 : 17201388
2017-05-05
用途: ブラケット塗装

厚塗りしたら乾かすのに相当時間がかかる。まる三日かかります。

対象商品 : 17201388
2016-09-29
用途: バイクのカバー塗装
日本ブッシュ株式会社 様

ノズル2個あります。間違えると仕上がりが変わります

対象商品 : 17201397
2015-11-20
用途: 制御盤の補修

安くていい。

対象商品 : 17201397
2017-02-18
用途: 金属の塗装
西田サービス 様

シルバー購入したのですが、シルバーじゃなくてコメリーのシルバーメタリック? と同じです。液ダレするし、きれいに色もつかない。
買って後悔です。

3人が参考にしています
対象商品 : 17201354
2016-12-08
用途: 商品の選別用

渇きが遅いため冬場での使用は不可。

夏場らな何とか使えるかもとのこと。

特にスプレーの上にマジックで文字を書く場合があるため、
くぁきが遅いのが致命的なことがあり。

1人が参考にしています
対象商品 : 17201388
2017-01-29
用途: 金属板塗装
農・林・水産業

男前製品と同時に作業
しましたが・・
 タレやつぶつぶ
が多くみられ 私には不満の
残る製品でした。

2人が参考にしています
対象商品 : 17201397
2016-11-23
用途: 塗装
有限会社菅野工業所 様

安いのはともかく、塗料濃度が薄すぎる。ノズルが太くて一気に出てしまうので液だれが出やすい。仕上がりが汚い。

1人が参考にしています
2016-01-30
用途: お手軽塗装

以前のものに比べて、顔料濃度は改善されたようで隠ぺい力が向上しているのを感じました。
酷すぎたノズルも替えノズルが付くようになり、それを使用すればかなりマシになります。
(ただ国産品に比べれば、まだまだ粒子にムラがあるので、ノズルだけ国産のものと取り替えて使用します)
以前から、きつ過ぎた溶剤臭については、まだ改善されておらず、刺激臭がかなり強いです。
買いに行く手間を惜しまなければ、ホームセンターで売っている同等価格品の方が、色々な面で勝っているレベルです。

対象商品 : 16526597
2016-09-21
用途: 木工品の塗装全般
計数木工所 様

内容に不満はさほどないのですが、やはり、青色と緑色が欲しい。欲を言い出せばきりがないですが、現状では、小学一年生のお絵かき絵具セットに負けています。毒性か何かの問題で、調達できないのでしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 17201388
2016-04-16
用途: 材料の表示

たまに、塗料がまだまだ残っているのに、噴射しなくなるスプレーが、あります。
ガスが少ないか何かですか?塗料が半分以上残って捨てなければいけなくなりますので、
宜しくお願いします

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 17201388
2016-08-03
用途: 目印(マーキング)に

何かのマーキングには最適と思いますが、他の方も指摘しているように液ダレが激しいので、美的感覚が要求される物にはお勧めできません。

1人が参考にしています
対象商品 : 17201372
2016-03-31
用途: ホイールの塗装

ホイールの下塗りに使用しようと思いましたがよく垂れます。なのでやめました。平面の塗装には良いかもしれません。値段は安くて良いです。

1人が参考にしています
対象商品 : 17201354
2016-07-22
用途: 自動車部品の自作用
農・林・水産業

値段は満足。色が薄い(透ける)様に感じる…
重要部品でなく、さび止め程度で塗ったがプラサフ吹かないと重ね塗りしても素材のまだら模様が消えない…

対象商品 : 17201372
2017-01-07
用途: 積載車の塗装に
田中自動車 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

スプレーが霧状にうまくでてこなく、詰まったような感じで噴射するため
綺麗に塗装できない
他の物に比べて液だれも多い

2人が参考にしています
対象商品 : 17201388
2017-03-07
用途: 自動車下回りに
ムーンオート 様

速乾性がなくベタベタと吹き付けしにくく垂れ作業効率が
悪い

1人が参考にしています