スクーター用タイヤのレビュー

平均満足度 4.50 (440件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スクーター用タイヤ KINGS TIRE
KINGS TIRE
   
KINGS TIREは台湾のバイク用タイヤ製造メーカーであるGOODTIME RUBBER製です。ISO9001:2008を取得した認証工場での製造はもちろんDOTのような厳しい規格もクリアしています。海外のバイクメーカーにOEM供給も行っています。パターン9288は直線走行において安定性があり、アスファルトの道に適しています。水はけも良いです。パターン9011は道路への接地性、並びに動釣り合い性に優れておりアスファルトの道に適しています。
440件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-10
用途:
社用のスクーターで使用
対象商品:
17215293

先ずは、とても安価で気に入っています。
パターンは9288が届きました。
振れが少々大きめですが実働に問題は無いです。
空気圧を高めに設定している方は、振れが手に伝わってくるかもしれません。
価格を考えれば、自分的には満足です。

春田商会 様2026-02-08
用途:
バイクのタイヤ交換に

「特価」になっていたので購入。以前もこのメーカーのタイヤは購入して普通に使用できたので再購入です。

2025-02-06
用途:
スクータータイヤ交換
対象商品:
17215302

結構硬い。なかなか手作業での交換はきついかもです。92年スーパージョグZR3ykの5回目のタイヤ交換にと購入しました。コンパウンドも硬いので耐摩耗性にいいかもですが、交換して乗ってみないことにはわかりません。でも、コスパは、この物価高騰のご時世に、かなり良すぎなアウトレット価格!!買いだめしておきたいけど、タイヤ交換必要なスクーターがそんなにあるわけじゃないから、、断念(笑)

2人が参考にしています
2025-03-14
用途:
バイクタイヤ交換

リピート商品となる。予備品であり、現行装着品が劣化摩耗破損時の手持品だ。実績あり、コストアップしてた中で特売してい品に合わせて購入できたため万ぞじゅしている。品質低下がないか実践的に継続評価していく。

2025-02-07
用途:
バイクのタイヤ

普通に何回もリピ-トしている、安くて最高ですね。
普段使いには良いと思う

バイクマン 様2025-03-15
用途:
タイヤ交換
対象商品:
17215284

初めまして、購入しましたが
年式とかは 気にならますが
デザインとか 取り敢えずは良い感じで
後は耐久性とかですね

2025-04-18
用途:
自分のスクーターのタイヤ交換
対象商品:
17215293

2020年ものでしたが、普段の足として使っているスクーターには十分なものと思われます。

2024-04-17
用途:
ライブDioに装着
対象商品:
17215302

「KINGS TIRE」は初めての購入でしたが、お得で乗り心地も良く満足しています。
年間走行距離が短いので耐久性に期待しています。

1人が参考にしています
2024-11-28
用途:
タイヤメンテナンス
対象商品:
17215302

とてもリーズナブルでよいと思う。使用感はまだ走行距離が少ないのでこれから。

2024-12-04
用途:
交換。

初めて、購入しました。価格からして、耐久性が良い。コスパ最高。次回も購入します。

1人が参考にしています
2024-11-20
用途:
アドレス125Gに使用

値段は安価ですが、普段使いなら十分グリップするし問題ないです

2023-12-06
用途:
タイヤ交換
対象商品:
17215327

某バイク通販大手さんより安く購入させて頂きました。グリップ力も満足してます。後は耐久性をみて、良ければまた購入させて頂きます

大塚産業株式会社 様2024-02-24
用途:
スクータータイヤ交換
対象商品:
17215284

今まで30本以上交換していますが、全く問題ない品質です。

1人が参考にしています
2023-11-29
用途:
履き替え
対象商品:
17215284

価格で選びました。履き替え前ですが耐久性に期待します。

2023-08-05
用途:
スクーターのタイヤ交換時
対象商品:
17215327

標準仕様100/90-10のスクーターに使用しました。直径が少々大きくなりましたが、発進時の無駄なトルクが軽減した感じで、スムーズに走るようになりました。価格も安いので大満足です。同じパターンで、前輪用の110/80-12がほしいです。

2023-12-06
用途:
自動車部品のメンテナンスに使用しました。
対象商品:
17215318

タイヤの組み付けも普通にあり 味噌のパターンもダンロップ と変わりなく アドレスに使用しました。

鈴木 様2023-09-13
用途:
リード125後輪に使用
対象商品:
17215318

約1万㎞毎にDIYで替えています。コスパいいです、これからも使い続けます

2024-04-23
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
17215293

安価ながら、問題なく使え、役立ちました。満足しています。

2023-05-14
用途:
梱包の良さ
対象商品:
17215302

梱包状態がとても良く、ビードが内巻きに変形しないようにきちっと内部で支えていてくれていた。
おかげで手押しの空気入れでビードが一発でパンッと上がったのは初めての経験でした。
リピートする限りGSで空気入れさせてもらうことは今後なくなるかもです。

2023-05-13
用途:
梱包が良い

梱包状態がとても良いです。
ビードが変形しないように硬めの梱包材を詰めて支えているおかげで、手動ポンプで空気が漏れずビードが余裕で上がったのは初めてです。
今後これを選び続ければGSまで空気を入れに行かなくても良さそうです。