スピンナハンドルのレビュー

平均満足度 4.67 (337件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スピンナハンドル モノタロウ
モノタロウ
589 / 税込 648
深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。 【用途】深くて狭い箇所での作業に
337件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-05-03
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
69215396

バイクのシャフトやエンジンマウントの大きなナットを外す為に購入。作りがしっかりしていて使いやすい。

2024-04-14
用途:
自動車整備に
対象商品:
69215378

時間が出来てきたので整備用に購入いたしました。思った以上に強固な作りのように感じました。

株式会社ニックプロジェクト 様2024-03-29
用途:
ハブナット取り外し
対象商品:
69215387

一般的な工具の価格より安かったのであまり期待していなかったのですが、物が届いて実際見てみるとクオリティは高く、実際使用してみると耐久性も期待できるほど良い商品だと思います。

2024-04-21
用途:
車両の整備に
対象商品:
69215405

高トルクを必要とする場面が多くなり、購入。コスパ高い!購入して良かったです。

2024-01-26
用途:
車のドレンボルト等を外す時
対象商品:
70390837

この長さでこの価格は安いと思います。首振りも付いて固いドレンボルト等を外すのに重宝します。買いだと思いますよ!

2024-01-15
用途:
役に立ちます。
対象商品:
69215335

トルクが必要な締め付けにはもってこいの工具で、グリップ形状もよいです。

VIAURA 様2024-08-10
用途:
最初のゆるめる時に使用
対象商品:
69215396

とても丈夫そうなので買ってみました。今の所満足しています。

2023-11-23
用途:
自動車整備
対象商品:
69215387

シンプル故にプライベーターの使用頻度では壊れる気配がありません。長物にはいざという時に助けられます。

2023-10-04
用途:
バイクの整備・修理時
対象商品:
69215396

バイクのエンジンのタペットキャップが固着していて普通のメガネレンチではとても歯が立たず困っていましたが,この12.7mm角で長さ60cmのスピンナハンドルに,KTCのソケット(6角)を取り付けて思い切り力をかけてみたところ,見事に取り外すことができました。シャフトがとてもしっかりしていて,頼りになる工具だと感じました。タイヤ交換時のナットの取り外しなどにも活躍しそうです。

2人が参考にしています
VIAURA 様2024-08-06
用途:
最初のゆるめる時に使用
対象商品:
69215396

以前も使用していたタイプですがこれの方が丈夫そうなので購入してみました。

2023-09-19
用途:
ハブロックナットに使用
対象商品:
69215396

ワゴンR(MH21S)のハブロックナットを外すのに使用。
トルクレンチを代用する方が多いがトルクレンチを痛めるため購入。
さすがにこれだけの長さ(600mm)あればトルクをかけやすく
スムーズに外すことができた。
タイヤが接地した状態でハブロックナットを緩めればよりスムーズです。

2人が参考にしています
2023-12-07
用途:
車のスタッドレス交換作業
対象商品:
69215378

コストパフォーマンス、使い勝手が良い。
今回スムーズに受け取れました。

2023-09-14
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
69215344

安さと20cmという短さに惹かれて購入。軽くて取り回し易いので、ちょっと作業したい時気軽に使える。ラチェットハンドルよりも使用頻度が高くなりそう。

2023-07-19
用途:
自転車のメンテ&車載用に最適
対象商品:
69215335

6.35mmサイズで長さ150mm。安くて作りも良く軽量で、自転車のメンテにもってこいの工具です(車載しています)。

1人が参考にしています
2023-09-13
用途:
ワンボックスバンのタイヤ交換に使用
対象商品:
69215387

タイヤ交換はかがんで行うのでハンドルが長いのは作業が楽に済む。

2023-10-03
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
69215344

縁の処理がガサついているところがありますが値段を考えればいいんではないでしょうか。
安いので気軽につかえます。

2023-05-21
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
69215344

固着していないボルトナットだと、機械の作業スペースが十分あれば、短い3分のスピンナハンドルが一番いいと考え、いろいろ探して、値段が安く気軽に試せる一番短いこちらを購入
差し込み角を倒してボルトを緩め、差し込み角を伸ばしてボルトを回すことでラチェットより
いいと思います。T型レンチだと工具箱に入らないのでそこも考えました。
ハンドルのローレットも深くて良いですし、ハンドルの穴も開いててよいです。
ただし穴の縁にバリがありますが、値段を考えれば満足です。

2人が参考にしています
山口工務店 様2024-04-28
用途:
機械メンテ
対象商品:
69215344

使った感じも良いです。使用頻度の少ないサイズですが手頃な価格なので購入。

2023-07-18
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
69215353

ネジを緩める際に使用するために購入しました。古いバイクでは6mmとはいえ恐ろしいくらい回らないネジがしばしばあるので、緩めるための工具が一つあると安心です。

2023-06-06
用途:
外れない時のために購入
対象商品:
69215396

外れないとわかった時にはすでに手遅れなので、その前に買っておきました。モノタロウブランドですが、台湾の有名OEM製でしょうか?クオリティがかなり高くてびっくりしています。