スピンナハンドルのレビュー
- 用途:
- バイクの整備等
- 対象商品:
- 69215387
長くて重いので硬いボルトも楽に外せました
一か所問題があり持ち手のギザギザ加工が服やズボンに引っ掛かります。
新しいのでバリ等があるのかもです
総合評価は良いです
- 用途:
- ねじ回し
- 対象商品:
- 69215405
今まで使っていたものが折れてしまい、代わりに購入しました。今までのものよりハンドルが長くて、とても丈夫で使いやすいです。
- 用途:
- 7年落ちのバイクのメンテに大活躍中!!
- 対象商品:
- 69215387
7年落ちのバイクのリアサスペンションを外すため、トルクが必要だったので購入しました。
結果、無ければ絶対に緩められないボルトも外すことができ、大満足です。
造りもしっかりしてますので、今日もリアアクスルを緩めるのに大活躍してます。
- 用途:
- パワクロのトラクターのスプロケを外すのに使用。
- 対象商品:
- 69215405
3/4サイズのスピンナハンドルをこの価格で買えるのは魅力です。
私の使用環境においては十分な強度であると思います。
- 用途:
- バイク等の整備
品質、強度共満足のいく工具でした
ハンドル系の工具の中では最初に手に取る程大活躍しております
この価格なら全サイズ揃えたくなりますね
- 用途:
- お値段以上の品質です。流石のモモタロウ印
- 対象商品:
- 69215344
値段以上にしっかり作られています。
本当にこの価格で売って利益有るのって感じですね。
他社の物より安価で高品質です。
改善点が有るとすれば、モモタロウブランドを示すロゴが入れば尚いい感じ。
- 用途:
- クランクプーリーボルト外しのため
- 対象商品:
- 69215396
600mmのものを購入しましたが、若干強度不足を感じます。
かなりしなるので不安感はありますが何とか使用できました。
- 用途:
- 船外機の点火プラグ交換
- 対象商品:
- 69215353
狭い箇所の作業に必要と考え購入し、さっそく使用しました。
これがなければプラグ交換ができないところでした。
買っていてよかったと思いました。
さらに迅速に対応してくれるので作業にまにあいました。
- 用途:
- スバルサンバーのリアブレーキ整備
- 対象商品:
- 69215405
スバルサンバーKV4のリアドラムブレーキは36mmのセンターナットで留まっています。このナットを外さなければブレーキシリンダーの交換ができません。最初は差し込み12.7mmのトネ製スピナーハンドルに19mmアダプターを付けて緩めようとしましたがものの見事に先端が折れました。そんなんで購入した19mmです。問題なく外すことができました。
- 用途:
- 主にバイクのメンテナンス
質感もいいし重さも程よく気に入ってます
早回しができるのでラチェットハンドルの出番がかなり減ってしまいました
スイベルラチェットも考えましたが少々乱暴な使用にも耐えられるスピンナハンドルで結果正解だったかな
- 用途:
- 車のメンテナンス
重量感があり強い。サス交換時になどに使ったが
問題なく緩みました。やっぱり長さは、いりますね!
- 用途:
- DIYでの使用。
- 対象商品:
- 69215353
機能性重視で長いヤツにするか、収納重視で手頃なヤツにするかで悩みましたが、鉄パイプを使う事を前提に25cmにしました。もう少し長くても良かったかなと思ってます。工具の品質等不満はありません。
- 用途:
- 自動車のメンテナンス
- 対象商品:
- 69215387
ロングスピンナーは1個持っていると便利ですよ。意外に色んな場面で出番があります。自分は非力なので重宝しています。がたつきも出ていないので満足しています