スピンナハンドルのレビュー

平均満足度 4.66 (326件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スピンナハンドル モノタロウ
モノタロウ
589 / 税込 648
深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。 【用途】深くて狭い箇所での作業に
326件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-04-28
用途:
YAMAHAオートバイのフロントスプロケット交換
対象商品:
69215396

YAMAHAバイクのフロントスプロケット固定用の30mmナットを緩めるために使用しました。事前の調査ではスピンナハンドルでは難しいとの情報もありましたが,600mm長の威力で補助者無しで成功!

2021-08-04
用途:
自動車、バイクのメンテナンス
対象商品:
69215344

値段の高いものはそれなりにいいと思うが普通に整備するならこれで十分

2021-07-13
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
69215396

オルタネータ、エアコンコンプレッサー等のボルトゆるめにロングサイズが1本あると便利です。

2021-06-09
用途:
メンテナンス用
対象商品:
69215378

重機のメンテナンス用に購入しました。大型重機の為、ラチェットでは危険でした。もう少し重さがあってもよかったのかなとは思いますが、軽いのは軽いで使いやすくていいです。

大木商店 様2021-05-22
用途:
44263
対象商品:
69215353

3/8のブレーカーバーは持っていないので 購入
普通に使えます。

2022-01-27
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
69215353

別サイズを使用して,使用感が良かったのでこのサイズを購入しました。素人作業には十分な品質だと感じています。

2021-01-23
用途:
ドライバーのようにも回せるので、ラチェットより応用が効く
対象商品:
69215378

今回は12.7(380)を購入。この値段で買えることに驚きました。クロスバイクのBB交換やスクーターのリアホイール、バイクのステムナットなど、たまに車のホイール増し締めにも活躍してくれています。とくにBB交換はモンキーで苦労してたのは何だったの?というくらい楽になりました。
バイクの外装外しなどは、トルクいらないので6.35が便利です。ストレートにして片手でクルクル回せて楽なので、個人的にはラチェットやTハンドルよりも出番が多いです。

2021-05-11
用途:
オートバイの整備
対象商品:
69215335

ドライバー代わりに早回しできるので作業時間短縮になります。

2021-05-08
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
69215335

また、特に不可も可もない。最初は造り的に大丈夫かなと思ってたけど、使ってみたら特に不安なくつかえました。
つぎはもうワンサイズ長い柄のものを買おうと思います。

2021-05-08
用途:
作業車のメンテ
対象商品:
69215378

ほぼメガネレンチかラチェットのボックスレンチでいいんだけど、たまにスピンナハンドルで締めたい場面もでてくるので持っておきたい工具のひとつかな。

NGOフェニックス救援隊 様2021-02-23
用途:
バイクに
対象商品:
69215396

バイクのスプロケット交換に。外れちゃ困るところだから固く締めるんでしょうけど、太刀打ちできないと困るので最長の600mmで。難なく回りました。今までの苦労は何?という感じです。値段の割に質もいいと思います。

2021-01-05
用途:
自転車ボトムブラケット交換
対象商品:
69215378

カートリッジボトムブラケット工具型番52302を使ってBBカートリッジを外す為に長めのスピンナハンドルを選択しました。24mmディープソケットと組合せる事で問題なく楽にBBカートリッジを外す事が出来ました。

2021-02-22
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
69215378

お安く購入出来ました。
ガタ等もなく、作業も問題なくできました。

2021-02-03
用途:
車載工具
対象商品:
69215378

工具箱に丁度入るため重宝しており再購入ですが、今回は六角ネジがはずれておりました。もし、知らずに使用すると事故になりかねません。一度、在庫を点検されてはいかがでしょうか?

2020-10-06
用途:
自動車のタイヤ交換と自転車のクランクボルト外しに
対象商品:
69215378

トルクレンチでボルトを外すのは良くないらしいので、トルクが必要な自動車のタイヤ交換と自転車のクランクボルトを外すのに購入しました。柄の長さもありナット(ボルト)を簡単に外すことが出来ました。ソケットを差し込む軸の部分は90度より少し内側に入ります。自転車ならボスフリーのスプロケットやボトムブラケットにも役立ちそうです(それぞれ専用工具とそれに合う六角ソケットが必要)

2人が参考にしています
2021-02-24
用途:
車の整備や機械手入れ
対象商品:
69215396

低価格のわりにしっかりと作られていてよかった。他の販売ページでたぶん同じものを見かけたが、倍の値段でした。探すものですね。先端を外した時の本体に、磨いていない部分があったので-1点かな。(機能には関係なし)

2021-01-13
用途:
くるまのメンテナンス
対象商品:
69215396

くるまのメンテナンスで使用しています。
デフオイル交換時のネジも簡単に緩みます。

2021-01-30
用途:
バイクメンテ
対象商品:
69215353

プライベートのバイクメンテ用として購入しました。普通に使えます。

岩畠農園 様2020-12-19
用途:
長いので楽
対象商品:
69215396

長さとともに太いので少し重たいので使い分けが必要ですが、硬いネジでも楽に緩めることができました。

F2DOCK 様2021-01-12
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
69215396

タイミングベルトを交換する際、プーリーの回り止め固定用として購入してみました。強度を見る為に120Nmで締め付けられてるナットを外した際、少ししなりましたが緩みはしました。強度は推定200Nmぐらい?と言う印象です。多少、価格が上がっても高トルクにも耐えれるシャフトの太いツールをモノタロウブランドから出してくれたら嬉しいです。

1人が参考にしています