リチウムグリーススプレーのレビュー
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
【用途】ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
2019-05-14
- 用途:
- 薔薇のアーチ
- 対象商品:
- 18466972
組み立て式薔薇のアーチなんだが、ねじ部分が固くなるため、接続部分にスプレーしておく。普通のだと薔薇の葉っぱについて、黄色く枯れるが、これだと、スプレー液が飛び散らないので良いです。外で使うので粘着性が良い
2人が参考にしています
2019-06-20
- 用途:
- 自動車・バイクのメンテナスに使用
- 対象商品:
- 18466972
バイクのブレーキレバーの付け根の潤滑や、その他各摺動部に使用していますが、特に問題なく使用できているので良い商品だと思います。直接、他の製品と比較したことがないので評価は難しいですが、先ほども述べましたが問題なく使用できているので良い商品だと思います。
2019-06-01
- 用途:
- タイヤチェーンや滑動部の潤滑
- 対象商品:
- 18466972
格ホームセンターでも自社ブランドのグリーススプレーを販売していますが
モノタロウ製は量も倍に多く、ヘビーデューティを部所もきっちりグリースオイルが染み込み円滑さを保ち保護してくれます。是非お勧めです。
2019-08-20
- 用途:
- メンテ
- 対象商品:
- 18466972
コンバインの刃に結構吹いてます。収穫終了後にいつも使用。稼動部に満遍なく吹くようにしてます。コンバインで2~3本使用します。コスパがよいです。
2019-04-27
- 用途:
- バイクのケーブル潤滑
- 対象商品:
- 18466972
□クラッチケーブルの中に塗布
□スプレータイプなので楽々
□ケーブルの奥まで届いてクラッチレバーが軽くなる
□ケーブルのライフも伸びます
□めちゃ安い
1人が参考にしています
東和工務店 様2019-05-20
- 用途:
- トラックや機械のメンテナンス時に
- 対象商品:
- 18466972
下側から塗油しなければならない所に使っています。 吹き付けても垂れてこないので、非常に助かります。 潤滑性も充分です。 無くなったら、また購入します。
今までいろいろなスプレータイプの潤滑剤を使ってきましたが、この製品は、グリスの粘度が高く泡状なので流れ落ちることもないので下側から塗油しなければならない箇所や手が届かない細かい精密部分にも浸透し溜まってくれて持ちが良く値段が安いので、重宝しております。
2人が参考にしています