カラーサビ鉄用のレビュー
- 用途:
- ガレージの塗装替え
- 対象商品:
- 18854648
素人でも簡単に使用することが出来ました。錆が発生している面に上塗りが出来て、大変満足しています。初めて使用される方にもお勧め出来る商品で、是非とも、価格の安いモノタロウさんで購入して使用して下さい。
- 用途:
- 鉄部塗装
- 対象商品:
- 18854632
ついにdiyセンターでおくのをやめてしまった。ワイヤーブラシである程度こすってから1発で仕上がるうえ結構錆浮きしないので重宝していたがもうここで買うしかないです。販売続けていただきたい
- 用途:
- 錆びついたタオル棚の塗装
- 対象商品:
- 18854596
塗ったりするのが初めてなので過去との比較は出来ませんが、個人的には綺麗な発色で濃度が濃い印象を受けました。ですのでうすめ液で薄めて使いました。
- 用途:
- 古民家の板金屋根塗装
- 対象商品:
- 18854937
錆止め+上塗りということで今回、使用しましたが粘度が固く錆が出ている鉄板の上だと
刷毛の滑りも悪く塗り難かった。もう少し粘土を落として頂けると良いと思う。
最も、薄め液で希釈すれば良いのですが錆止め効果が薄れそうで止めました。
- 用途:
- 鉄骨錆び部分の塗装
- 対象商品:
- 18854562
今回はこれとスプレー缶を使用しました。まず、こちらで大まかに広範囲に塗装し、スプレーで仕上げをしました。塗りたてなのでわかりませんが、効果が持続することを期待しています。
- 用途:
- コンテナのサビ止め
- 対象商品:
- 18854806
さすがですサビの上に塗って2か月たちましたが問題なし
但し私の塗り方が悪いのだと思うがムラが出やすい
- 用途:
- 駐車場の移動式粉末消火器の格納箱の表示がはがれさびた部分の塗装に使用
- 対象商品:
- 18854693
サビ止めが入っているとのこと、サビ止めと塗装を塗る必要がなく便利だと思う。濃度が濃く塗りにくい、又、塗った後に凸凹の線が入る。もう少し柔らかめの方が塗りやすい。
- 用途:
- コーナーポストの塗り
- 対象商品:
- 18854587
薄め液で10%ほど薄め、二回塗りしましたが、結構綺麗な仕上がりです。良く犬猫にオシッコを掛けられますが、何年くらい持ちますか。
現在は、いわゆるペンキ臭がするので、避けていきます。
- 用途:
- 農業資材の錆止め
- 対象商品:
- 18854702
農業用資材(育苗器)の錆止めのために使用。
中間色の場合、きれいに色を出すためには、よく撹拌しないと、色が上部と下部で分離します。
刷毛塗装での伸びはよいですが、粘度は高いため、うすめ液で調整した方がもっとうまくできたように作業後に思いました。
- 用途:
- 塗装作業
- 対象商品:
- 18854885
色はつやありです
作業するにあたり問題点無しです
低温時に使用したため塗料の伸びは期待できませんが、こんなもんでしょう
- 用途:
- AZワゴンの下回り錆止め。
- 対象商品:
- 18854858
10月30日出荷だそうです。
同時に注文した別の商品はすでに届いた、別々に出すのはコスト的に甘すぎ。
私は慌てないので一緒に受け取りたかった。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。