油性 高耐久鉄部用のレビュー

平均満足度 4.63 (216件のレビュー)
商品レビューを投稿する
油性 高耐久鉄部用 アサヒペン
アサヒペン
589 / 税込 648
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。 【用途】扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
216件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-05
用途:
カーポートなどの鉄骨部分への塗装に

錆の上から塗れるしまた錆が浮き出てくることもないので、いつも使っています。うたい文句の高耐久ですね。

池田調査設計事務所 様2025-10-21
用途:
鉄の支柱の塗装
対象商品:
18945386

別途さび落としをする必要がなく非常に便利で良かった

2025-10-17
用途:
バイクレストア

何度か使用していますが、刷毛塗りで耐久性があると感じています。
前回の刷毛塗りの補修用に購入しました。

2025-06-14
用途:
既に錆が出ている鉄製の手すりや階段

じんわり錆ている部分が多すぎて、さび落としを完璧にしてからペンキを塗るというのは自分には体力的にも無理だと思い、さびの上から塗れるこの商品を購入。
さびの酷い部分だけしっかりさび落としをして、じんわり部分はそのまま塗れたので、かなり楽でした。
もう少し色数が増えれば嬉しいです。

2025-03-27
用途:
ペイントの塗り替えに

このペイントは錆びた上から濡れるペイントなので楽で良いです、今 塗り替えやりかけてるのは、随分前に塗ったペイントなので絶えず触る所なので禿げて来たから塗り替える事にした次第です、ペイントの良いのは前回に使用しているので確認済みです。

2025-05-12
用途:
鉄板スロープ用

ペイント薄め液で少し薄めて使いましたが、とても塗りやすく仕上がりも満足いくものでした。

2025-05-17
用途:
原付バイクの修理交換メンテナンス、

細部の錆止め塗装スプレー缶吹き付けより細部に筆塗で使用しました車にも使用しました足回り等々便利です、

1人が参考にしています
2025-04-26
用途:
ベランダの柵の下塗り用に購入

油性なので、塗りにくいのかと思っていたが、よく伸び仕上がりも美しく仕上がった。

2025-02-08
用途:
錆止め
対象商品:
18945325

常にサビと戦っているので高耐久を信じて購入しました。
錆止めのはなっているので高耐久性はどの程度なのかは不明です

大滝オートサービス 様2025-04-19
用途:
塗装作業時

スプレー式のタイプも使用しているのですが、わずかな所にタッチペン的な
場所に使用しています、80gだと少ないです。
次回は大きい物に注文します。

2024-12-26
用途:
旧車の錆止め
対象商品:
18945325

古い車の錆止めに使用してます。
サビの上から使用できるので狭い部分にも使用できるので重宝します

1人が参考にしています
2024-11-01
用途:
ガレージやトラックのサビた塗装補修
対象商品:
18945517

缶スプレーも併用しています。サビが浮きでることはありません。ハケ塗りの塗料の伸びも良好です

1人が参考にしています
2024-10-02
用途:
鉄部階段の塗装

以前、業者に鉄部階段の塗装をお願いしましたが、剥がれてきたのでこちらを自分で使ってみました。
業者の使っていた塗料より強く、業者に頼む必要がなかったと学ぶことができました。

1人が参考にしています
2024-12-26
用途:
しま鋼板が錆びたためこの塗料をぬりました

持っていた古い塗料が無くなって、値段は高いですがこのアサヒペンは一度塗りで十分に塗れて時短になり作業が早く終わりました

2024-10-27
用途:
ホームタンクの塗装
対象商品:
18945587

錆たホームタンクの塗装に使用しました。
錆落とし不要と記載されていましたが、一応錆転換剤で錆止めしてから塗りました。綺麗に仕上がり大満足です。

2024-07-04
用途:
屋外鉄骨の塗り替え
対象商品:
18945718

サビの上から直接塗れるとありますが、古い塗装のかさぶたは落とさないといけません。高圧洗浄機で吹き飛ばしてから塗りました。塗料の固着も大変良く光沢も良い感じです。リピート購入してます。

2人が参考にしています
2024-11-26
用途:
コインパーキングのロック版の塗装用

薄めないと濃くて塗りにくかったので、うすめ液を購入して、使用しました。

2024-06-23
用途:
錆びた柵の再塗装
対象商品:
18945517

原液では少し粘り感が強いように思います。薄め液で少し薄めると使いやすい。1度塗りでOK。錆の上からもOKとあり、錆取りの手間が省けます。錆の上でもしっかり根付いたのでしばらく様子見したいと思います。今後は耐久性についてみていきたいとおもいます。

2人が参考にしています
株式会社松井組 様2024-09-07
用途:
工事で使用
対象商品:
18945824

鉄部にそのまま塗れるということで簡単便利にコスパよく作業できました。

2024-06-12
用途:
塗装作業時
対象商品:
18945955

頻繁に利用機会があり、作業効率もあがり大変使いやすく作業しております。今後も購入予定がありますのでまた利用したいと思います。