油性 高耐久鉄部用のレビュー

平均満足度 4.63 (219件のレビュー)
商品レビューを投稿する
油性 高耐久鉄部用 アサヒペン
アサヒペン
679 / 税込 747
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。 【用途】扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
219件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-23
用途:
錆びた柵の再塗装
対象商品:
18945517

原液では少し粘り感が強いように思います。薄め液で少し薄めると使いやすい。1度塗りでOK。錆の上からもOKとあり、錆取りの手間が省けます。錆の上でもしっかり根付いたのでしばらく様子見したいと思います。今後は耐久性についてみていきたいとおもいます。

2人が参考にしています
株式会社松井組 様2024-09-07
用途:
工事で使用
対象商品:
18945824

鉄部にそのまま塗れるということで簡単便利にコスパよく作業できました。

2024-06-12
用途:
塗装作業時
対象商品:
18945955

頻繁に利用機会があり、作業効率もあがり大変使いやすく作業しております。今後も購入予定がありますのでまた利用したいと思います。

2024-06-02
用途:
駐車場の手すりの塗装
対象商品:
18945508

さび落としやさび止めをしなくていいので楽。乾きも早い。

1人が参考にしています
細見製作所 様2024-05-23
用途:
スチール製階段を塗装
対象商品:
18945815

サビを余り気にせず塗れて、乾燥時間が長からず、短からずで丁度よい。

2024-03-02
用途:
牛舎で使用
対象商品:
18945955

牛柵をはじめとして鉄部のいろいろなところで使用しています。有名メーカー品は安定度があります。また注文します。

1人が参考にしています
国立がん研究センター東病院 様2024-03-22
用途:
階段の補修塗装
対象商品:
18945368

階段の補修塗装に使用している。
乾きも早く、耐久性も良く、満足している。
塗る場所の面積により、購入サイズの検討が必要である。

2024-05-09
用途:
キズの補修
対象商品:
18945596

シャッター柱など、キズで錆びたところの補修に使用しました。

九州電技開発株式会社 様2024-03-16
用途:
鋼材の防さび材の塗装
対象商品:
18946007

希釈での伸びがよく、錆箇所にも付着して仕上がりが綺麗でした。

2024-05-28
用途:
塗装補修作業
対象商品:
18945517

郵便受けボックスの塗装補修で二度塗りで丁度良い容量でした。

2023-12-12
用途:
外灯のポール
対象商品:
18945718

赤サビで醜くなった外灯ポールの塗装で使用。サビの上から塗れると言っても仕上りを気にするならサビ落としは必須です。ディスクグラインダーでデコボコを平らにしてサビが深いところは地金を出し、薄いサビへはそのまま塗装。昔みたいに専用サビ止め剤を塗らない分、作業が楽でした。サビ落としはモノタロウさんの「クリーニングディスク サビ・ペンキ落し シリコンカーバイド 鉄・鋳鉄・非鉄金属用」を使用。

タナカ電気設備 様2024-04-12
用途:
鉄外壁の塗装
対象商品:
18945842

さび落としが塗装より時間がかかりますが
それをしなくても済むのは大変ありがたいです。

中島竹工房 様2024-02-12
用途:
フェンスの塗り替えに使用
対象商品:
18945648

定期的なフェンスの塗り替えに使用しています、サビの上から塗れる塗料で簡単に塗れ満足しています。

オオクラ 様2024-02-28
用途:
バイクのパーツの補修
対象商品:
18945325

錆の上から直接塗れて、さび落としの手間が省けるので便利です。

1人が参考にしています
2023-11-22
用途:
ベランダの排水目皿塗装他
対象商品:
18945474

容量が少ないかと思いましたが、薄め液で塗りやすい粘度にして実施。
調整良い感じでできました。
商品は良くて満足です。

2023-11-22
用途:
かなり強靭
対象商品:
18945763

薄め液が絶対に必要という感じではありませんがあった方が良いです。塗膜はかなり強靭なのでものが擦れるものに対して効果的な商品だと思います。
あとは価格ですね。ワガママな話ですがもう少し安ければ嬉しいです。

2023-11-18
用途:
屋外鉄柵の塗装
対象商品:
18945492

このシリーズはさび止め下塗り不要とのことで購入した。耐久性は不明ですが塗りやすい。こげ茶とつや消し黒の中間があると嬉しい。

株式会社 試作工房 電 様2024-02-13
用途:
工作機械に使用
対象商品:
18945483

乾かす時間の問題かステンレスに塗って切削油等が付くとはがれやすい。

2023-10-31
用途:
塗装作業時
対象商品:
18945316

錆の上からそのまま塗れ、錆止め兼用の鉄部用特殊防錆剤塗料との事でしたので試しに購入、今の所は問題なし。
もう少し状況確認します、因みに水性転換材は錆を落として塗ったが錆が出ました。

SIDE-7 様2023-05-06
用途:
リノベ天井のむきだし鉄骨の塗装に!
対象商品:
18945727

リノベして、現れた構造の鉄骨をこのつや消し塗料で塗装しました。
最初は、同じツヤありを購入し塗装したんですが、ツヤがあると
なんとなく落ち着かないんですけど、ツヤ消しはいいですね。
一気に空間がしまります。
塗料ののりもいいです。すごく塗りやすいです。
まあ、多少値段は高めだと思いますが、これは使いよいです。