充電制御車対応メンテナンスフリーバッテリー(液栓タイプ)のレビュー
- 用途:
- 車のバッテリー交換
- 対象商品:
- 18952194
ディーラーに頼むと、とんでもない値段になってしまうので、自分で交換しました。
何の問題もなく、使用できています。
とてもよかったです。
- 用途:
- 使いやすい価格
- 対象商品:
- 18952142
バッテリーは何でもよいという人にはオススメ。海外製のバッテリーの中ではかなり安い商品だと思います。バッテリーなんてエンジンかける為だから何でもよいという人にはオススメです。
- 用途:
- 農業機械のバッテリーに使用
- 対象商品:
- 18952176
コスパに優れていて今年フルに稼働しました問題ありませんでした。
農閑期の保管後、自己放電でどれぐらいか心配なところはあっても値段的には良しでしょう。
- 用途:
- 軽四輪車の交換用に
- 対象商品:
- 18952158
配達された時から電圧がちゃんと出ていました。新聞配達に使用する車ですが、耐久性もバッチリです。取り扱い中止は性能面に問題があるようではなさそうです。
- 用途:
- 車のバッテリー交換
- 対象商品:
- 18952176
問題なく使用出来ました。
あとは耐久性ですが、こればっかりは年数が経たない事には何とも言えませんが、現時点では満足しております。
- 用途:
- 自家用車のバッテリー交換に
- 対象商品:
- 18952194
4年間使用した同機種のバッテリーを新たに購入。改良があり品質が向上しているとのこと。以前同バッテリーを購入し、使用前に一応充電器にて充電してみたところ満充電まで5時間かかりましたが、今回も充電してみたところ満充電までやはり5時間程かかりました。新品でもこういうものなのかは不明です。使用して3週間ですがトラブルはなし。以前のものは4年間トラブルもなく良い印象ですので今回も期待して使用しています。値段が安いのも助かります。在庫限りとのことなので新製品が出るということかな。
- 用途:
- 乗用車のバッテリー交換に使用
- 対象商品:
- 18952194
マークXのバッテリーを交換しました。エンジン始動が良くなりました。バッテリー電圧が12.5Vでやや低く感じましたが!
- 用途:
- 農機具の保守に
- 対象商品:
- 18952176
農機具は1年間にほんの1-2週間のみの稼働でバッテリーのメンテが必要、手軽に購入でき、いちいち買いに出かけなくて届くのがありがたい。バッテリーの品質もOK
- 用途:
- バッテリー交換
- 対象商品:
- 18952176
車の車検時にバッテリー交換を勧められましたが、対応バッテリーは高価でどうした物かと思ってました。格安(純正の半値以下)なのでちょっと心配でしたが一年経過して問題ありません。自分で交換して正解でした。
- 用途:
- 2tトラック用に2個
- 対象商品:
- 18952203
コスパで取手も付いて大手メ-カ-品と変わりなく使えています。
とてもいい商品だと思います。
耐久性はこれから見てみます。
- 用途:
- 自動車のメンテナンス
- 対象商品:
- 18952212
韓国製。おそらくBOSCHのOEM。取っ手付きなので簡単に交換できました。替えて2日でまだ100km程しか走ってないので性能については評価できませんが、注文して翌日に届いたのは大変助かりました。
- 用途:
- 車と除雪機
- 対象商品:
- 18952142
前からモノタロウの名は知っていましたが今回初めて買い物しました。
安くて質の良い品を買い物できて大変良かったと思っています有難う御座居ました。またこれからも何かと買い物する機会があると思いますがよろしくお願い致します。