油圧フロアージャッキ(2t)のレビュー

平均満足度 3.83 (46件のレビュー)
商品レビューを投稿する
油圧フロアージャッキ(2t) モノタロウ
油圧式なのでラクラク操作。 軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適! 【用途】自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
46件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-04-04
用途:
エンジンウエルダ-などのメンテナスで 試すと 最高の相棒に感激です 現在の自分が使用してる物とけた違い最高に迫力在ります次回もよろしくお願いします。
対象商品:
19263868

今年の初雪で自分の物は何回も上げ下げしても役立たず始めて使用したのに本当に参りました 今回の相棒はグイグイ持ち上げて やつた最高だ 本当にありがとうございました

2018-03-18
用途:
車両のジャッキアップ
対象商品:
19263868

前輪(大きい方)のタイヤが片方浮いています。
こういった安全に配慮しなければならない商品としては致命的な不具合です。
新しい商品を発送すればよいということではなく目視で確認出来る不具合すら見抜けない抵当さ加減にあきれています。
他の見えない箇所にも不具合があるかと思うと恐ろしくて使用を躊躇してしまいます。
安価だから不具合は当たり前という考えで泣き寝入りしているユーザーもいるかと思いますが買い物はギャンブルではないので不具合があればメーカーに指摘して今後購入される方が安心して使用出来る商品にしましょう。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
品質改善に努めて参ります。

2016-12-24
用途:
冬用タイヤ交換
対象商品:
19263868

金額的に安いので、内心どうかなと少し心配でしたが問題なく使えました。車はXトレイルです。スイングアームでジャッキアップするのでスプリングが伸びず作業が凄く楽で早く終わりました。後は耐久性ですね。

2016-10-12
用途:
車の整備などに使用
対象商品:
19263868

使いやすいです。
造りがやや雑ですが、コスト的な事を考えると満足できます。
出来る事なら、ジャッキ本体の受台の高さが後30mmほど低ければ、
大変良い商品になると思います。

1人が参考にしています
2017-01-04
用途:
タイヤ交換
対象商品:
19263868

油圧を上げジャッキアップ後、ジャッキのタイヤが動いてしまう時がある。
ジャッキアップ後、エアーを抜くとき抜けが速く車の下がる衝撃が大きい

1人が参考にしています
2018-03-16
用途:
タイヤ交換
対象商品:
19263868

ハンドルの先端の突起が小さいから、
ハンドルを引くとジャッキから、ぬける

2018-03-02
用途:
プリウスαタイヤ、オイルエレメント取替
対象商品:
19263868

ジャッキパット取り付けようと割りピンを外しましたが内径46ミリあり、51ミリのパットが入らないためパットを削って使用使用と思います

2017-03-29
用途:
マイカーのタイヤ交換時に使用。
対象商品:
19263868

毎年、乗用車と軽トラックの冬用タイヤへの取り換えを行っていますが5年ほど使用したフロアジャッキーが使用不能となったため新たに購入です。昨年はパンタグラフ式ジャッキーで取り換えを行いましたが、やはりフロアージャッキーの方が安定感もあり、作業効率が全く違います。

2017-11-17
用途:
車両の整備
対象商品:
19263868

購入してから、7か月。購入してから数回の使用ですが、ジャッキアップ後、少し経つと下がってきます。このジャッキ単体では、使用できません。必ず馬をかませる必要があります。値段相応なのかと思われます。しかしながら、それを理解した上で、使用する分には、今のところ問題ないかと思います。頻繁に使う場合には、適さないと思います。

1人が参考にしています
2018-02-03
用途:
車両整備
対象商品:
19263868

ジャッキの機能には問題ありませんが、ラバーパッドが付属していません。受け皿の爪でジャッキポイントに傷が付くため、適合するラバーパッドを案内してください。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございませんが専用のラバーパッドはございません。
ご期待に沿えず申し訳ございません。

2016-07-20
用途:
スタッドレスタイヤとノーマルタイヤの交換
対象商品:
19263868

車に付属のジャッキではかなりの力が必要ですが、運搬さえクリアすれば非常に楽チンにタイヤ交換できます。

ツグマ 様2017-11-23
用途:
車両整備
対象商品:
19263868

コストパフォーマンスは悪くないですが、ゴムぱっどを付属して欲しかったです。
また、ケースがないならハンドルを外した後、嵌める工夫をして欲しかった。

2016-07-13
用途:
機器のジャッキアップ
対象商品:
19263868

普通に使えます。
ハンドルが抜けやすいのが難点。

2017-10-19
用途:
車のタイヤ交換

古いジャッキのラバーパッドを取り付けようとしたが、受け皿が小さく、使用できなかった。このジャッキに合う、ラバーパッドがあるのでしょうか。

2017-10-19
用途:
タイヤ交換
対象商品:
19263868

古いジャッキのゴムパッドが仕えませんでした。受け皿が小さいようです。残念。

2016-06-08
用途:
自動車オイル交換
対象商品:
19263868

コンパクトなので扱いやすいです。

2017-07-05
用途:
タイヤローテ、下回りメンテ時
対象商品:
19263868

GE6 FITのタイヤローテとブレーキメンテに使いました。
前のセンタージャッキポイントがオイルパンの後ろにあるため、そのままではレバーがオイルパンに当たってポンピングできません。スロープなどで5cmくらい浮かせてから作業する必要がありました。
それ以外は、細かい不満は色々あり(レバーの付け根のはめ合いがルーズとか持ち運び用のハンドルが突然外れるとか)値段相応ですが、アップ中に落ちてきたらオイル漏れといったことはなく、機能的には満足してます。

2016-07-16
用途:
車の修理

以前のモノタロウブランドの物より車輪の幅が広がっているので安定感はあると思います。ただホンダストリームのフロント中央部でジャッキアップした時に少し重く感じました。あと黄色いハンドルが軽くは動かないのでちょっとイライラします。
問題は空の状態で30cm上げて1時間程度放置しておくと約3cm下がっていたことです。気になったので同じ高さまで上げて一晩置いておくと、完全に下まで下がっていました。漏れもなくリリースバルブもきちんと閉めています。車を上げた状態で同じように下がるのであれば、返品・交換も考えています。

4人が参考にしています
有限会社西部工社 様2017-04-24
用途:
自家用車の点検と軽作業用
対象商品:
19263868

価格以上の満足感がある反面、キャスターは使い物に成らない位の代物だし、レバーの差し込みや摺動部にガタが多いのに多少の不安がでたのは残念!

2017-03-14
用途:
車のオイル交換をする為に使用
対象商品:
19263868

特に問題なく使えました。
まだ1回しか使用してないので耐久性などは分かりませんが
コスパはいいと思います。