ジャッキスタンド 3tのレビュー

平均満足度 4.43 (490件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ジャッキスタンド 3t モノタロウ
モノタロウ
3,998 / 税込 4,398
ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。 【用途】ジャッキアップ作業の際に
490件中 181~200件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-05-08
用途:
車の整備
対象商品:
19263886

非常に丈夫で大型のワンボックス にでも安心して使えます。コスパ、使用感共に最高です。

2020-02-23
用途:
マフラー交換
対象商品:
19263886

愛車のマフラー交換に使用しました。
我が家のガレージジャッキではストローク不足で最低位の275mmでも
車を載せる事が出来ず、修理工場から借りて作業を行いました。
スタンドは、価格、品質共に大満足で安心して作業をする事が出来
購入して良かったです。

2020-08-03
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
19263886

2重ロックピン、ゴム製パッド付で良いですね。最高位400mmよりもう少し欲しいですね。

2020-02-13
用途:
ローダウン車のジャッキアップ作業に
対象商品:
19263886

必要にして十分な機能、造りもしっかりしています。使用時には足の抜け防止のためにポンチで一部パーツを曲げないといけない箇所がありますので注意が必要です。高さが柔軟に設定できること、同タイプのスタンドの中でもかなりリーズナブルとなっているので大変助かります。

2020-04-25
用途:
ノアのタイヤ交換やオイル交換で使用。
対象商品:
19263886

ジャッキで前輪2輪または後輪2輪をあげて、ジャッキスタンドで固定。
両輪のタイヤ交換とオイル交換をやっています。
これがあると安心です。

2020-05-05
用途:
車のジャッキアップ
対象商品:
19263886

安いけど、作りがしっかりしているので、安心して車の下に潜ることができます。

2020-02-25
用途:
車のジャッキアップメンテ時
対象商品:
19263886

ジャッキアップしただけでは気になっていましたが、これを使うことでリスクが極減したのでとても頼もしく思っています。

1人が参考にしています
2020-10-10
用途:
機械メンテナンス作業使用
対象商品:
19263886

商品の到着が早かったこと、ジャッキスタンド上部が金属でなく強化プラッチックあったこと。

有限会社 松本商会 様2020-04-27
用途:
自動車/バイクの整備に使用。
対象商品:
19263886

単純な作りなので使いやすいと思う
実際に使用していないので使用感
耐久度はわかりません。
塗装はきちんとできています。

2020-04-28
用途:
車体下のオイル漏れ点検
対象商品:
19263886

使用してみて堅牢性が高いです。2個セットでありコスパがいいと感じました。

2020-04-11
用途:
モノとしてはとてもいい。
対象商品:
19263886

すでに別の3tジャッキを4つ所有していますが車を1台上げるのに全部使ってしまい別のを上げるときにないと不便なので購入しました。
剛性感もあり整備時に強い力が横方向からかかってもビクともしません!すごい!
ただどーしても不満なことが一つ。
それは頭に付いてるゴムを壊してしまったりなくしてしまうと変えが出ないということ。
ここだけほんっとうに惜しいです。
2つ(1セット)購入しましたが片側のゴムが壊れたためジャッキアップポイントに置けなくなってしました。今は両方外しフレームにかけてます。

5人が参考にしています
2020-04-28
用途:
自動車メンテ
対象商品:
19263886

安くてしっかりしてます!部品が全てつながっているので、部品紛失がないのがいいです!

有限会社新生 様2020-04-13
用途:
自動車整備;修理
対象商品:
19263886

足が4点式なので購入しました。狙った通り安定感抜群でした狭いところに使用も可能なので助かっています。

2021-02-22
用途:
車のタイヤ交換時に使用
対象商品:
19263886

車のタイヤ交換で使いました。特に問題なく使えました。この値段で安心して使え満足しております。

2020-05-06
用途:
車の整備オイル交換等々
対象商品:
19263886

安定感がある作りもしっかりしてそうだ次回はジャッキも考えたい

2021-02-18
用途:
船台のメンテナンスに使用
対象商品:
19263886

手頃な価格ですが作りは丈夫なのでおすすめ商品だと思います。

2020-03-10
用途:
トラクター・コンバイン・2tトラックの整備
対象商品:
19263886

2組購入
〇三角柱状のキーの取り付けは再考の余地ありだと思う。
〇私はキーの反対端に同サイズの穴を開けRピンで抜け防止と紛失防止としました。
〇足のぐらつきですが、4本足である以上仕方ありません、定盤上で組付け溶接して完璧に仕上げても、使用場所の床が問題ですよね。不満な方は3本足を選ぶべきです。
(改造するかもしれません)
最終的評価はコストパフォーマンス性で★4つ

4人が参考にしています
2020-04-03
用途:
自動車、バイクのメンテナンス時
対象商品:
19263886

安いし心配していたガタ等も無くて良かった、作業の安全性が向上し満足です。

2020-03-19
用途:
クルマの整備
対象商品:
19263886

とてもしっかりした作りで安心感があります。
ゴムパッドも付いていてジャッキポイント以外を支える時は助かります。

2020-02-01
用途:
プレマシ- 部品交換時
対象商品:
19263886

プレマシ-の部品を交換する時に使用しています。
価格、品質とも非常に満足しています。
敏速に発送してもらって、ありがとうございました。