ジャッキスタンド 3tのレビュー

平均満足度 4.43 (490件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ジャッキスタンド 3t モノタロウ
モノタロウ
3,998 / 税込 4,398
ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。 【用途】ジャッキアップ作業の際に
490件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-12-08
用途:
エンジンオイル交換時
対象商品:
19263886

ジャッキーで持ち上げた後に両側に1台ずつセットしました。簡単に上げ下げ出来、また安全ピンもありますので安心して車体をあずけることが出来ました。

2021-11-25
用途:
自動車の整備
対象商品:
19263886

価格の割には非常にしっかりと出来ていて4本足で安定感があります。
タイヤ交換、ブレーキオイル交換等に使用するには最適です。

2021-12-23
用途:
タイヤ交換
対象商品:
19263886

CP抜群です。思ったよりも頑丈に作られており、個人で使用する場合、半永久に持つと思いました。

木下電機 様2021-11-24
用途:
ライトバンの整備
対象商品:
19263886

ロックのステップが細かく使いやすいです。
足も接地面積が広いので舗装に刺さらない。
ロックピンはだんだん抜けてくるので余り意味がないですね。

2021-10-03
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
19263886

今までプロ用の馬を使ってました。
これは高さ調整も簡単で、調整範囲もそこそこ有り、
非常に使い易いです。

2021-10-29
用途:
車メンテナンス
対象商品:
19263886

初めて使用しましたが、説明書つきで簡単に使用でき満足しております。

2021-08-19
用途:
自動車の下回りメンテナンス時
対象商品:
19263886

値段の割に堅牢な作りで安心作業できます。
四輪ジャッキアップ用に2組購入しました。

1人が参考にしています
2021-12-26
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
19263886

ちゃんと車体を持ってくれるため、満足。ラバーの部分が取れやすく、保管時には注意が必要。

2021-08-16
用途:
メンテナンス
対象商品:
19263886

これで2組目の購入です。比較的コンパクトで強度もありそうです。ロックのピンが入りづらいものがありましたがこの価格なら文句は言えません。これからもこれを使って愛車のメンテナンスしていきます。

カットプラス まつおか 様2021-10-21
用途:
タイヤ交換、オイル交換などに安心を
対象商品:
19263886

ジャッキアップしての作業。素人なので何かと不安。こちらの商品は安いですが細かい高さ調節もでき耐久性もありそうですし、レビューも高評価なのでこれで安心して作業ができると思います。

1人が参考にしています
2021-10-12
用途:
自動車整備
対象商品:
19263886

値段以上の製品! かなり頑丈な作りです。
ちょっと書いてる人もいますが、この製品には、ゴムカバーなどありません。 ゴムが切れるとか書いてる人いますが、あれは輸送保護目的のカバーだと書いてあります。ゴムカバーは外して使用してと書いてありますから
間違った使い方してクレームはおかしな話し…
フレーム部かメンバー部、又はホーシングなどに設置して使用しましょうね。

4人が参考にしています
2021-09-15
用途:
車メンテナンス作業
対象商品:
19263886

3t対応であれば、大体の自家用車のメンテナンスに使用することができ、価格も安価で、安心して作業ができる。

2021-08-17
用途:
自家用の足回り点検整備
対象商品:
19263886

油圧のガレージジャッキではリークが心配で車の下に潜れませんでしたが、これで安心して作業できるようになりました。安定した構造に満足しています。

2021-10-03
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
19263886

安心感が有り丈夫な作りです。早速ブレーキシュー交換をしました。

2021-09-18
用途:
メンテナンス時に
対象商品:
19263886

しっかりした造りで安心して使っています。
受け皿部が丸く窪んでいるのも良いですね。◎

Veryコーポレーション合同会社 様2022-02-23
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
19263886

何もこの商品は改善する必要はないとおもいます。コスト的に良い

2021-09-05
用途:
下回り作業時
対象商品:
19263886

しっかりした作りで、良かったです。2トン用にしなくて良かったです。

2021-08-16
用途:
旧車のメンテナンス
対象商品:
19263886

家で旧車のメンテナンスをほぼ毎月やってますので、ジャッキを購入しました。モノタロウブランドですので、安心できます。

2021-12-16
用途:
タイヤ交換に使用
対象商品:
19263886

タイヤ交換に使用しました。
物はしっかりしていると思います。ただ自分の車に3t用は大きすぎて、かなり高くジャッキアップしないと使えませんでした。2t用を買えば良かったです。

2021-07-18
用途:
意外と細かく調整が効く
対象商品:
19263886

がっちり安定していて凄く良い印象です。 2重ロックピンが安心感が違います。
命に係わる事ですので、これぐらいのジャッキスタンドが良いですね!