ジャッキスタンド 3tのレビュー

平均満足度 4.43 (490件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ジャッキスタンド 3t モノタロウ
モノタロウ
3,998 / 税込 4,398
ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。 【用途】ジャッキアップ作業の際に
490件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-04-07
用途:
車の下回り整備
対象商品:
19263886

コスパも良くプライベターのDIYにもお勧めだと思います

SilverMoon 様2021-03-09
用途:
ボートトレーラーのタイヤ交換やハブのメンテナンスのため
対象商品:
19263886

作りがしっかりしている割に軽量で、ジャッキアップ後の固定時に安定感があります。

2021-03-11
用途:
車両のメンテナンス
対象商品:
19263886

この馬は、4点で車を支えているので3点ものより、安定性が高いので良いと思う。

OKADA企画株式会社 様2022-01-14
用途:
夏用タイヤと冬用タイヤの交換の時
対象商品:
19263886

まだ使用はしていませんが、コストが抑えられたと思います。

2021-03-31
用途:
実家の車のタイヤ交換時。
対象商品:
19263886

車体が当たるところにゴムのカバーがついているので傷がつきにくい。

2021-03-08
用途:
足回りのメンテ
対象商品:
19263886

最初、届いたの商品の具合がよくなかったので連絡すると即、交換してもらえました。この商品はラチェット式?多段階で使用することができます。と、いうことはジャッキで車両を上げる高さが最低限で済むわけです。タイヤが浮いて、スタンドの入る高さより車両を上げることができればそれ以上にジャッキアップする必要はありません、高さの調整時間の短縮になり、最低限の高さで済むということは、安全性の向上にもつながると思います。ただ、ゴムのパッドの硬さ、厚さがもう少しあればなあと思います。

1人が参考にしています
injo 様2021-07-13
用途:
農機具のジャッキアップでの修理
対象商品:
19263886

今までののスタンドは重く使い勝手が悪かった。
モトタロウのジャッキスタンドは耐荷重3tでも軽く操作性がよい。

2021-01-12
用途:
車整備
対象商品:
19263886

車の整備の為に購入しました。
受け部分も大きくゴムで保護されているので使いやすいです。
金属ストッパーがついているので安心感もあります。

2021-03-14
用途:
車のメンテ
対象商品:
19263886

いろいろ吟味してモノタロウにした理由はロックピンがあったから。
実際に使用しましたが、絶対にレバーが誤操作されない安心感がありました。

2021-02-22
用途:
車の足回り点検
対象商品:
19263886

高さも強度も十分です。ゴム製のパッドが付いているのも良いです。

竹屋釣具店 様2021-02-04
用途:
タイヤ交換
対象商品:
19263886

大型SUVのタイヤ交換時、ジャッキアップのお供に購入。無事作業も完了しました。

スタジオアンザイ 様2021-01-22
用途:
マフラー塗装
対象商品:
19263886

作るがしっつかりして安心して使えました、ラバーがついているので車を傷めず作業できます

2020-12-25
用途:
四輪駆動車用として購入しました
対象商品:
19263886

四輪駆動車は、重量があるので高さもありこちらのジャッキスタンドを選択して正解でした。
安全確保のために、ピンもあり安心できます。

2022-11-27
用途:
オイル交換、整備作業
対象商品:
19263886

思っていたより頑丈でした。やや重たいのが難点です。

2021-01-06
用途:
管理機の刃の交換
対象商品:
19263886

小型の管理機ではあったけれども、この商品を使うことによって安定して刃を交換することができた。

2020-12-23
用途:
車両メンテナンス時
対象商品:
19263886

ジャッキアップした車両の固定に使用しています。
ジャッキだけだと危険なので、これがあれば安心です。

2020-12-18
用途:
車のジャッキ補助。
対象商品:
19263886

車との設置部分にはゴムがついており良い。
特に問題なく、使用できています。

2020-10-01
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
19263886

使用車は2t用で充分なのですが保険的な意味を込めて3t用を購入しました。
その分重かったり場所をとったりするのでしょうが自分と車の安全をとりました。
他の方が指摘されていた塗装ハゲは幸い目立つものは無く、足のガタツキも2基の内片方の足の一本が1ミリほど浮いているようですが荷重がかかれば誤差でしょう。満足です。

2020-12-13
用途:
軽、普通車の下回り整備
対象商品:
19263886

持ち上げ高さも十分、ゴムパッド付き、二重ロックピン付きで言うことなし。しかし、2個組のうち1個は、平面に置くとベースがガタガタだった。薄い鉄板をベースに溶接してガタガタを解消。せめて検品で弾いてほしかったが、機能的には問題なし。

1人が参考にしています
2020-11-19
用途:
ワゴンrのジャッキアップ
対象商品:
19263886

ワゴンrのオイル交換するときに使いました。
軽自動車ぐらいなら安定しています。