シフト用アウターケーブルのレビュー

平均満足度 4.29 (149件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)
ALLIGATOR(アリゲーター)
759 / 税込 835
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
149件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-04
用途:
シフターの取り換え

シマノESLRV3006RAレボシフターと合わせて交換しました。
レボシフター付属のケーブルより長かったので10cm程切断。
ニッパーでは切りづらかったのでワイヤーカッターがあると良いと思います。

2025-09-23
用途:
シフトケーブル

ママチャリ 26インチ 外装6速のシフトケーブルのアウターが切れて中のワイヤーが飛び出て、シフトチェンジができないために交換しました。シマノのロボシフトでしたが、長さは長くカットして使うことができました。問題はなかったです。

2024-03-28
用途:
ロードバイクのメンテナンス
対象商品:
19347107

ロードバイクの交換用として購入しました。
モノタロウブランドはブレーキ用アウターしか販売されていないため、シフト用はこちらを使用することにしました。純正品と遜色ない使用感で次回交換時も購入すると思います。

2024-02-07
用途:
シティサイクルの補修
対象商品:
19347082

アウターケーブルが削れて傷んでいたため交換。ケーブルの色も選択できるので違和感なく補修することができました。

増田モータース商会 様2023-12-18
用途:
子供の自転車の修理
対象商品:
19347082

子供がシフトチェンジしないと言うので交換のため購入したのです。近くの自転車店で見積依頼したら1万円位と言われました。それではと言う事で自分でやって見ました。ケーブルはてつのこで直ぐに切れます。ワイヤーカッターなど必要ありません。少しバリが出ますので穴を整形が必要です。あとは元通りに着けるだけです。2000円位で直りました。モノタロウさん大変助かりました。

2024-08-05
用途:
オートバイのアクセルワイヤー作成
対象商品:
19347116

低価格で助かります、品質は文句なし、納期が早いのもありがたいです

2024-07-22
用途:
自転車メンテ
対象商品:
19347082

使用感に問題はありません。耐久性は様子を見ています。

2023-03-07
用途:
交換,カスタム。
対象商品:
19347098

耐久性の問題があるかとは思いますが,私には細かな違いを感じ取れる性能がありませんでした^ ^笑
1,2年間でアウター,インナーを交換していこうと考えています。
この考えで進めていて,問題ありません。全く。
インナーは,安価で使いやすいものをモノタロウさんにて購入しております。

モリタプラニング 様2022-12-13
用途:
ワイヤーの動作が渋くなってきたので、交換用に
対象商品:
36674942

カラーが選べるので、車体カラーとのコンビネーションを
考えるのが楽しい。
台湾アリゲーター社製で、問題なし。
高品質、おすすめです。

2023-03-11
用途:
整備時
対象商品:
19347098

STIの入れ替えで一新する際に選びました。
今までもアリゲーターを使用してたので、今回も安心して使用します。

2023-03-15
用途:
経年劣化の為、交換
対象商品:
19347082

長さ、付属品とも十分、少し長さを詰めてママチャリに使用。

2022-11-13
用途:
メンテナンス時
対象商品:
12112695

安価ですが十分使えます エンドのキャップがプラ製で気になったので別売の金属製に替えて
使用しました

2022-08-30
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
12112695

フロントディレーラーを交換した時に、ワイヤーも交換し長さ調節の為使用しました。見た目も良いです!

2022-11-08
用途:
アウターケーブル交換
対象商品:
19347082

安いので2度目の購入です。
耐久性に欠けるので以前購入の物は、錆びて5年でボロボロになりました。

2023-08-26
用途:
補修
対象商品:
36674951

リーズナブルな値段で希望カラーがありましたので購入しました。耐久性に期待しています。

株式会社自研センター 様2022-09-14
用途:
自転車メンテ
対象商品:
19347098

さすがのアリゲーター、ブレーキ関連には多用しています。

2022-05-22
用途:
自転車のシフト用
対象商品:
12112695

子供のマウンテンバイクがこけてケーブルが折れてしまいました。簡単にカットも出来ました。交換のすぐに出来ました。満足です。またリピートします。

2022-06-02
用途:
劣化したアウターの交換
対象商品:
12112695

紫外線に強い黒色ケーブルをリピート購入しています。インナーは別途ステンレス製のものを購入。アウターは元々の長さに合わせて切りますのでケーブルカッターが必須です。

1人が参考にしています
2022-04-23
用途:
ママチャリの整備
対象商品:
12112695

毎日乗っているママチャリの整備に大変利用しています。

2022-05-11
用途:
自転車のメンテ

黄色を購入しましたが、数ヶ月で真っ白になりました。
自転車は室外保管ですが、ひび割れ、崩壊も早かったです。黄色だけかもしれませんが。

3人が参考にしています