モービル ATF 220のレビュー
Dexron IID規格の使用が推奨されている車種用の高性能オートマチックトランスミッションフルードです。高品質の基油に、摩耗を抑制しながら良好な摩擦特性を示すよう粘度指数向上剤、酸化防止剤、消泡剤など各種厳選された添加剤を効果的に配合し、デポジットの生成を抑え、清浄に保ちながら耐熱および酸化安定性、耐摩耗性等に優れ、トランスミッションの寿命を延長します。低温環境下においても迅速にオイルが循環され、始動性および系統内の清浄性向上に貢献し、厳しい使用条件下での稼動においても、良好で安定したシフト特性および油圧応答性を維持します。 また、シール適合性 ( Dexron IID指定 ) のトランスミッションで一般効果的にオイル漏れを抑制します。
2020-04-23
- 用途:
- ゴルフⅡ19RVのATF交換
- 対象商品:
- 19427372
製造年月日についてですが最初の5桁の数字のうち最初の三桁目までの数字は製造所を、続く2桁が製造年を、次のアルファベットA~M(Iは除外)が製造月、1月から12月を示すようです。
4リットル購入し、上抜きで2リットルずつ二回にわけて交換します。デキシロン2D はこれしか見当たりません、安心して使えると思います。
3人が参考にしています
2018-02-02
- 用途:
- ATF交換
- 対象商品:
- 19427372
7年以上も経過したオイル。大丈夫でしょうか? 多く購入しなくて正解でした。
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。
2017-05-08
- 用途:
- YAMAHA船外機のメンテナンス
- 対象商品:
- 19427372
チルトオイルの補充に最適!
17mmのボックスレンチでボルトを外した穴からチューッ!
溢れたらボルトを締めて完了
1人が参考にしています
2017-03-07
- 用途:
- 輸入車の指定ATFオイルのため、オイル交換に使用
- 対象商品:
- 19427372
長い間(3.6万km)ATFオイルを交換しなかった為、赤色のオイルが茶色に変色していました。交換により赤色に変わり、変速がスムースになり、加速も良くなった様に感じられます。しばらく乗った後、再度同じATF 220に交換しようと思います。
3人が参考にしています
2016-02-08
- 用途:
- smart450のギアオイルとして使用
- 対象商品:
- 19427372
シフトアップやダウンのときのショックが軽減しました。
450にはデキシロンⅢを使用するとシール材が溶けるとの情報があったのでこのⅡDを使っています。3度目の交換ですが今の所,良好です。ヤ○セでもこれを使っているところがあるとか,安心です。
2人が参考にしています