ギアオイルのレビュー

平均満足度 4.25 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ギアオイル Grondement(グロンドマン)
Grondement(グロンドマン)
1,098 / 税込 1,208
グロンドマン、スクーター用ギアオイルは、250cc以下のスクーター専用ギアオイルです。グロンドマンのギアオイルは、耐摩耗性、防錆、酸化安定性能が高く、ホットスラッジ、コールドスラッジにも高い性能を持っており、スクーターのギアオイルに必要な要素をクリアした耐久性重視の安定したオイルです。日本製。専用ノズルと分量がわかる目盛り付きですので、計測・注入用のボトルを別途購入する必要が無く経済的です。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-21
用途:
スクーターのギアオイル交換
対象商品:
19829906

純正指定が不問なのでこのメーカーのギアオイルにしました。今のところ何も問題はありません。

2024-02-02
用途:
メンテナンス時
対象商品:
19829906

今回初めて使用しましたが、他社製品と変わらず品質が良くリーズナブルな価格なので満足しております。

2025-01-28
用途:
ギアオイルの交換に

ギアオイルの交換にもちいています
まあ、それ用のオイルだから当たり前ですが
これまでミッションオイルをもちいていましたが。それで特に問題はなかったのですけど。
専用オイルの方がよいかと使ってみました。
しかしそれほど実感はないですね。
ギアオイルの交換は一年に一度で良いとのことですが
私の場合はミッションオイルの交換の際に二回に一回くらいやっていました
だいたい四カ月に一度くらいですか
このペースではオイルは綺麗なままなので、三回に一回に変えたところです
それでも、そう汚れてないな

2022-12-08
用途:
スクーターのギアオイル交換
対象商品:
19829906

一回では余ります。
2台分交換するならちょうど良い量です。
シェアしたら良い量。

Tomoaki.biz 様2022-08-22
用途:
125CCのスクーター
対象商品:
19829906

早速使用し、とても使いやすくリピートしたいと思います。
ただ、残念だなと感じたのは付属の説明書がコピーのコピーのコピーのコピーで不鮮明で不親切と感じました。

2022-08-30
用途:
スクーターのギアオイル
対象商品:
19829906

注入量の目盛りがあり、スポイトや注射器に移さず確認しながら作業ができるのがよかった。

2021-04-29
用途:
スクーター ギアオイル交換
対象商品:
19829906

ボトルに目盛りが入っているので計量不要でとても便利。
純正品に比べて割高にはなるが、そもそもDIYでは1Lも使い切れないためこれくらいの量がベストだと思う。
当方シグナスX 3型では110ml指定。1度フラッシュで使えば使い切りサイズでいい感じです。

1人が参考にしています
2021-07-14
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
19829906

注入がしやすく、また残りも保管しやすいので良い商品かと思います。
配送も早くありがたいです。

2019-11-09
用途:
スクーターのギアオイル
対象商品:
19829906

ボトルに目盛りがあるのでどれくらいオイルを入れたか確認できるので、メスシリンダーで量る作業が無く、汚れないので凄い楽ちんです。
スクーターなら3回分の容量です。
やや割高ですがしょっちゅう交換するものではないですし、これくらいの容量でちょうど良いです。
このメーカーはスクーターレースでも使われてる信頼性のあるメーカーです。

1人が参考にしています
2018-05-30
用途:
バイクのリアギアに注油
対象商品:
19829906

容器に計量目盛があり、直接給油できて
取り扱いが便。

2017-12-26
用途:
バイク
対象商品:
19829906

悪くはないと思いますが、大変良いとも思えません?わからない。

2人が参考にしています
2016-04-23
用途:
スクーターのギアオイル交換
対象商品:
19829906

専用ノズルと分量がわかる目盛り付きですので、計測・注入用のボトルを別途購入する必要が無く経済的です。
が売りなんじゃないの?
フィラーまで全く届かず、別にシリンジを買って移し替えて使う始末。
300mlで1000円以上するギアオイル。これならリッター缶買っでシリンジで入れた方がなんぼかお得だ。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。