凍結浸透ルブのレビュー

平均満足度 3.88 (73件のレビュー)
商品レビューを投稿する
凍結浸透ルブ 呉工業(クレ)
呉工業(クレ)
969 / 税込 1,066
固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。 同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。 金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。 アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
73件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-18
用途:
ネジはずし

5~6φの錆びたネジを外すのに使用した。
錆びているが原型がある程度あるネジなら外せた。
ネジの周りを養生し多めに吹き付けた方が良いようでした。
吹き付けてから数分待ってからの方が外しやすかった。
ネジを外しながらも追加で吹き付けたほうがよかった。

2025-07-13
用途:
農機修理 固着したボルト、シャフトに使用

外したいボルトやシャフトを軽くガスバーナーで炙るか日向に放置して温度差を大きくしてから使うと効果的に使えます。

2025-07-23
用途:
錆による固着ボルト、ナット外し。

浸透スプレー後の数時間待ちが嫌で速攻性の何か良い物が無いか探したところこちらの商品を発見。しかもバーナーのように周りのパーツは傷めず速攻で購入。
使い方がいけないのか、何度か使用する機会があったのですが、(場所的には7か所ぐらい。触媒周りのボルト、ナット)1度も固着ボルトやナットがこれのおかげで取れたことが無いです。毎回7-8秒吹き付け(取説は5-10秒)てその後浸透スプレーふきつけ数分待っても緩みませんでした。吹き付け時間が短いのか、よい評価をしている方、皆さん何秒ぐらい吹き付けているのか知りたいです。

1人が参考にしています
2023-06-13
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
21036986

再購入になります
マフラーボルトが錆と固着がひどく無理に緩めるとボルトが折れる可能性があるため、この商品を使用してみました
最初は緩む気配はなかったのですが、何回か吹き付を繰り返して行くうちに緩みました
いろんな事に使えそうです次回は、プチルゴムの除去に使う予定です

1人が参考にしています
2024-07-28
用途:
固着した接続ネジの潤滑剤として
対象商品:
21036986

この商品を使用する前に他の潤滑剤を使用し最終的にパイプレンチを使ったので、この商品の効果はよくわかりませんが凍結収縮を利用した潤滑剤として次回は最初に使用したいと思います

1人が参考にしています
2023-03-15
用途:
旧車メンテナンス等

今までなら炙っていたボルトナットもコイツで緩む事がある。安全なので炙るまえに使う価値あり。

2人が参考にしています
2022-09-24
用途:
ボルトを緩める
対象商品:
21036986

錆びたボルトを緩めるのに使用しました。ちょっと不安でしたが一発で緩めることが出来ました。

1人が参考にしています
株式会社 山嘉精練 様2022-06-01
用途:
電磁弁の交換
対象商品:
21036986

電磁弁など蒸気で熱くなった配管を急速に冷やすのに便利です。冷えるの待ってるのってとっても遅く感じるので、ついつい使ってしまいます。

1人が参考にしています
2022-01-06
用途:
機器類の分解整備
対象商品:
21036986

普段はCRCを使用していますが、錆びたボルト等、固着した物の分解にCRCより
強力で作業性が向上します。

1人が参考にしています
2024-02-01
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
21036986

いざという時のために購入しましたが、使う場面がまだやってきません。

1人が参考にしています
2021-10-12
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
21036986

びくともしなかった錆びたマフラーのナットにダメもとで使ったところ外すことができました。ナットを割るまえに試してみる価値はあります。

2021-07-13
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
21036986

固着したボルトの脱着に使っています。
ラベルに書かれている「数分」で本当に効果あるのかな…と思っていましたがきっちり緩んでくれました。

2人が参考にしています
白井輪業 様2021-12-10
用途:
旧車レストア時
対象商品:
21036986

某オークションで購入した旧車のエンジンマウントボルトが錆で固着しており全く回らなかったが、これを吹き付けたらいけました。

2021-04-12
用途:
自動車整備
対象商品:
21036986

YouTubeで使っている方がいましたので、真似して買ってみました。
固着していそうなネジが外せなかったら酷評してやろうかと思っていましたが、
外せました。まだ1回のみの使用ですが、現状満足!さすが、KURE。
使用頻度が少ないだけに小さい容量のものもあると買いやすいかな。

2人が参考にしています
光専寺 様2021-03-17
用途:
カタナ レストア
対象商品:
21036986

何本か怪しいボルトを外す際に使用しました。驚くほどの効果でした。10数年ぶりのイジリでこれがなかったら何本か折れてたかと。素晴らしいものを考えますね。素晴らしいことです。

1人が参考にしています
2021-11-06
用途:
スパナで外れないナットの取り外し
対象商品:
21036986

まだ使用していない。どのような成果が出るか、楽しみにしている

2020-05-18
用途:
556よりいいかな
対象商品:
21036986

普段は556を使用していたが、こちらの商品をみつけて購入。
固着したボルト4本に使用してみて、3勝1敗。
1敗したボルトは、これとナットツイスター併用で緩めることができた。

1人が参考にしています
2020-05-06
用途:
自動車のサビたナットの取り外しに利用
対象商品:
21036986

11年落ち中古の軽自動車の各種サビたボルト・ナットの取り外しに利用しています。特にネジ山内部がサビてしまっている場合などに効果を発揮してくれています。もう少し安いと助かるのですが・・・あると非常に便利なツールだと思います。

2人が参考にしています
有限会社赤羽新聞店 様2021-05-06
用途:
バイクのねじはずし
対象商品:
21036986

固着したネジをはずそうと使ってみたが、サビで固着したわけではなかったので、はずせなかった。

1人が参考にしています
2020-08-05
用途:
ホンダのブレーキローター交換時のネジに使用
対象商品:
21036986

8個のネジ全てに有効 自転車の整備にも使用し効果絶大