油性アルミ用 (3分つや:落ち着いたツヤ)のレビュー

平均満足度 4.36 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
油性アルミ用 (3分つや:落ち着いたツヤ) カンペハピオ
カンペハピオ
929 / 税込 1,022
■[アルミ製品を腐食からガード!]アルミ建材との密着性に優れ、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成し、長期間アルミ製品を腐食から守ります。 ■[落ち着いたツヤ] アルミ建材の質感に合った落ち着いたツヤ(3分つや)を実現しました。 ■[使いやすいペンキ] 垂れにくく塗りやすい、速乾型塗料なので作業性が抜群です。 【用途】※表記の用途以外には使用しないでください。 ■[アルミ建材] シャッター / 門扉 / サッシ / バルコニー / カーポート ■[エクステリア建材] カラーアルミ / アルミ建材 / アルミ鋳物 ■[屋内外の鉄製品・木製品] ■[専用下塗 剤を塗る事で塗れない物も塗れるように] 下記素材に関しては、油性アルミ用下塗り剤を先に塗装してから本品を上塗り塗装してください。 ステンレス / クロムメッキ / 亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真鍮(しんちゅう) / 銅 などの各種非金属 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / 高級家具 / フローリング / コンクリート床 / ストーブの高温部 等 ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床および立ち上がり / 池 等 ■[摩擦が強い場所] 荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください ■[様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-10-13
用途:
塗装業

信頼のブランド関西ペイントのDIYシリーズ、カンペハピオ。少量での使用に一定数愛用しています。
アルミ用とはなっていますが、現場制約的に錆止工程が取れない鉄部に利用しています。密着がとても良いです。3種ケレン程度で数年経過していますが発錆はありません。
あくまでも、時間的制約の中での応用です。
もちろん通常の使い方でも良い製品です。

金成 様2024-05-03
用途:
アルミ戸袋の老朽化塗装
対象商品:
21829142

粘度は塗りやすい
隠蔽性は白を塗り
ましたが下地がでる
プライマーも一緒に
塗りましたが
界面剥離しないか心配

2022-11-03
用途:
塗装作業時
対象商品:
21829158

アルミ塗装用の塗料だったので購入しました。
粘性が強く、どの程度薄めていいか迷い、あまり薄めないでぬったので塗るのが少し難しかったです。
塗装後の状態は満足しています。

2人が参考にしています
イマイ設備工業 様2021-10-27
用途:
塗装作業
対象商品:
21829045

玄関のアルミ製ドアの塗装に使用、塗り具合もよくきれいに仕上がりました。

2人が参考にしています
2021-07-03
用途:
プリアンプ組立
対象商品:
21829054

このものは、なかなか市場に出回っていないので購入出来て大変良かったです。
品揃えが豊富なので大変重宝しています。

2019-06-10
用途:
アルミドアの塗装
対象商品:
21829088

塗る際は若干硬いですが仕上がりはとても良く乾いた後の質感も良いです。

2019-02-25
用途:
工具の整備
対象商品:
21829054

アルミ製の工具の塗装がはげてきましたので,塗装用に購入しました.工具ですので塗装面に傷付く場合が多くなると思いますが,しばらく様子を見てみようとお思います.

1人が参考にしています
2018-09-04
用途:
アルミサッシ枠のキズの所を塗装
対象商品:
21829158

刷毛よりもローラー刷毛を使用した方が仕上がりが抜群に良く
素晴らしい結果で満足しております

3人が参考にしています
2022-03-24
用途:
アルミフェンスの部材塗装に使用

非鉄金属用とされる塗料とプライマーを使用していたのですが、ちょっとした衝撃で塗面剥がれ。で、試しに塗料を変えてみました。強度的にはマシになったと思います。ただ届いたものが酷いペコ缶で、あと一歩間違えれば破損、塗料漏れを起こしていたと思います。まさかあの状態で出荷されたとは思いませんが、商品到着までの品質管理徹底を。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184
いただいたご指摘は、貴重なご意見として担当部署に申し伝えます。どうぞよろしくお願いいたします。

FDK 様2017-06-26
用途:
アルミフレームタワーの塗装
対象商品:
21829088

ペンキの伸びが悪いので刷毛塗りでは1缶で畳3枚は無理 塗料の量を多めに見積もった方がいいでしょう

3人が参考にしています
2016-09-30
用途:
塗装
対象商品:
21829072

良い品物だが、量がもう少しほしい。

1人が参考にしています