ネジ神様のレビュー

平均満足度 4.94 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ネジ神様 R-GOT
R-GOT
3,500 / 税込 3,850
焼付いた嵌合部にワンプッシュするだけ。焼付いたステンレスねじを外せます。 【用途】プラント、建築現場、機械、自動車などあらゆる締結箇所に。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-11-04
用途:
車、バイクなど
対象商品:
22574195

修理工場の方に勧められて買いました。
使ってますが今のところは問題なくネジが緩んでます。

2024-05-16
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
22574195

ネジの焼付きやベアリングの焼付き等、ここぞという時に使用していますが他の潤滑剤より効果があるように感じます。

2024-01-12
用途:
かじり解消
対象商品:
22574195

かじりで全く緩まなかったナットがこれで緩ませる事が出来た。素晴らしい商品だと思います。

2022-06-23
用途:
排気ガスO2センサーの取外し
対象商品:
22574195

バーナー加熱しても外せず、試した手持ちケミカルを使ってもダメ。ナット肩をナメそうになりもして程々困ってしまっておりました。途方に暮れながらに、仕方なく、モノタロウ検索をしていたところ、偶々に、このケミカルを発見。即時、一か八かの思いで購入してみました。
商品到着後、早速、嵌合部位へ丁寧にスプレーし、念の為、数時間待ち、センサーにレンチ掛けし、祈リながら、徐に力を加えてみたところ、「・・・?!、回った。。。」と呆気なくセンサーの緩む気配を手のひらが感知。肩透かしを食った様な思が先行し、ニンマリするのを忘れてしまいました。「ネジ神様」のケミカル力に驚きました。
嬉しかったです。

13人が参考にしています
株式会社九州重量 様2022-08-14
用途:
機械組み立て・解体時
対象商品:
22574195

時間のかかっていたネジの焼き付き時の外し作業がネジ神様を使ってみたらビックリしました
軽い力でネジが外れました 配管屋さんとかに勧めています皆さんビックリしたと連絡が有ります

高橋食品工業株式会社 様2021-12-25
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
22574195

M24のボルトが折れてしまい、鉄工所でガスバーナーで炙ってもらい、ボルトに穴を開けてもらいましたが外れませんでした。しかしネジ神様を使用すると少しずつボルトが動き、最後は力技で外すことが出来ました。ありがとうございました。

1人が参考にしています
2021-09-04
用途:
ステンレスカプラの咬みつき
対象商品:
22574195

旋盤で固定して600のモンキーで全体重をかけて回してもビクともしなかったステンレスカプラ
スプレーして数日放置したら腕の力だけでスルリと回ってくれました
相手が特殊部品だったので本当に助かりました まさに「神様」です

2人が参考にしています
2021-11-18
用途:
外れないSUSボルトなどに
対象商品:
22574195

締めすぎあるいは焼きが入って緩まないSUSボルトに使用。
CRCなどの潤滑剤と何が違うのか解らないが、CRC塗布放置でもかじり相になるボルトが、これだとすんなり緩む。高いけど、助かってます。

1人が参考にしています
2021-07-20
用途:
ステンのボルトの焼き付きに
対象商品:
22574195

M24の調整ねじの焼き付きに、だめでも仕方ないと思いながら使って、ビックリ。安い買い物でした。

1人が参考にしています
2021-03-28
用途:
かじったステンレスネジの取り外し
対象商品:
22574195

この商品は衝撃的です。かじったステンレスネジはねじ切るしか対処方が無いと思っていましたが、これを吹きかけると面白いくらいにネジが回りだします。既に焼き付いていますのでネジの再利用はできませんが、かじったネジの対処時間が大幅に軽減されます。

2021-05-11
用途:
ステンレスボルト

諦めていたM5ナットがワンプッシユ5分後あっさり緩みました。素晴らしい!オススメします!

2020-12-20
用途:
新しい機械の取付、交換時
対象商品:
22574195

他のに比べて、価格が高いのですが、潰れてたネジでも取れます。便利です。

2020-03-16
用途:
機械の修繕
対象商品:
22574195

お値段が安いタイプを通常使いにしているのですが、それで対応できなく本当に困ったときに役立っています。値段が高いのでもう少しお安くなると嬉しいのです。

2019-04-13
用途:
ビスの固着に
対象商品:
22574195

小さいのに高価です。
が、本当に神様に見えます。
少量でバッチリです。
安く見えてきた・・・

2人が参考にしています
林工業 様2019-03-26
用途:
現場での金物取付
対象商品:
22574195

マジ凄です。 
M12のSUSボルトのカジりが無事取れました。 現場で一人感動していました。

2人が参考にしています
2021-04-27
用途:
エコ給湯器地震により基礎部固定メンテナンス時
対象商品:
22574195

12mmボルトナット焼付切断と思いましたが、ネジ神様吹付2日めでスルリと回った、諦める前に一度つかうべし。

池田興業株式会社 様2018-07-21
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
22574195

ステンレスのボルトが焼き付いたら取り外しが非常に困難ですが、このネジ神様で何度救われたことか。
少々値段が張りますが、ボルトを切断することを考えると問題になりません。
お守り代わりにいつも持っていきますが、道具箱に入れておけるような小型の缶があるともっと便利かと思います。

1人が参考にしています