サビテクト 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり)のレビュー

平均満足度 4.31 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
サビテクト 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり) カンペハピオ
カンペハピオ
919 / 税込 1,011
[さび止めと上塗りを一度にできる!]特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、さび止めと上塗りが一度にでき作業時間が大幅に短縮できます。[屋外特有のダメージをガード!]高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い塗膜を作り、塗装部を長期間保護します。[長期の耐久性]耐候性に優れたアクリルシリコン樹脂が、色合いや風合いを保つために、耐久性を長期間維持します。[使いやすいペンキ]垂れにくく塗り易い超速乾型(30分)塗料なので作業性が抜群です。 【用途】※表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外:鉄部・アルミ・ステンレス] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 機械器具 / 各種金属 / サッシ / エクステリア建材 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / ストーブの高温部 / セラミック系サイディング /油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] クロムメッキ・亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真ちゅう / 銅 など ※下塗りで「非鉄金属用密着スプレー」を塗装すると、本品を上塗りできます。 [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 など [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-11
用途:
機械の寂止めと塗装

通勤はサビ止めの後で塗装をしますが、この品で一発OKです、しかも塗装後の仕上りがピカピカで綺麗で仕上げ塗装が不要で、仕上がりに満足です良い品です。

2026-01-22
用途:
塗装作業
対象商品:
22646164

普通の塗料と塗った感じは変わらない。錆び止めを塗らなくていいので手間が省けていいがそれなりの値段がする。

2025-03-21
用途:
自動車のボディの錆止め
対象商品:
22645796

ボディについた浅い錆びにそのまま塗れるので簡単に錆止めが出来ます。少し硬めの塗料ですがしっかりと塗れました。錆止め効果を期待しています。

1人が参考にしています
2022-11-18
用途:
客先要求で、塗色がさび色指定でしたので、使ってみました。
対象商品:
22645945

もともとは、さび止め+シルバー塗装の街路灯ポール、
経年劣化で、シルバーがほぼ退色して赤さび色になりました。
いい具合に建物とマッチしていて、さび色で塗りたいとの要望。
ローラーで塗りましたが、伸びも良く綺麗にリニューアル出来ました。
寒い時期だからか、ペイントうすめ液を入れた方が塗りやすかったです。

1人が参考にしています
2021-12-06
用途:
鉄扉に名称サインを表示するためのポイント下地塗装
対象商品:
22645884

思っていたよりも粘度が高かったですが、薄めずに使用できました。仕上がりも厚ぼったくないです。
塗装が本業ではない人間にも簡単にきれいにポイント塗装できました。

2023-07-27
用途:
塗装
対象商品:
22645936

某有名メーカーの物と変わりないと思います これから長年の耐久性を確認します

2020-02-28
用途:
車の足回りの塗装
対象商品:
22645805

雪道走行が多いので足回り部品が所々に錆があり塗装屋に依頼するほどでもないので自分で刷毛塗りました。錆止めと塗装が一度に出来て安価で良かったです。刷毛も同時に注文すれば良かったです。

2人が参考にしています
2020-02-20
用途:
車両下周り整備
対象商品:
22645884

車両整備の錆び対策補修に使っています。丁度良い粘度で刷毛塗りで隅々まで塗り易いです。

2024-05-11
用途:
風呂場の防錆処理
対象商品:
22645796

コーキングが剥がれてしまい内部に錆が発生、コーキングを剥がして下地処理として塗布に使用。少量刃欲しかったので0.2Lは適量。
ちなみにコーキングの上塗りに使用したが、1年は剥がれずにいます。
また、白+グレーを購入して調色して使用している。

個人 様2018-03-31
用途:
車庫の屋根、外壁、シャッタの錆びた部分に直接塗布する。
対象商品:
22645875

油性か水性かの表示をさらに判りやすくはっきりさせたほうがよいと思います。

2023-08-23
用途:
ユニットバスのコーキング部分のさび止め
対象商品:
22645796

ユニットバスの床(樹脂)と壁面(鋼鈑+塗装)のコーキング部分(繋ぎ部)に錆が出ていたので修理として使用。
錆は鋼鈑の塗装面が剥げてしまい錆が出ていた。コーキングされている部分にも錆が出ていたため、一部はコーキングを剥がして塗装した。伸びがよく、厚塗りも可能。粘度は高めで垂れるよなことはなかった。
塗装後2時間程度で乾燥(気温30度、湿度高め)塗装の上からコーキングをしたが問題なくコーキングできた。
壁面にそのまま塗布してみたが、ふつうに使用するのであれば剥がれない。ヘラで擦ると剥がせる程度。コーキングの上に塗ってみたが数日では剥がれていない。

2018-10-24
用途:
雨戸の塗装
対象商品:
22646173

最初は全く薄めずに塗り始めたところ塗料が蜘蛛の巣のように空気中を舞ったので同時に購入した薄め液で薄めたところスムーズに塗装できた。
数年後どうなっているかで本当の判断ができると思う。

1人が参考にしています
RECREATE 様2017-03-22
用途:
金具塗装
対象商品:
22645884

錆止めと上塗りが一気にできて満足してます。
まあ塗りやすいと思いますが
薄め液も一緒に買ったほうがいいです。
刷毛の掃除や粘度調整に便利ですね。

2017-09-16
用途:
サビのでた屋根のさび止め兼塗装と門扉、鉄はしご等。
対象商品:
22646155

最初にさび落とし後塗装しました梯子がまだ二か月後なので、効果は不明ですが今のところさび部分の塗装はがしてみましたがさび止め効果?さびは進行していないようです。引き続き使用してみます。

2017-06-20
用途:
鉄骨の塗装
対象商品:
22645875

超速乾ではありません。白は一発で上がらないので厚塗りすると表面しか乾きませんでした。(12時間後)

2017-04-21
用途:
垣根
対象商品:
22646146

発注したのに遅延?
2.3日ならまだしも3週間先とはどうゆうことか?
在庫がなければバスケットに入れた時点でその旨連絡すべき!メール一本で解決する気なのか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。