再凍結防止解氷スプレー トリガータイプのレビュー
- 用途:
- 普段使い
大手メーカー品と遜色なく使えます。価格も安くいつも無くなる度購入しています。今後も定期的に利用します。
- 用途:
- 朝のフロントガラスの解凍
- 対象商品:
- 23971648
朝の凍りついたガラスに使用しています。かけて2分ほどで解凍されるので助かっています。ただ比較的一度にたくさんの量を使用するのですぐになくなってしまうのが難点。もう一つ購入しておけば良かったと思います。
- 用途:
- 夜間の運転始め
- 対象商品:
- 23971648
夜間、配達のためエンジンをかけるが、なかなか凍結したフロントガラスの薄氷が溶けるのに時間がかかっていましたが、早くなった気がします。
助かりました。ありがとうございました。
- 用途:
- 自動車に
- 対象商品:
- 23971648
まだまだ使う季節では無いのですが今から用意して置きます
また使って無いので効果は分かりませんが良かったらリピートします
- 用途:
- 霜で凍ったガラス
- 対象商品:
- 23971648
朝、霜で凍ったフロントガラスにスプレーしてみました
氷点下4℃でしたがすぐに解氷してワイパーで拭き取りもでき視界が確保できました
とてもいい商品です
- 用途:
- 朝の通勤時
- 対象商品:
- 23971648
とても良い。車通勤をしていますが冬の朝はフロントガラスが凍ってしまうので、市販の解氷スプレーを使用していましたが、スプレー走り始めるとすぐに凍ってしまって使いにくいかったのですが、このスプレーはかなり寒い日でも再凍結しません、とても良いです…
- 用途:
- 朝晩の寒冷時フロントガラス
- 対象商品:
- 23971648
寒冷時にひと吹きするだけでフロントガラスの視界が良くなります。また防水効果もあり視界は良好
- 用途:
- 朝晩の寒冷時フロントガラス
- 対象商品:
- 23971648
寒冷時にひと吹きするだけでフロントガラスの視界が良くなります。また防水効果もあり視界は良好
- 用途:
- 車の凍ったフロントガラスの解凍に使用
- 対象商品:
- 23971648
今までお湯を持参して溶かしてましたがスプレー一発で解凍でき楽ちんです。
ただし、スプレーからの液タレが激しく手が濡れてしまうのが難点。
改善希望します。
- 用途:
- 車のフロントガラス解氷
- 対象商品:
- 23971648
すぐ使えるように車の中に入れておき、3回程使用し解氷はバツグンでした。が、1ヶ月経たないうちに、噴射口から全て漏れて無くなりました。温度変化に弱い?のかな。
事務所に保管しているもう一本は大丈夫です。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
- 用途:
- 朝の車
スプレーの仕方が悪いのか、ノズルより液体が溢れて手にかかる。容量的にはこの商品の方がコスパが良いが次は缶スプレーの方にしょうと思った。
- 用途:
- 早朝出発時の窓ガラス氷落とし
- 対象商品:
- 23971648
楽に氷が融けてくれるので助かる。これと一緒にタオルやスクレーパーも持参しなくてはいけないので、オールインワン化された商品があってもいいと思う。