チューブカッター パイプ用のレビュー
- 用途:
- パイプのカット
- 対象商品:
- 24423078
コストは問題なし 材質が問題 刃を固定しているピン 使用していると
摩耗し、刃がうまく回転しません コストを優先するならばスペアパ-ツとして販売してほしい。又は 寿命性の向上の検討が必要
貴重なご意見、ありがとうございます。
今後の取扱いの参考とさせて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。
- 用途:
- パイプハンガー
- 対象商品:
- 24423078
パイプハンガーや水槽のライトスタンドなどステンパイプを切断に使用します。
試しに13ミリのパイプをカットしました。切り口も綺麗で満足ですか
- 用途:
- 鉄パイプの切断等
- 対象商品:
- 24423078
使用した初めは切れ味は良かったですが、すぐに切れなくなりました。大変な思いをして切断してぃしたが、ホームセンターで無料で貸してくれることを知り、がっかりしました。
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- エアコン配管切断
- 対象商品:
- 24423087
ルームエアコン配管切断には大きすぎました。(小を買うべきでした)
2分も切れます。
カッター自体が大きく取り回し難いので、使うの止めてホームセンターで手頃な物を購入しました。
- 用途:
- パイプの切断用
- 対象商品:
- 24423087
皆さんの評価を見て納得した上での購入。
全体の造りとしては、少々雑に出来ている感が見受けられます。
使用感としては、刃の組み合わせ部分意外は何の問題も無いですね、とてもスムーズでそれなりの耐久性も有ると感じます。
他の方のコメントで、切断の時螺旋に切れるとおっしゃっていることは、刃の組み込み部分に0.2~0.4mm位の遊びがある事、芯棒と刃の径が合わないためなのか?非常に硬い物等を切る時は他の製品でも時に力の入れ具合で螺旋状に切れることもあります。
私は届いた日に遊びの部分に内径5mm、厚さ0.8mmのステンレスワッシャーを削って装着、銅管の厚肉も綺麗に切断出来ました。
価格は低価格、確かに初めて使用する方、届いて直ぐに使いたい方には少々辛いし頭に来るでしょうね。個体差なのかも知れませんが?
しかし、50mmのパイプを切断出来るカッターは他の製品では4000円以上しますので知識の無い方はそちらの購入をおすすめします。
できれば、ハンドルの固定ネジかキャブの所に替刃が1枚セット出来たら最高です。
- 用途:
- 塩ビ管の切断
- 対象商品:
- 24423087
梱包を解くと商品パッケージが破れており、セロテープで補修されていた。一度返品されたものと思います。50AのVP管は外径60mmなので使えない。VU40Aは切れない。筋が付くだけ。○カッターは刃ではない。手も切れない。取り付けもぐらぐらでまっすぐ切れるわけがない。価格が安いだけで価値なし。使えるように改造しました。こんな商品は販売しないで下さい。出荷する際も注意してください。商品だから。
この度は、大変申し訳ございませんでした。
ストレスのないサービス・品質の良い商品をご提供できるよう取り組んで参ります。
お届けした商品に不具合がございましたら、弊社問合せ窓口までご連絡くださいませ。ご対応させて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。
- 用途:
- ステンレスパイプカットに。
初めは真っ直ぐ切れてたが、3回目には2名の方のように刃が螺旋状になり真っ直ぐ切れない使えない。安かろう悪かろうの代表。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- パイプの切断
- 対象商品:
- 24423087
本品は直径50mmまでのパイプに対応しているのに、安くてコンパクトです(ホームセンターだともっと大きくて3000円弱でした)。今回はアルミパイプの切断に使用し、普通にきれいに切断できましたが、アルミだと柔らかくて内側に少々凸ができます。なお、刃の固定部と刃先までの距離が短いので、記載通り、厚み3mm以下のものに使用した方がよいでしょう。
- 用途:
- 自転車フォークコラムカット
- 対象商品:
- 24423087
マウンテンバイクのフォークコラム(鋼)の寸法調整切断に使用。
簡単かつ綺麗に切断することができました。
- 用途:
- 空調設備工事
- 対象商品:
- 24423078
螺旋状、刃が同じラインを取れず二重になり最悪です。モノタロウブランドのイメージダウンですよ。安かろう、、、、の思いで即、他ブランドを御社で購入しました。空調フレア加工用には疑問です。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- ステンレスパイプの切断
- 対象商品:
- 24423078
個体差でしょうか、切断しようと刃を食い込ませて回転させると
刃の跡が螺旋状になり切断できません、
同じところを往復させるとなんとか切れ目は入りますが
最後は手でねじ切るようになります
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。