TRANSOILのレビュー

平均満足度 4.70 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
TRANSOIL MOTUL
MOTUL
1,798 / 税込 1,978
湿式クラッチのギアボックス用に開発された2ストロークモーターサイクル用ギアオイルで、 高い耐極圧性でのギアチェンジをよりスムーズにします。 湿式クラッチではないギアボックスの場合には、「GEAR 300」「MOTYL GEAR」 もしくは「GEARBOX」をご利用ください。 【用途】2サイクル2輪トランスミッション用
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-01
用途:
2サイクルバイクのギアオイル
対象商品:
31378506

10W-30の4サイクル用オイルも減ってきたのでこちらに切り替えました
他社製で問題があったわけではないですが特に問題もなく走れています

2024-09-22
用途:
バイク整備作業

2ストロークエンジン2輪車のギアボックス専用に開発されたMOTUL製ギアオイルとなります。安定した性能を発揮しリピーターで使用しております。

鷹取商会 様2024-12-14
用途:
バイクのミッションオイル
対象商品:
31378506

ラベルに記載されている内容を信じるしかないが期待は大きい。

ヤジマワークス 様2022-07-24
用途:
ヤマハ2ストバイクのミッションオイル
対象商品:
31378506

ずっとこちらを愛用ていましたが、在庫の関係でヤマハ純正を使用したら、シフトフィーリングがイマイチになり、すぐに本商品に交換したら良好になりました。
それぞれ相性があると思いますので参考までに。

2022-05-08
用途:
バイク整備
対象商品:
31378506

RG400Γのギアオイルに使用。純正オイル、ワコーズオイルと今回使用した本品と比較したインプレッションでは本品が一番優れていると感じました。特にクラッチの切れがよく、ワコーズで発生した湿式多版クラッチの張り付き症状も全くありません。

2022-04-05
用途:
RG500に使用
対象商品:
31378506

車検前ということで良い機会だと思いこのオイルに交換してみました。
RG400/500は元々ニュートラルの出にくい車両で、合わないオイルだと醜い事になりますが、このオイルを入れて走った感じでは、ごく普通な感じで乗れました。
長距離を走ってはいませんが、相性的には良さそうな感じがします。
ドレインボルトとワッシャーは新品を使用したので、漏れもなかったです。

2022-04-27
用途:
モトクロスバイクのメンテナンス
対象商品:
31378506

激しい走行後でもクラッチの切れも良く、ミッションタッチも良好です。
熱ダレに強い印象です。

3人が参考にしています
2022-01-25
用途:
125cc 2stバイクのメンテ
対象商品:
31378506

古い2st のトレール、トライアルバイクらに使用しています。安く購入でき継続利用している安心感あり満足してます。

2021-02-03
用途:
スポーツスターのプライマリーオイルとして
対象商品:
31378506

当方の主観ですが、レブ◯ックやスペ◯トロに比べてギアの入りがすこぶる良好になります。特に停車時のニュートラルの入りは別格です。ただ指定粘度より柔らかめなので低年式車はオイル滲みや漏れに注意が必要です。当方86年式の為、シーリング剤を同時投入しています。また、季節や乗り方で差はあると思いますが、ヤレてくるのは若干早い気がします。当方は8~10ヶ月スパンで交換しています。

3人が参考にしています
2021-05-10
用途:
海外製2ストローク競技車への使用
対象商品:
31378506

ギアオイルとして使用。
レースで半クラを多用してもフィーリングの劣化がありませんでした。
値段も高くなく、良いオイルだと思います。

2人が参考にしています
2021-04-30
用途:
バイクメンテナンス時
対象商品:
31378506

高性能な2スト用ギアオイルを探していて、本製品を購入。ギアの入りがスムーズであり、滑りもなく満足。

1人が参考にしています
2021-02-22
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
31378506

リピートです。2008年式の2スト125CCなので100%化学合成より鉱物油の方が良いみたいです。金額的にも。4リットル缶があれば便利だと思います。性能は問題無し。

2021-06-28
用途:
2ストローク競技車両のミッションオイル

普通の車両より交換頻度が多い為、定期的に購入している。性能は全く問題なし

コミナミ 様2020-04-11
用途:
トライアルバイクのミッションオイルとして
対象商品:
31378506

信頼のモチュールトランスオイル、2スト、ミッションオイルとして、リーズナブルでクラッチの切れも問題し。安心して使える。

1人が参考にしています
2020-07-14
用途:
オイル交換
対象商品:
31378506

期待通りの品物であり、満足。以前のタイプの蓋の方が開け易かったかもしれない。

2020-01-16
用途:
色々試しましたが、クラッチ操作時の違和感が無く、良好です。
対象商品:
31378506

4Lサイズのお得な価格提供してもらえたら、嬉しいですね。

1人が参考にしています
2019-06-15
用途:
2サイクルバイクのミッションオイル交換
対象商品:
31378506

ミッション及び湿式クラッチへの相性が良く満足しています。

2019-05-19
用途:
バイク整備
対象商品:
31378506

一度4スト用のオイルで代用しましたが高負荷の半クラの時にジャダ気味になったので専用品のコレを使ってみました。良い結果となり満足しております、ギア入れ停止時のクラッチのキレも良くなった気がします。

2019-06-23
用途:
古いベスパのミッションオイル
対象商品:
31378506

メーカーの指定はSAE30のモノグレードで、なかなか市場にないので、相当品ということで、こちらを選びました。何せMOTUL様の湿式クラッチ・ミッションオイル用を謳っている商品ですので、不具合の起きようもないと思いますが(長期に使ったわけではありません)、モノがミッションオイルなので、交換後も体感あらたか!というわけでもないのは、まあ致し方ないですかね。

2018-10-05
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
31378506

容器の口がもう少し細いほうが、オイルを入れる時に注ぎやすいと思います。