ブースタークリップのレビュー

平均満足度 3.92 (89件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブースタークリップ モノタロウ
モノタロウ
139 / 税込 153
バッテリーからの電源取出し。 【用途】補修用としてご使用下さい。
89件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-20
用途:
充電器のクリップ
対象商品:
42564384

充電器のプラス(+)/マイナス(-)のクリップがサビてバネが弱くなかったので交換するために購入しました。この商品はクリップカバーが付いているのでプラス /マイナスのクリップが触れても安心して使用する事が出来ます。この商品を交換して正解でした。

一澤電設 様2025-09-09
用途:
船用ブースター
対象商品:
42564445

シッカリとした作りで
とてもいいです。
取り付けのボルトナットの
出っ張りが、グリップに出っ張るので
もう少し頭の出っ張らない
ものにしてほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-01-07
用途:
自動車整備

小型なのでバッテリー交換時のバックアップ電源用配線の作成や
整備用照明電源の取り出し配線に活用。
(25Aなのでエンジン始動には使わない方が良いでしょう)
既成のブースターケーブルでは嵩張りすぎるし、非常に安価なので専用の
配線加工を躊躇わずに施工できる。
クリップとリード線の接続部にタブ端子が使える形状なので半田付けは不要。
(タブ端子をリード線に圧着する工具と端子は別途必要)
クリップ全体を絶縁カバーで覆うデザインなので作業時の安全性も高い。
(カバーの剛性・寸法精度等は価格なりの安っぽさが有ります)

2025-01-21
用途:
短く切ったブースターケーブル

モノタロウ ブースタークリップ 50A 購入 短く切ったブースターケーブルの様にテスト電気を流すのに使用した  この価格でこの作りは十分だ

1人が参考にしています
2025-03-20
用途:
バッテリー接続用

価格の割にしっかりした造りで申し分ありません。欲を言えば「端子固定用の穴」が有れば良かったと思います。

2024-12-11
用途:
工場内設備品の交換用

ステンレス素材を酸洗いする機器のアースクリップが溶液で朽ちてきたため、こちらの商品で交換しました。配線の加工は簡単にできますし、全面カバーが付いていることも助かります。

小村工房 様2024-11-19
用途:
溶接作業
対象商品:
42564445

溶接機のアースとして使用しています。軽量で把握力が強くて接触不良も少なく満足しています。

2024-11-18
用途:
バイクのメンテナンス

普段あまり載らないバイク用のブースターケーブルの作成に8スケのケーブルで使用しました。バイク用バッテリーの小さな端子でも問題なく使えています。

2024-10-30
用途:
自家用車の充電の際充電機からケーブルとして使用。

電線にハンダ付加工しております。価格は安いが遜色なく機能しております。

1人が参考にしています
2024-06-06
用途:
予備ケーブル作成
対象商品:
42564454

モノタロウブランドと低コストでリピ買いしています。

2023-12-21
用途:
バッテリー充電器のケーブル用
対象商品:
42564384

なんと言っても、ワニ口部までカバー被ってるのが良い。従来使用してたものはこの部分の絶縁が無いため、外した時にショートの危険あった(電源を先に落とせば良いのだが)。このタイプ中々無く、今回、本商品に気付き購入、他に大、中の物も購入し、皆、従来クリップと交換しました。

1人が参考にしています
2024-03-26
用途:
バッテリーからの電源取り出し用
対象商品:
42564384

電線のはんだ付けの時、若干のりづらかった以外は問題なし。

立川自動車整備工場 様2023-11-24
用途:
バッテリー交換交換時
対象商品:
42564384

このクリップを赤・黒を大小、計4つをモノタロウブランド商品を同時購入しました。
これに手持ちのダブルコードを半田付け及びカシメをしてコードを作成しました。
バッテリー交換の際に、大きい方を別のバッテリー、小さい方を車両側のプラスコード、マイナスアースにそれぞれつないで、車両側の電圧が無くならないようにしています。
なかなかホームセンターではこの手の小さいブースタークリップは売っていないので、助かります。

2024-01-02
用途:
自作ジャンプケーブルとして使用
対象商品:
42564445

写真よりもしっかりしていて、自作ケーブルを作るには充分な製品です。

有限会社 小川商会 様2023-07-10
用途:
バッテリーへの接続用に
対象商品:
42564402

普通車に搭載されているサイズのバッテリーから電源取るために赤と黒を購入、ホームセンターに置いてある汎用品と同等です。サイズやクランプ力も適正で問題なしです。

2023-06-15
用途:
充電器の補修
対象商品:
42564418

充電器に付属のクリップが破損したので交換用に購入しました。破損したクリップは視点部分がプラスチックで強度等に劣ったのですが、本製品は支点部分も含めてクリップ本体は全て金属でカバーだけがプラスチックなので、強度に問題はなく、安心して使えます。

2023-04-11
用途:
車のバッテリー交換時のメモリー保持
対象商品:
42564384

DIY製作したポータブル電源を使って、車のバッテリー交換時にメモリー保持するためのケーブルを自作しました。この際の鰐口クリップとして購入しました。
電線にはハンダ付けしました。
先日、実際に使いましたが、問題なくメモリー保持出来ました。

2023-06-23
用途:
太陽光発電のバッテリー接続用
対象商品:
42564384

挟む力が強いのでターミナルから外れる事はないです。値段も手頃で購入して良かったと思います。

タナカ電気設備 様2023-03-03
用途:
バッテリーに接続
対象商品:
42564402

有名メーカーに引けは取らずお買い得品だと思います。

2022-12-22
用途:
バッテリー接続
対象商品:
42564384

バッテリーから電源を取り出すために使用、テールランプの結線をするためにバッテリーターミナルを挟むのに購入、丁度よい感じで挟むことが出来ました。

1人が参考にしています