バイク用シガーソケット&USB電源 DC12V専用のレビュー
- 用途:
- バイクのスマホ電源取り出し
- 対象商品:
- 48726694
今回2台分を購入し、1台目にハンドルに取り付けたとき、径を合わせるためのゴム製スペーサーを付属していた2枚挟んでみましたが、ゆるくて固定できなかったので、別に用意したゴム板を加工して取り付けました。そして2台目のバイクに取り付けようとしたとき、なんとゴム製スペーサーが3枚入っているではありませんか!!
取説や部品表の付属はなく、確認しようがありませんが、1台目に取り付けたものは、ゴムスペーサーが欠品だったのでしょうか!2台分を買わなければ分からなかった事ですが、部品表位は付属していたほうが良いのではないでしょうか。
- 用途:
- バイクのUSB電源取り出し
- 対象商品:
- 48726694
物は良いですが、コードの処理がちょっと残念。バッテリーから直接ではなく
ACCからにしないとバッテリーを上げてしまいそう。コードは長いのですが
先の端子と、ヒューズの位置はちょっと長すぎ。取付の付属品は不足なし。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 48726694
ロングツーリングをみこして取り付けて見ました、全く使用していないのでいまののところトラブルはありません、いざとゆうとき活躍を期待しています。
- 用途:
- ツーリング
- 対象商品:
- 48726694
取り付けてからシガーソケットしか使っていませんでしたが、
ある日たまたまUSBを使おうとしたら全く通電しませんでした。
最初からなのか不明ですが買ってから一月程度経過した時でした。
- 用途:
- ロプスタイプのトラクターに
イセキRTS25のロプス機に乗るときに携帯の充電がしたくで購入しました。
防水なので重宝しております。
- 用途:
- 12V およびUSB電源使用
- 対象商品:
- 48726694
2台目のバイク用に購入しました。1台目も同じ商品つけています。USBはスマホ、シガーソケットは専用ナビで使っています。接続・取付も簡単で値段も安いのでおすすめです!
- 用途:
- バイク乗車時のスマホの電源供給
- 対象商品:
- 48726694
ツーリングの際にスマホをナビとして使用していると、長時間なのでかなり電池を消耗しますから、何らかの電源が必須になります。
この商品はこれまでも使っており、これといった不具合もなかったので別のバイク用に追加で購入しました。
費用対効果を考えれば、買って損のない商品だと思います。
- 用途:
- バイク乗車時の電源確保
- 対象商品:
- 48726694
バイクのドラレコ電源用で購入。
プラスドライバー一本で取付できました。
バッテリー直結なので、付けっぱなしだとバッテリーが上がって
しまうので、エンジンオフのたび、シガライターを抜くようにしてます。
USBもついてるので、ロングツーリング時には、スマホの充電もできるのが
ありがたいです。
- 用途:
- バイクのシガー・USB電源取り出し。
- 対象商品:
- 48726694
デイトナ社のシガー・USB別体タイプを使用していましたが、両方を両面テープ固定するのでよく剥がれていたので、こちらの商品を購入しました。
まず安い!コンパクトでちゃんと蓋も付いていて作りもいいです。
機能はどの製品も変わらないと思いますが、取り付けも簡単でおすすめですよ!
- 用途:
- アドレス110の予備のカプラーに接続
- 対象商品:
- 48726694
簡単に取り付け出来た。ステイの部分が柔らかいプラスチックでなんだかフニャフニャしていて固定は安定しないが、値段が値段なので割り切って満足している。
- 用途:
- ハンドル周りのスマホ電源確保に使用
- 対象商品:
- 48726694
1台目は2年以上前に購入、雨降りの中の通勤・ツーリングに使用、故障もなく追加として2台目を購入。