ディスクパッドのレビュー
2023-04-14
- 用途:
- 車検整備
- 対象商品:
- 49787386
製造は、HITACHIです。鳴きは、少ないですがダストは、多めです。HITACHIブランド品よりも若干ダストは抑えられているようです。
1人が参考にしています
2019-09-21
- 用途:
- カーメンテナンス
- 対象商品:
- 49787596
いつもはデーラーで注文、受取と2度、行き来してましたが、こちらで純正部品相当がリーズナブルに多品種購入できることは知り、購入してみました。品質は言わずもがなで大変満足です。
有限会社 羽成製帆所 様2019-07-04
- 用途:
- ブレーキ
- 対象商品:
- 49787833
ローター研磨も一緒にしましたが、組付け後試運転しましたが全く違和感なく、制動力も
変わらずでとてもよかったです
2019-06-19
- 用途:
- パット交換
- 対象商品:
- 60853022
HFC26まだ交換していませんが純正品と同じなので大丈夫だと思うDにもAY060-NS059交換と言われていた。表示されてる写真と違い3分割タイプ ステンレス板1枚付いていた
MonotaROからの回答
注文コード60853022には画像登録がございません。各品番の画像をご確認いただきますようお願い申し上げます。
石川機械製作所 様2018-11-08
- 用途:
- 車のメンテナンス。
- 対象商品:
- 49787763
日産の第2ブランドである、ピットワークなので、その上、日産部品の値段よりかなり安かったので、選びました。
しかし、ブレーキローターは、取り扱っておらず、仕方なく日産部品に、注文しました。
昨夜、前輪のみローターと共に交換しましたが、当たり前のようにジャダーが、消えました。
2019-05-28
- 用途:
- ブレーキパッド交換
- 対象商品:
- 49789486
80,000km走行して新品の半分ほどに磨耗したC25セレナのリアブレーキ鳴きが酷く、キャリパー清掃やグリスアップ、パッド面取りなどトライしたが全く改善せず。C26,C27セレナのリアブレーキに採用されている本品へ交換して対策できた。これも磨耗すれば以前と同じく鳴き始めるかも知れないが、材質や面取り形状などC25用から変更されており、効果の持続を期待。
新品に交換してパッド厚みが増したので、ペダルタッチも改善され、もっと早く交換すれば良かったと思っている。
1人が参考にしています