トルクレンチビットソケット セットのレビュー

平均満足度 3.74 (58件のレビュー)
商品レビューを投稿する
トルクレンチビットソケット セット モノタロウ
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。 【用途】自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
58件中 41~58件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-06-21
用途:
バイクメンテナンスに

ビットも付属でお買い得感あり、質感も悪くありません。
ただ、ソケットをつけた際のガタが少し気になります。
特にエクステンションで延長した際には、ガタが大きくなるので慎重に締め付けしないと、ボルトの頭を舐めてしまいそうで怖いです。

2022-05-08
用途:
車の整備
対象商品:
51095257

トルクレンチを使うのは初めてです。
規定値に達したときにクリック感があるので徐々にトルクを掛けるほうが分かりやすいし、オーバートルクになりにくいと思う。トルクを掛け続ければ、規定値に達しても締め続けるので、低トルクで使うときは特に注意した方がいいと思う。
実際に使用する前に、規定トルクに設置してどのくらいの力で締めたら、クリック感があるかをテストした方がいい。

2020-10-06
用途:
自動車やバイクのメンテナンス
対象商品:
51095257

トルク設定が2Nm以下の場合は、設定トルクにあったときのクリックが非常に小さいので注意が必要です。

1人が参考にしています
株式会社ケーイーシー 様2019-11-29
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
51095257

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

株式会社佐々木工務店 様2020-10-13
用途:
ワイヤークリップ6mmの締め付けに
対象商品:
51095257

ワイヤークリップ6mm
なので4.4NMに合わせて締めても全然感触が無い
1にあわせて締めても感覚ですが感触ないまま締め過ぎます
トルクレンチの役目は無しません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

2019-01-06
用途:
オートバイのメンテナンス用に

バイクの主にスポークニップルのトルク管理、メンテナンス用に。
趣味で使用する為、1Nmから設定できるという点で購入。
1~3Nm位ではクリック感が低い気がしますので
ヘッド部分を観察しながら使えばクセというかコツが解かると思います。
3Nm以上ではクリック感が徐々にハッキリとしてくるので使用上は問題なし。
とは言え1/2インチや3/8インチのようなカチッと言う様なしっかりした手応えは無いです。

0.2Nm単位での設定が0.1Nmだったら文句無しでしたが趣味で使うので値段でほぼ満足です。

5人が参考にしています
2020-02-16
用途:
光学機器のトルク管理

他の方も書いていらっしゃいますが、クリック感が極めて小さく、完全にオーバートルクになってしまった。本来なら返品交換を要求するところでしたが、経験不足から自分の技量不足と思い込んでしまい、商品欠陥に気づいたのが、1年以上経って2度目の使用時でしたので、諦めました。購入された場合はまずクリック感の確認をした方が良いと思います。

5人が参考にしています
2020-06-17
用途:
レビュー見てから買えばよかった。。。期待外れというかね、もどかしいんだよ。
対象商品:
51095257

安物買いの銭失い的な商品。今回は急な購入でレビューを見なかった自分も悪いのだが。
二ケタニュートンから始まるトルクレンチ感覚で締めるとクリックが全く分からない。
なので、1~5ニュートンで締める場合は、かなりのオーバートルクになるで要注意。
この商品に限っては、人間の微妙な感覚が必要な必要なので、デジタル式が安心かと思う。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2019-12-26
用途:
車両整備のトルク管理
対象商品:
51095257

小トルクの管理の為に購入しました。
ですがクリック感が全く感じられず、最初の使用からオーバートルクで部品を壊すこととなり、一式交換の余計な費用が掛かってしまいました。
どうせ買うのであればもっとまともな品をお勧めします。
余計な費用を考えれば安いものです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2019-02-12
用途:
バイク整備
対象商品:
51095257

通常のバイクの整備で、それほど厳密なトルク管理が必要でないと思われる個所に使用。
手ごろな値段なので、多少雑な扱いで駄目にしても心と財布が痛まない。
低いトルクではクリック感が弱い気がするが、慣れれば気にならない。
本体側のメモリの刻印が見づらいので、白い塗料を流し込んでみたら多少は見やすくなった。

2人が参考にしています
2018-11-10
用途:
チャリ用

使用説明書がいい加減過ぎる。初めてトルクレンチを使う人にこれで理解するのは不可能。
今時YouTubeに誘導するとかやり方は幾らでもあるはず。
分からないから反応を見るために、大きなトルクを掛けても大丈夫な箇所で試したら、いきなりビットが折れた。。。まあ、これは仕方がないが、先に分かってれば、こんな事にはならない。
規定トルクでヘッド部が小さく動くだけなので要注意!

1人が参考にしています
2018-07-24
用途:
自転車のカーボン部品取り付け
対象商品:
51095257

サドル取付けに11 N・mで絞めていたら先が折れました。
最悪です。3万近くするシートポストが終わりになるところでした。
作りが悪いので高価な部品取り付けには使わないでくださいと書いておいてほしかったです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

2018-08-23
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
51095257

初めて使用する際に5Nmを設定してみたが、全く手応えがないままトルクをかけすぎてしまい、部品側のネジ穴を潰してしまった。たった1つのネジで部品ごと買い替えるはめになった。また同じ失敗をしそうで怖くて使えない。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

ハリマ接骨院 様2017-12-01
用途:
バイクの整備
対象商品:
51095257

トルクレンチも使いやすく、この値段で満足できる商品です。

2017-10-18
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
51095257

この値段割りにはしっかりとした造り。
トルク設定はワンタッチ式で簡単だし、ビット抜け防止ロックも付いている。
トルク設定も最少1~と下の幅があるため、余分に小さいレンチを用意する必要も無い。

精度は+-4%なので精密な箇所向きでは無いが、一般的な整備には充分だと思う。

アーチャー企画 様2018-03-08
用途:
トルクが指定されているとき
対象商品:
51095257

音は聞き取れるので問題ありません、エンジンの内外使用に期待。

2017-11-08
用途:
自転車のメンテ
対象商品:
51095257

好みの問題ですが差込角が9.5mmの物が良かった
ソケットアダプタで対応してますがアダプタの精度が低いのか
根本から外れる事があります
大幅なトルク変更の際にロックを解除しつつラチェット側を回すのですが
使い慣れるまで変更しつつメモリが読みづらかったのでケガキを入れました

1人が参考にしています
2018-07-25
用途:
ロードバイクのカーボンパーツ取付け
対象商品:
51095257

カーボンサドル取付け時にビットが折れた(割れた)
最悪です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。