燃料系洗浄剤 F-ZEROのレビュー

平均満足度 4.50 (36件のレビュー)
商品レビューを投稿する
燃料系洗浄剤 F-ZERO PITWORK(日産)
PITWORK(日産)
1,898 / 税込 2,088
他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用の燃料添加剤。 燃料に注入するだけでエンジン内に付着した吸気バルブ、インジェクター、燃料噴射ノズル、ピストンヘッド、シリンダーヘッドの汚れを洗浄してエンジン性能を回復させます。 燃料の酸化と燃料系統の腐食を防止します。
36件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-11
用途:
燃料系のメンテナンス
対象商品:
50829205

燃料系のメンテナンスに使用してます。走行距離10,000kmか2年毎に添加してます。体感できるものではないので気持ちの問題です。

株式会社赤堀鉄工所 様2025-05-13
用途:
車やフォークリフトのメンテナンス

使用頻度が低い車や年式の古い車はキャブレターが詰まって、排ガスが臭くなったり、エンジンの掛かりが悪くなるので使用した。エンジンの吹けが良くなり、かなり効果を感じた。ガソリン車、ディーゼル車問わず使えるので、入れ間違いを気にしなくて良い。試しに高年式の車に入れてみたが、余り効果を感じなかった。逆の言い方をすると、キャブレターが綺麗な証拠でも有る。使用頻度の低い車や古い車のオーナーさんは使う価値有ると思います。

1人が参考にしています
2025-02-15
用途:
エルフトラックに使用

定期的に入れると、加速のもたつきが無くなった感があります。

2025-01-05
用途:
車両メンテナンス

ハイエースと軽トラに使用、ディゼルのハイエースには二回目使用で燃費が12kmくらいを維持している感じ、軽トラは初めてですが使用後18から20kmに伸びました。

2024-09-27
用途:
バイクのガソリンの防腐

年間で少ない時は1、2回しか給油しないので、タンク内のガソリン腐敗防止目的で使用しています。これまで5年ほど使用し確実な効果を感じています。その上一発始動も確保できています。

2024-04-26
用途:
自動車・バイク整備
対象商品:
50829205

3年ほど前にこの商品を混ぜてガス満で保管していたバイクが普通にエンジンかかった。
臭いをかいでも全く腐った臭いもせず、普通に走れました。

2024-05-29
用途:
定期メンテ
対象商品:
50829205

愛車の走行距離が増えてきたので時々投入しています。
車だとあまりわかりませんが、125ccバイクだとエンジンがちょっと綺麗に回る気がします。

2024-04-14
用途:
定期的に使用

これを入れると、やはりエンジン良く回るようになる気がします。
定期的に入れたくなる商品です。

2023-11-07
用途:
エンジンオイル交換と同時
対象商品:
50829205

ワコーズのOEMらしいので信頼して入れてます。
ハッキリ効果は、分かりませんあ

1人が参考にしています
2023-07-24
用途:
長期保管車と農機具のメンテに
対象商品:
50829205

農家ですので年に数回しか使わないチェンソーや草刈り機のメンテに重宝しています。
これまで機械を買ってから10年間ほどキャブの不調やトラブルが全く無く助かっています。

1人が参考にしています
2023-06-16
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
50829205

今回、他商品から値段が安かったので乗り換えてみました。
車の定期メンテナンスに使っていますが、
他商品と同等に嫌な振動が減ったと思います。

1人が参考にしています
2023-09-06
用途:
農業車両
対象商品:
50829205

過走行車両に使用しました。明らかにアイドリングが安定して
黒煙がなくなりました。他車両にも使用します。

2023-05-19
用途:
マイカーメンテナンス
対象商品:
50829205

信頼のピットワークです!V36スカイラインに使用しました。明らかに燃費いいです。嫁さんのE12ノートにも入れました。リピート買いしたいと思います。

2023-01-17
用途:
燃料添加
対象商品:
50829205

バイク、車に使用しました。
バイクは125ccインジェクションのスクーターですが、
4回量に応じ使用しましたが滑らかになりました。
車では体感できるほどの違いは感じられませんでした。

1人が参考にしています
小林商店 様2023-04-01
用途:
自家用車に定期的に使用
対象商品:
50829205

定期的に自家用車に使っています。効果を実感するのは難しいですが少なくとも燃料系で故障はありません。また、遠乗りすることが少ないので燃費に影響を与えているのかは分かりません。

2023-02-14
用途:
車メンテ
対象商品:
50829205

ジムニーで20万近く走ってるの定期的に入れております。今回は2回連続して使用する為に2本購入しました。

2023-03-10
用途:
作業車に
対象商品:
50829205

気持ち下のトルクが豊かになった気持ちです。
メンテナンスのつもりで偶に入れてます。

2022-11-09
用途:
レスポンス向上

3回目の注入。吹け具合良くなってると思います。
原付からスポーツカーまで所有車全てに容量を守り入れてます。
某通販の方が安いんですがおまとめ経費で…

2022-04-27
用途:
ご存知
対象商品:
50829205

中身は旧仕様のワコーズフューエル1の洗浄剤です。割安価格で助かります。

3人が参考にしています
理容サクラ 様2022-03-04
用途:
古い車の必需品
対象商品:
50829205

齢22年の古い車に時々入れています、定かではありませんがエンジンがスムーズになっている気がします。

1人が参考にしています