鉄粉配合パテ 速硬化のレビュー

平均満足度 4.50 (32件のレビュー)
商品レビューを投稿する
鉄粉配合パテ 速硬化 モノタロウ
モノタロウ
7,098 / 税込 7,808
鉄粉を高配合した工業用の速硬化性補修パテです。 スタンダードタイプの4倍の速さで硬化する。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる。 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。 【用途】配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。
32件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-07
用途:
タンクの補修

6tタンクのひび割れに使用しました。
パテを盛って暫くは漏れませんでしたが、日数(1~2週間)
が経つと漏れが再発し、その度にパテを盛り直しました。
タンク内を満たすと圧力に負けてしまう様です。
一時凌ぎには良いかもしれませんが、長期的には無理ですね。

株式会社松浦興業 様2025-05-27
用途:
溶接のできない場所
対象商品:
63387494

こんなに直ぐに固まるとは思わなかったから
とても良かったです!

2025-01-06
用途:
自動車のフレーム修理
対象商品:
63387494

自動車のフレームにサビ穴が空いてしまい、溶接で直そうと思ったがサビで薄くなった穴補修は厳しかったので、このパテを用いて鉄板を貼ることに。硬化も扱いやすい時間で、できあがりも満足。

2025-04-03
用途:
車両フロア腐食

ほどよい固さで塗りやすく、硬化後接着も強いように思われますね。

2024-05-27
用途:
有名品と遜色有りません。
対象商品:
63387494

モノタロウブランドなので心配したが使って見ると有名品と遜色無く使えますので安い分こちらの方が良いと思います。土日に買えば更にお安いのでとてもお買い得てす。

1人が参考にしています
2023-07-22
用途:
アルミホイール

車のメンテナンスですごく安全な作業を出来て良かったです。

2023-03-31
用途:
さびた手摺りの肉盛り、並びに鐵管どうしの接着に使用
対象商品:
63387494

混合方法に戸惑いましたが、粘土もちょうどよく 目的通りに使用できました。

2022-06-08
用途:
設備の補修
対象商品:
63387494

設備の鉄板補修用に使用。初めてなので混ぜる量が良く分からず、また粘度も結構高く慣れが必要と思う。強度的には十分のようで、今後見ていきたいです

2021-10-16
用途:
鉄階段の錆ケレン後の補強に使用
対象商品:
63387494

今までは鉄階段の錆ケレン後にえぐれた部分にエポキシを練って補強していましたがエポキシは形成するのが難しいので、今回この商品を使用いたしました。
この商品は半練りタイプで補修しやすく形成もへら等で簡単にできました。
1時間程度で固まるためアパートの階段等の補修に最適です。

2人が参考にしています
2021-10-19
用途:
鉄板の穴補修
対象商品:
63387494

硬化速度も程よく使いやすいです。また硬化後はやすり掛け出来て多少多く盛っても綺麗に仕上がります。値段も有名メーカーの半額ですのでこれからも使用する予定です。

2人が参考にしています
株式会社榊原建材 様2021-12-13
用途:
機械の修理
対象商品:
63387494

機械の穴あきの、穴塞ぎに使いました、電気溶接が、できない場所には、とても有効でした

2021-10-11
用途:
水落し出来てなかったポンプの亀裂の穴埋め
対象商品:
63387494

新しいポンプに取り替えるしかないと思ってましたが、うまく固まり、問題なく使えそうです。

2021-08-12
用途:
バイクのエンジンの補修に使いました。
対象商品:
63387494

かなり緩い感じです。穴埋め作業でしたがなんとか出来ました乾いた感じはとても良く強度もありそうです。少しコツがいるかもです。

1人が参考にしています
株式会社 エー・アール・シー 様2021-02-10
用途:
タンクの補修
対象商品:
63387494

タンクの補修に使用したところ1㎝の穴をうめられた大変満足。

1人が参考にしています
レベルツゥ有限会社高橋刃物 様2020-09-16
用途:
井戸水の水圧タンク
対象商品:
63387494

井戸水の水圧タンクの底が腐食をして小さな穴があきました。
穴があいたところを直すと、今まで問題なかった部分から漏れてきました。
その部分を直すと、また別の部分から水滴が落ちてきました。
高圧タンクのために弱い部分に負担がかかるのでしょう。
これで3セット購入しましたが、今後の事を考えて4セット目を購入します。
この鉄粉パテは丈夫で良いパテでした。
これで問題が解決します。

1人が参考にしています
2020-07-29
用途:
農機具の修理
対象商品:
63387494

燃料タンクの底部腐食に使用。
機械が古くタンクAss'yが、製造中止に成っていましたが、
銅板の半田付けも試みましたが、広範囲の為諦め、ステンの
5mm目を張り、鉄粉配合パテで補修いましたが、クラックが
入るかもと、心配しましたが、現在も使っています。苦情なし。

1人が参考にしています
2020-09-02
用途:
車のエンジンのクラック補修
対象商品:
63387494

最初他社の同じような製品で対処したのですが思ったような結果が得られなかったのでその上から使用してみたらよい結果になった。ただかなりの速硬性なので素早い作業が必要であった。

2020-05-18
用途:
ヨットのフィンキールの錆打ち後の穴埋め
対象商品:
63387494

まず混合比が重量比でしか箱に記載されていないので面食らいました。
秤を用意しないといけないのかと本気で思いましたが、HPに容積比が出ていたので助かりました。
箱にも容積比を参考として記載して欲しかったです。
硬化時間などの表も標準、速硬、超速硬の3種類が記載されていたと思いますが、どれが該当するのが丸印で良いので付けておいて欲しかったです。
施工そのものはとても簡単で、必要な強度も出ていたので満足です。

3人が参考にしています
2020-05-11
用途:
鋳物製の揚水ポンプのひび割れ補修
対象商品:
63387494

鋳物製の揚水ポンプが凍結により幅が割MAX3㎜長さは30センチ程度ひび割れが入り水漏れがひどく溶接を検討したが鋳物の溶接はひび割れが広がる恐れがあるので本製品で対応した。
配合比率はスプーンで軽量したが粘土が高いので苦労した。
ポンプが古いので最初にグラインダーで広めに研磨したあと研磨した箇所に薄く塗布しひび割れ部には少し押し入れる感じで塗布その後3ミリ厚になるよう塗り重ね最後に揮発油(マニュキュワ落とし)を指先に付け表面をを仕上げたらツルツルに仕上がった。
3日ほど放置して置いたらコチコチに固まったので揚水したが問題なし。
非常に優れた製品で驚きました。
最悪新品と交換も考えておりましたがまだ何年かこのまま使えそうです。
ありがとうございました。

3人が参考にしています
株式会社サイコー 様2020-10-02
用途:
タンクの水漏れ修理
対象商品:
63387494

以前はデブコンを使用していましたが、
安くても同じ使用感です
重宝してます。

1人が参考にしています