ツートップス(TT)プラグのレビュー

平均満足度 4.38 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ツートップス(TT)プラグ DENSO(デンソー)
DENSO(デンソー)
769 / 税込 846
着火&飛火性向上で燃費UPを実現。更に45型式を6型式に集約出来るので、店舗の在庫負担軽減が可能!
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-11
用途:
車検整備

最近の自動車部品は寿命が長くなっているとは言え、プラグはやはり消耗品
バカな人はエンジンにガソリンが送り込まれたら自動的に燃えると思っている
イリジウムよりも安価で、低年式多走行車にはこれで充分というか、
いつまで使えるか不明な古い車に高価で長寿命のイリジウムは勿体ない
で、顧客も何だかわかっていないので安いに越したことはない

3人が参考にしています
中津車検代行センター 様2023-03-31
用途:
交換
対象商品:
28045334

人によって違うと思いますが、体感できました。キャブの旧車ですが、低回転からトルクフルになりました。

1人が参考にしています
2021-11-05
用途:
メンテナンス
対象商品:
28045377

新車から17万キロ無交換で走れました。さすがに今回の車検では替えておこう言うことでこの商品にしました。
長い間無交換だとプラグ抜く時に結構慎重にやらないといけませんが何とかプラグも抜けて無事に交換出来ました。
エンジンのかかり具合も全く問題なく快適に動いております。
無交換で頑張った古いプラグはかなりすり減っていたがまだ3万キロは行けるのではとも思います。
イリジウムでなくても運がいいとこんなに保つんだなと思いました。
ただ、高いものでもないのでプラグは2年に一回交換が良いと思います。

2021-02-18
用途:
プロボックスバン前期型4発に取付け
対象商品:
28045325

NGK R BKR5EYAⅡを5年間使用していましたが、ノッキングが目立ってきたので安価で高性能なコチラに交換。
リズム良い音質に変わり静かになりました。
あと、プラグ交換でこんなにトルクが増すとは驚きました。
当然燃費も良くなるはずです。
高価なイリジウムプラグを買っても定期交換が必要な消耗品なのでこちらで十分ですね。

1人が参考にしています
2020-05-29
用途:
アトレーワゴンに装着
対象商品:
28045334

元々、特殊なプラグを使用しているアトレー。
色々リサーチしていたらツートップスを発見。
ターボ車なのでイリジウム!と思いましたが普通に街乗り使用なのでスタンダードとイリジウムの中間に相当するであろうツートップスにしました。
体感出来たかと言うと微妙ですが、エンジン始動性も良くなり、とにかくリフレッシュされたので気持ちがいいです。エアーフィルターも交換したので燃費にも期待したいと思います。

1人が参考にしています
大黒屋商店 様2020-02-10
用途:
ダイハツ・ミラのプラグ交換
対象商品:
28045377

純正指定はNGK LKR6CなのでTTプラグの互換表を見てこちらのXUH20TTIを3本購入しました。一般ニッケルプラグでNGKは中心電極2.5mmなのに対しTTプラグは電極両端が1.5mm
と細経化していて火炎速度を上げているそうです。キャンペーン価格でNGKよりも安く買え助かりました。早速交換してみましたが、2万Kmほったらかしのプラグだったので始動性、振動、低回転での粘りが良くなりました。間違いなく燃費も向上しそうです。一般プラグを買うならTTプラグはおすすめです。すでに品薄状態みたいですね!(^o^)

2019-10-04
用途:
HONDA芝刈り機
対象商品:
28045343

芝刈り機が動かなくなりプラグの交換をすることにしました。その際、互換品である本品を使いました。交換後、一発で始動。エンジン音も軽快になり、好調に動いています。

1人が参考にしています
赤坂インテリア 様2019-05-26
用途:
メンテナンス時
対象商品:
28045343

値段の割に、電極の突起部分がそれらしくて良い感じ。

2018-09-02
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
28045334

プラグなので可もなく不可もなく。安くて良かったです。

1人が参考にしています
2018-11-17
用途:
3g83のプラグです。
対象商品:
28045325

ちょいと高いですが、プラグ交換しにくいエンジンなので
安心を買ったつもりです。もちろん品質はJAPAN BRAND。(MADEかどうかは分からない)

2018-06-30
用途:
プラグの交換
対象商品:
28045343

ここのサイトで見つけて評価が良かったので購入しました。結果が楽しみです。

2018-02-07
用途:
ダイハツのKF型エンジンで
対象商品:
28045352

ダイハツのKF型エンジンで使用する為に何か無いかなと思い
探していた所、価格帯とプラグ先端部の工夫度とのバランスで
購入して見ました。著しい高回転を使用する事が無いのと
このエンジンが低回転域で燃料が濃い目なのとでプラグ先端部に
工夫性が見られるので良いのではと言う思いです。
結果はまだ出ていませんが交換後は若干の始動性の向上が見られた
感じです。

2017-12-11
用途:
乗用車に装着する。
対象商品:
28045377

標準のプラグよりワンランク上のものを探していたところ、ツートップスプラグを見つけました。イリジウムプラグよりかなり安いのであまり期待はしていなかったのですが、エンジン音が低くなり出足も少し良くなりました。コストパフォーマンスが高い商品だと思いました。今後も他の車両で使用したいと思います。

2018-03-05
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
28045377

最近車のエンジンが調子が悪くなりこのプラグに交換したらとても良く走るようになりました。買って良かったです。

1人が参考にしています
2017-10-12
用途:
プラグ交換
対象商品:
28045343

35年前の旧車に使用。これまでイリジウムタフを2万km使ったが、息継ぎを生じ始めたため、TTに交換。回り方に改善がみられた。4本packで値引きを大きくする設定があると有難い。

1人が参考にしています
赤帽ウイングサービス 様2018-08-29
用途:
メンテナンス
対象商品:
28045334

燃費がよくなると思い購入しましたが燃費はよくなりませんでした

2018-02-04
用途:
アトレーの整備
対象商品:
28045334

パッケージがずいぶん安っぽくなりましたね。
デンソーという文字も探さなきゃ見つかりませんでした。
韓国製の安物のようなデザインで、間違って頼んだかと不安になりました。
以前に買った韓国製の物は、3カ月くらい走ったらガイシが吹っ飛ぶという恐ろしいことがあったので。。
やっぱり肝心な部品は日本製が一番いいですね。

1人が参考にしています
Tprotech 様2017-07-17
用途:
メンテナンス
対象商品:
28045334

エンジン走行距離が10万キロを超えたのを気に、タイベルやそのほかのメンテナンスもかねて交換する事にしました。 タイベル交換後も古いプラグはハンチングを起こしていましたが、こちらに変えてからはハンチングも収まりました。
良いと思います。

2017-01-20
用途:
自動車の整備
対象商品:
28045352

本日やっとプラグ交換が完了しました。エンジンも快調になりました。後は耐久性を見ます。

2017-10-18
用途:
車検整備
対象商品:
28045352

すでに修正されているのでわかっているのでしょうが、他社参考品番の記載ミスで発注してしまった商品の返送料を請求されました。
現在確認をしてもらっていますが、記載内容を信用せず自分で確認することが大事です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。