モニターアーム 4軸のレビュー
- 用途:
- 監視カメラモニター設置用
- 対象商品:
- 62971852
カタログ写真とものが違う。保持アームDはカタログ写真では段付きだが、送られてきたものは直線になっていた。保持アームの付け根に近い六角ネジは何故か、付属の六角レンチの長い方では差し込み出来るのですが、短い方では奥まで差し込み出来ず、無理をすると舐めそうなので、ナットをスパナを使って緩めた。他の六角ボルトでは問題なし。ボルトが不良品?
申し訳ございません。
①画像が商品と合っていませんでした。画像を正しい画像へ入替しました。
②六角ネジの件ですが、長い方の六角レンチ(付属のK)で締めてください。
取説では短い方の六角レンチ(付属のJ)を間違えて記載しておりました。
ご連絡いただきありがとうございました。
- 用途:
- 事務仕事,モニター接続
- 対象商品:
- 62971852
モニターを取り付けるのに購入した。
ごく普通に取り付けられる。
強度も十分ある。
気に入っている。
- 用途:
- 職場の机
- 対象商品:
- 62971852
コスパは良い。2個購入したが、1個が不良品だった
問い合わせしたら、すぐに代替品を送ってくれた。
組み立てには、プラスドライバーとスパナが必要なので注意。
- 用途:
- 実験機のランプの固定冶具として
- 対象商品:
- 62971852
クランプと支柱を接続する部分のネジ部が1カ所壊れていたようですが、3カ所中の2カ所止めでも問題なく使用できています。
とりあえず値段相応の働きはしてくれているので満足しています。
- 用途:
- PCモニターの高さ調整
- 対象商品:
- 62971852
【改善点】
モニターを回転させる軸の固定ができないので、ケーブルに引っ張られてモニターの角度が変わってしまうので、固定できる機構がつけば安くて良いと思う
- 用途:
- 机の上モニター設置補助具
- 対象商品:
- 62971852
至急改善を望みます。
1.支柱Cを固定クランプAとの接合面にネジ止めするのに溶接痕が
出ていてやすりで削らないと取り付けがでこぼこになって垂直に建たない
2.試しに18.5インチ(約5kg)のモニターを取り付けたが
モニター保持プレートの元がラチェットを使って締めても
(プラスチックのプレートが滑り?厚み不足?)
固定できないので(ごめんなさいしてしまう)
一度ばらして家にあったゴム板を左右にかました。
3.保持アームが短い(最大で約20㎝ぐらい、曲げれば10cmぐらい)
事務所の3軸1本アームより短いとは思わなかった。
だからアームの長さが商品説明に無かった訳か。
- 用途:
- 社内PCモニター設置
- 対象商品:
- 62971852
各職員毎でモニターの高さを調整するために、雑誌などで高さ調整を行っていたが、このアームを使用することによって自在に高さを調整することができ、追加注文を検討中である。
- 用途:
- IPad Pro 27インチのアームとして使用しています。
- 対象商品:
- 62971852
以前にも購入してpcのモニターに使用していますが、机などに取り付ける金具の奥行きがもう少しあれば、がっちり締め付けることが出来るおもいます。
- 用途:
- パソコン画面の4台目の固定用として
- 対象商品:
- 62971852
職場にもよるでしょうが、ディスプレイのサイズは23~24型程度が主流と存じます。図面を作成する職場などの場合は、27~32型程度も使用されるかと思います。仮に24型モニターの上部に同じ24型のモニターを設置するためにこのモニターアームを使用するのであれば、支柱の長さは現状の400mmではなくプラス100mmの500mm程度は必要になります。ディスプレイ1台だけを使用するためにこのモニターアームを購入する方もおられるとは思いますが、支柱の長さを500mm程度にして販売されるメリットは大きいと思います。失敗しました、、、
- 用途:
- 仕事
- 対象商品:
- 62971852
5.6kgの28インチモニターはお辞儀してしまいました。
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- 24インチモニターアームとして使用
- 対象商品:
- 62971852
値段の割に問題ありません。強度上問題となるかもしれませんが、アーム長がモニタ-幅半分以上より長いと支柱位置が近接してモニター2台使用時に並べることが出来てさらに省スペースとなります。
- 用途:
- キャンピングカーのリアモニター用
- 対象商品:
- 62971852
塗装にムラがあった。海外製の安物だから仕方ないか。
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- 液晶TVのモニター画面用
- 対象商品:
- 62971852
ほぼ動かさない固定式で普段は手の届かない高い位置での用途で3個取付けた。しかし、
取付け時に回転ネジクランプはとても頑丈だが、先端の皿部分の接合(嵌め込み)が如何にも弱そうで壊れそうなので閉める力を手加減せねばならず、今後緩まないか不安です。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。