グルーガン コードレス 電池式のレビュー

平均満足度 3.55 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
グルーガン コードレス 電池式 モノタロウ
電池式ですのでコンセントがない場所で使用する事ができます。 自立式ですので置く場所に困らず作業性が高まります。 【用途】木材、紙、皮革、布地の接着に使用。 日曜大工や補修作業に最適です。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
handmade Salon Akane. 様2020-05-27
用途:
ハンドメイド品の作成に使用しています。
対象商品:
68996043

ワークショプなど、コンセントを使えない時に重宝しています。

有限会社北光会紙加工所 様2021-04-16
用途:
接着
対象商品:
68996043

乾電池だと直ぐに使えなくなる、充電池で何とかです。ACアダプター使えるようにして欲しいです。

MonotaROからの回答


貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

2019-04-15
用途:
様々な場面での仮止め用など
対象商品:
68996043

コードレスでありながらコスパが気に入りました(2台購入).
なお,値段が多少UPしてもクィックスタート(溶融時間短縮)の物が欲しいです.

2018-11-29
用途:
ちょとした小物の取り付けに使う
対象商品:
68996043

乾電池式なので 車の中で色々使えて大満足です レバーの握り具合も軽くOKです 但し ノズルから出てくるスピードが遅いのが ちょっとイライラします、せっかちな人はひとランク上のおすすめします ^_^

2019-03-02
用途:
手芸品の作成の時
対象商品:
68996043

しっかりとしていて作業の途中に立たせてもふらつかず安定しているので、とても使いやすいです。

2018-05-03
用途:
こんな商品があった
対象商品:
68996043

今まではコードを出して、使ってたクルーガン、これからはコードレス、幅が広がりますね。
もっと早くに購入したかった。

1人が参考にしています
ADACHI・EDS 様2018-04-17
用途:
電子基板の配線等の固定に使用
対象商品:
68996043

プリント基板等の部品やジャンパー配線のスポット固定や段ボール箱の貼り付けに使っています。電池式でどこでも使えるので便利ですが、使える状態になるのに時間がかかります。

2人が参考にしています
2018-03-17
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
68996043

軽い、コードがないので扱いが良い、自立ができるので置く場所に困らない。

2019-02-18
用途:
子どもの工作に
対象商品:
68996043

子どもが工作に使うために、コードがあると引っかかりそうで電池式にしました。一つ難点は、電池の電圧が結構高い状態でないとすぐに使えなくなるので、こちらで使えなくなった電池は時計やリモコンに使っています。

1人が参考にしています
2018-03-23
用途:
部品固定
対象商品:
68996043

温まるのに結構時間かかります
温度ほ通常の100Vより低い感じがします。

1人が参考にしています
2018-03-10
用途:
補修用
対象商品:
68996043

新品のアルカリ電池を入れたのに最初は全く出てこず、電池交換でやっと使えるようになりましたが、熱量が全く足りないようです。

1人が参考にしています