ウインカーリレー 12Vのレビュー

平均満足度 4.78 (78件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ウインカーリレー 12V モノタロウ
モノタロウ
359 / 税込 395
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。 スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。 【用途】DC12V車の交換用ウインカーリレーとして
78件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-28
用途:
カブの修理

これはリレーの作動音がしないタイプです。アナログ的な味を求められる方には向かないでしょう

2025-07-03
用途:
スーパーカブの整備
対象商品:
84894408

C50、AA01スーパーカブ・プレスカブでの交換用に使用しました。1個試して問題無かったので、新聞販売店で常備するため箱買いしました。電装部品の中では比較的壊れやすい部類なので、今後は気兼ねなく交換出来そうです。

2025-02-05
用途:
バイクのウィンカー交換につき使用
対象商品:
84894399

綺麗に取り付けできウィンカーの方もきちんと点灯していて最高です。

2025-01-21
用途:
メンテナンス
対象商品:
84894399

純正ウインカーリレーからの交換です。
ちょっと大きめですが。
カバー内に収まりました。
4個と買い過ぎたので、友達にも譲ります。

2025-10-07
用途:
旧車の90ccのバイクに付け替え
対象商品:
84894399

点滅がぼやっとしないで、はっきりしている様に見える

2024-12-15
用途:
バイクのリレー交換

普通に使えました。値段的には満足できます
ただし、梱包が大きなダンボールに固定もされていなかったため、転がりまくっていたので、耐久性は不明です

2024-09-24
用途:
リトルカブのリレー故障で購入しました。
対象商品:
84894399

問題なく作動し助かりました。安く、すぐに届いて、本当に助かりました。また、利用させていただきます。

2024-02-15
用途:
オートバイの整備
対象商品:
84894399

古いスクーター(アドレスV100/CE11A)の整備に使用。
最近はもっぱらモノタロウブランドに安心感もある。

2024-09-05
用途:
愛車の手入れ
対象商品:
84894399

注文してすぐに届きました。取り付け交換はまだですが、楽しみです。

2023-11-15
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
84894408

純正品の価格が驚くほど高価だったので、代替品として購入しました。耐久性は分かりませんが、問題なく使用できました。コスパ最高です。

2023-07-04
用途:
RZ250Rのウインカーリレーに
対象商品:
84894399

純正品がまだメーカーから出ていたのですが、4,000円以上と高額たっだので試しにこちらを購入しました。違和感なく普通に使用できました。10分の1以下でコスパ最高でした!

1人が参考にしています
2023-03-30
用途:
自分のバイクの修理
対象商品:
70296905

メーカー純正の部品を買えば3200余円、このリレーを使っても結果は同じ。
考えることなくこの部品を購入した、取り付けもいたって簡単ウインカーも元に戻って
いうことなし。
純正部品を使えばいいってもんじゃあないよ、この商品は大満足。

2023-05-04
用途:
交換用
対象商品:
70296905

ksr110のウインカーが正常に点滅しないので交換。
特に問題なく作動している。
安くて良い。

2023-02-09
用途:
バイクにのるとき
対象商品:
70296905

交換したらウィンカーの点滅がすごくよくなりました。

2022-12-31
用途:
バイクのウインカーリレー
対象商品:
70296905

NSR50のウインカーが片方点滅しなくなったので交換したら治りました。安くてよかったです。

1人が参考にしています
2023-02-08
用途:
バイクにのるとき
対象商品:
70296905

ウィンカーの点滅が良くなったような気がします。

2022-09-23
用途:
スーパーカブ90の修理
対象商品:
70296905

レギュレーターレクチファイアと一緒に買いましたが、ウインカーリレーはノーブランドにしてみました。ポン付けで全く問題なく作動してます。この値段なら、例え壊れても、またこの商品を購入します。

2022-05-06
用途:
古いカワサキのオートバイに使用
対象商品:
70296905

色んなウインカーリレーを使ってきましたが
ウインカースイッチ後の点灯タイミング、
ハザードスイッチ後の点灯タイミングとも
今までの中で一番満足しました。
製品形状や取り付け用ゴムもたまたまスペースに適していて最高。
耐久性は分かりませんが安価なので
多少ライフが短くても許容範囲かと思います。
また購入すると思います。

1人が参考にしています
2022-02-14
用途:
カブの修理
対象商品:
70296905

カブの修理に使用しました、純正よりも安くてとても良い品です。
しっかり動作もしています、後は耐久性が有れば文句無いの品です。
また購入したいと思います。

1人が参考にしています
2022-07-17
用途:
カブ50に取り付け
対象商品:
70296905

安く購入できるのは 有り難いので
予備として もっておいて損は無い(^^)