2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)のレビュー

平均満足度 3.90 (401件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。 そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。 電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。 内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。 高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。 バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。 このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。 【用途】バイク用バッテリー
401件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-10-01
用途:
スーパーカブ用
対象商品:
46786512

コスパ最高です。
使用感は全く問題ないです。
次回も購入します。

2017-02-02
用途:
原付きのメンテナンス
対象商品:
46786512

安くて良い。
価格的に一年持てば良い。
二年持ったらラッキー!

有限会社油圧テック工業 様2017-06-16
用途:
ベーシックジョグのバッテリー交換
対象商品:
46786512

届いたのは、NBCバッテリーでした。商品間違って届いたと思いましたので、せめて品番シールでも貼って欲しいです。充電をしてから取り付けて、元気よくセルが廻り商品は良好です。

2018-05-24
用途:
リトルカブ
対象商品:
46786512

取付前に充電をしたら、それなりに充電出来る状態だったので。初期充電する事をお勧めします。

2016-09-04
用途:
メンテナンス時
対象商品:
46786512

価格比較して十二分な品物。合計3個購入しましたが安心して使えています。

2016-06-12
用途:
ホンダのトゥデイに使っています(交換しました)
対象商品:
46786512

バッテリー上がりで交換したのですが、問題なく動作しています。取り付けも問題ありませんでした。現状では満足です。

2016-12-12
用途:
原付に取り付け
対象商品:
46786512

すぐあがってしまい、再充電してもなkなか復活しませんが、新しい物と入れ替えをするのに躊躇しない価格なので良いと思います。

そよかぜでんき 様2016-07-28
用途:
原付
対象商品:
46786512

液入りで取り付けたら、すぐ使えた

1人が参考にしています
2018-07-08
用途:
バイクのバッテリー交換
対象商品:
73406086

バイクショップやホームセンターで購入するよりも価格が安いのでとてもお買い得でした。問題なく使用できました。

2017-01-14
用途:
バイクに使用
対象商品:
46786512

眠っていたバイクに使用しました。一発で始動しました。

2016-06-08
用途:
カブ
対象商品:
46786512

安くて助かってます。セル付きじゃ無いのでこれで何の問題もないです。

1人が参考にしています
2020-02-20
用途:
オートバイのメンテナンス用
対象商品:
73406068

一年を経たずして使用不能になりました。
満充電しても翌朝には規定電圧以下になります。
安いので諦めがつきますが、困ったものです。

2018-07-05
用途:
スーパーカブのバッテリー交換
対象商品:
46786512

何の問題もなく普通に使用できます。価格的にも満足です。

2019-12-28
用途:
アドレスV100 バッテリー交換
対象商品:
73406068

残念ながら半年でバッテリー上がりを繰り返すようになってしまいました。
充電器で補充電するもすぐ充電完了のサインが出ます。それでも充電器をしばらく繋ぎっぱなしにしてからセルを回すと10秒と掛からずセルが回らなくなってしまいます。

1人が参考にしています
2019-11-18
用途:
補修部品
対象商品:
73406077

アドレスCF46Aで使用 2017年7月購入走行距離が短い為、先日バッテリ上がりました
ダメ元でサルフェ-ション除去装置と合わせて24時間充電後復活しました
2年以上使用できたのでまともなバッテリ-だと思います

2020-03-06
用途:
販売車両用
対象商品:
73406086

到着当日、車両に取り付けたがセル回らず。
充電済って書いてありますよね?まったく充電されていないのですが。
仕方がないので充電後取り付け。
3月5日にはすでにバッテリー上がり。
挙句の果てに充電器で充電できず。
代替品ください。最悪です。

安井工務店 様2020-02-16
用途:
LED電球の点灯
対象商品:
73406077

少しの時間しか使用しないのにLED電球が暗くなったので充電しようとしたが、充電不可のエラー表示が出て充電できなかった。20年来の付き合いで初めて。信頼していたのに残念。

1人が参考にしています
2020-01-06
用途:
バッテリー交換
対象商品:
73406068

250ccのバイクに取り付けてほぼ毎日通勤に使っていますが、使用1年未満にもかかわらず冬の朝一などは、エンジンを始動する力が出ません。次は、もう少し高性能の物を購入したいと思います。

1人が参考にしています
2016-07-05
用途:
バイクバッテリーの交換
対象商品:
46786512

メーカー品に比べ、安く交換できた。電解液の注入もなく、簡単に交換でき、満足している。

1人が参考にしています
2020-01-04
用途:
最初から弱い
対象商品:
73406095

バイクに乗せていたバッテリーがダメになったので
コレに差し替えましたが
コレもほどなくダメになりました
補充電もしました
電圧を測ると新品のバッテリーとは思えない低い電圧でした
仕方ないのでコレより安いバッテリーを買い直したら
ソッチは13v超え
当然セル一発
これより安いバッテリーでも新品だと思える出力
大阪魂バッテリーは、もう買わない

1人が参考にしています