珪藻土壁材MIXのレビュー

平均満足度 4.25 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
珪藻土壁材MIX フジワラ化学
フジワラ化学
3,998 / 税込 4,398
完全調合済(練り済み)の壁材です。水や色材を混ぜる必要がありません、すぐに施工できます。軽いタッチで施工ができ、作業が楽にできます。凹凸模様を付けて仕上げることができます。調湿性、脱臭性、結露防止の効果があります。 【用途】塗ることの出来る下地:和風壁(砂壁、せんい壁、じゅらく壁)、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。※石こうボード以外の施工はアクドメールを下塗りし、乾燥させてから施工してください。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
柳澤海事コンサルタント 様2025-02-17
用途:
寝室壁リフォーム作業

コテで施工していますが初心者でも塗りやすく仕上がりもきれいにできています。ビニール袋に入れてありますが残り少なくなった時の取り出しが大変なので袋の底の形状を工夫していただければ良いですね。

柳澤海事コンサルタント 様2025-01-07
用途:
玄関及びトイレの壁リフォーム塗装

壁塗り用具に使用できるとあった砂骨材スモールローラーでは塗れなったがコテを使って初心者でも接着性が良いためきれいに塗ることができ追加で使用を考えています。

松尾住宅機器 様2024-12-30
用途:
砂壁の上塗り
対象商品:
73548186

ビニール袋から絞り出すのが大変でした。前からあったローラーを使用しましたが上手く塗ることができなかったので左官角コテを使いながら施工しました。時間はかかりましたね。ただ乾けば仕上がり自体は、満足いくものでした。

2023-03-03
用途:
壁のリフォーム
対象商品:
73548186

初心者でも上手に塗れました
いい感じで模様もついて上出来です
ビニールに入ってるので出すのが大変でした。

2021-11-30
用途:
土壁の上塗り
対象商品:
73548152

容器から掬って小手で塗るだけ。
作業はとても簡単でした。
表面を仕上げるのに何回も撫でると、少し水を含んだ土がコテに乗ってきて、それを塗った箇所の乾きが遅くなり、色むらが出ました。
多く撫でず、ゆっくりと丁寧に押さえた方が、完成が綺麗です。

2人が参考にしています
2021-01-14
用途:
リフォームの左官仕上げ
対象商品:
22176403

とても上手に塗れる硬さです。商品には満足していますが、他の方も書かれたようにビニールから出さなくてはならない手間がちょっと・・やはり前のように戻してほしいです。

2020-04-29
用途:
塗り壁
対象商品:
22176385

商品名通り、「すぐ塗れる」!簡単、早い、とにかく便利、リフォーム内装の作業は、この珪藻土の蓋を開ければ、速攻開始出来、作業時間も短縮、ほんと助かります。

1人が参考にしています
2020-02-16
用途:
自宅の内壁
対象商品:
22176385

ずっとこの商品を買い続け、かなりの個数を購入したと思います。
しかし、今回は中の珪藻土がビニール袋に入ったいました。
これは大変使いにくく、ケースに入れ替えるにしても入れにくいという印象です。
前のままの入れ方の方がいいと思います。

3人が参考にしています
2019-08-08
用途:
土壁の上に塗る
対象商品:
22176385

生まれて初めての壁塗りでした! 女性でもできるという謳い文句があったと思いますが、まさにその通りで簡単に壁を塗ることができました。 なんかケーキ作りの生クリームのような感覚で、す~いすいと思うように塗れていき、なんか不思議な感覚でもありました。 プロのような仕事にはならないので、今風の粗い感じの仕上げにしたのですが、いい感じです。 また次回塗るのが楽しみな珪藻土でした。

ファーム保坂 様2024-01-19
用途:
壁塗り用
対象商品:
22176403

昔の繊維壁をはがして灰汁止め加工し、珪藻土を二度塗りに使用した

加戸商会 様2019-08-06
用途:
珪藻土作業時
対象商品:
22176385

和室の模様替えで使用したが、塗りやすく乾きも早いので作業がはかどりました。大変塗りやすい商品です。

スターラボ有限会社 様2019-06-14
用途:
内装壁(クロスの上塗り)
対象商品:
22176412

ベージュ色を想像していましたが、思っていたより黄色が強い感じでした。塗りやすく作業はしやすかったです

2018-11-14
用途:
店舗の内装
対象商品:
22176385

初めて使用しましたが、素人でも扱いやすかったです。ビニル壁紙の上にアク止め材を塗ってから塗装しました。乾燥した後に触っても白くなったりしないので安心しました。それだけに吸湿性など機能面は疑問ですが、テクスチャには満足です。

2017-12-20
用途:
部屋壁
対象商品:
22176385

最初スポンジローラーで塗ろうとしたが伸びが悪く金コテで塗った。繊維壁だったためか表示塗装面積の半分しか塗れなかった。水性だから水で薄めて伸びを良くすることができるのか説明書きが無い。商品の使い方説明をもう少し具体的にして欲しい。無臭で品質は良い。

2017-04-17
用途:
壁に使用
対象商品:
22176403

素人の作業だったが、使いやすかったし、ペンキでは消えなかった汚れが隠せた

2016-12-02
用途:
自宅内壁クロスのリフォーム
対象商品:
22176394

商品誤購入と返品不可の為1缶使用するも不備。残り未開封で廃棄処分を考えている。
購入は、同社品のローラー塗装タイプを購入したと勘違いした。