タイヤゲージ エアーチャックガン式のレビュー

平均満足度 4.02 (263件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウ
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。 【用途】エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
263件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-02-01
用途:
タイヤのエアー補給に
対象商品:
74356747

値段の割にしっかりとしています。タイヤのエアー圧管理が楽になりました

2023-08-17
用途:
自己所有の車のメンテナンスとう
対象商品:
74356747

商品は説明書もあって使い勝手も良いですが、空気圧の目盛が小さくてちょっと見づらいので、メーター自体の目盛を大きくしてほしかったです。

2021-06-29
用途:
自動車修理時
対象商品:
74356747

商品としては、悪くも無く普通に気にせずに使えます。

大高石油販売株式会社船堀SS 様2021-05-18
用途:
お客様のお車のタイヤエヤーチェック
対象商品:
74356747

先ず安価でした。この価格にしては充分な機能で使いやすい。ありがとうございました。

1人が参考にしています
I'sBB 様2019-12-21
用途:
クルマやバイクの空気入れ
対象商品:
74356747

安いから大丈夫か?とおもったけど、全然いいやん。
ゲージの表示がkpaだけってのも馴れてしまえばスッキリ読みやすいシンプル表示。
コンプレッサーをもってるならぜひ

1人が参考にしています
2021-05-11
用途:
自家用車のメンテナンス
対象商品:
74356747

値段の割にしっかりしてます。
エアー調整にちょうどいいです。

2023-01-25
用途:
タイヤ圧調整
対象商品:
74356747

乗用車のタイヤ圧は200~300Kpaですがこの商品のフルスケールは1200Kpaです、目盛りが小さく見ずらいです、せめてフルスケールを600Kpaしてもらいたい、私はゲージを交換しましたがネジが標準ではなく1/8と1/4の中間で苦労しました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2020-09-27
用途:
自動車、バイク、農機具タイヤへの空気入れ
対象商品:
74356747

デジタル表示式のを使っていましたが、表示が壊れてただの空気入れになったので、アナログゲージ式のこの商品を購入しました。安くて気軽に使えていいのですが、1200までの表示はちょっと見ずらいです。600まででも十分すぎるぐらい。もちろん1200まで必要な方もおられるでしょうから、ゲージだけ600までのも販売してほしいと思います。

3人が参考にしています
2023-06-19
用途:
フォークリフトのタイヤには不向き
対象商品:
74356747

600kPa以上入れると先端の固定が緩くてねじ山のところで滑りエア漏れする。
乗用車程度の空気圧ならよいかも。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。おっしゃる通り、タイヤ内の圧力が高いほど押し上げる力が強くなるため、圧力が高いと滑る感覚が出てきます。手でホースを抑えていただくか、グリップ力のあるチャックに交換を検討お願いします。

2022-10-10
用途:
エアーメンテナンス
対象商品:
74356747

星1のレビューに他の方の感想が載っているとおり、当方にもメスカプラーとの接続が非常に甘く空気漏れどころでない不良品が送られてきた。現在、問い合わせフォームから交換の希望を伝えているが、交換品として同じような不良品を送られた方もいるようなので、不安な状況。「不良品が不安なら返金します。」というその場しのぎの対応をされることも予想される。購入を検討の方に取り急ぎ伝えるためにレビューを入れておきます。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。商品の状況を確認させていただきたいため、可能でしたら大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2019-12-21
用途:
自動車の整備
対象商品:
74356747

空気入れ・抜きが簡単で便利です。
性能はもちろん問題なしです。

2021-04-22
用途:
タイヤへの空気補充
対象商品:
74356747

ホースの長さも丁度よく軽くて大変使いやすかったです

2019-11-10
用途:
タイヤの空気圧調整
対象商品:
74356747

空気を入れる、空気圧を測る、空気圧を調整する機能が使いやすく、この価格大変満足です。

2人が参考にしています
2020-04-04
用途:
タイヤ交換作業
対象商品:
74356747

タイヤ交換で使用しています。
圧力計がすこし小さく数値が読みずらいです。

茶屋よりみち 様2019-10-04
用途:
車、自転車等の空気入れに使っています。
対象商品:
74356747

いぜんは、廃盤になったものを使っていたのですが、メーターの針が破損した事からこれに変えて使っておりますが、ゲージも大きくみやすい上に、使い勝手もいいです。

2022-06-28
用途:
普通車タイヤ空気入れ

とにかく安いです。ゲージを持っていない方が最初にお試しで買うのには良い商品だと思います。ゲージの目盛り幅が狭く針とのバランスも悪いので、空気圧の調整には向いていません。正確かどうかはともかく、毎回同じ値にするのも難しいです。目盛りで±10Kといったところでしょうか。もうすでにゲージは持ってるよという方は結局そちらのゲージを使うことになりますので、別の商品かゲージなしのチャックを買われたほうが良いかと思います。

1人が参考にしています
2021-06-09
用途:
乗用車のタイヤメンテナンス
対象商品:
74356747

安価なので購入しました。以前ホームセンターで購入した同等品の調子が悪いので購入しました。耐久性は様子見です。

松葉バーベキュー 様2021-12-02
用途:
車両の整備
対象商品:
74356747

他社の物と変わらない。2度目の購入ですが、
ゴムの劣化が早い気がしました。

1人が参考にしています
2021-03-20
用途:
常備用
対象商品:
74356747

コストパフォーマンス最高だと思います。高い値段のものに負けません。

有限会社玉田自動車 様2021-11-22
用途:
タイヤのエアー充填用
対象商品:
74356747

ゲージが小さくて 大変見えにくい為 調整が細かくできない
大変残念です。