バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応のレビュー

平均満足度 4.53 (787件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。 【用途】自動車の交換用バッテリーとして
787件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-12
用途:
サンバーKV4に。

4000円台のバッテリーは各メーカーから販売していますが、セミシールドタイプはモノタロウだけでした。バッテリーは信頼できるメーカーでないと安心して使用できませんので、モノタロウブランドで揃いつつあります。

1人が参考にしています
TY設計 様2025-06-10
用途:
デリカD5のバッテリー交換

デリカD5のバッテリー交換、現在半年経ちましたが、特に問題なし、何年もつかは不明

1人が参考にしています
2025-04-23
用途:
妻の通勤車
対象商品:
75090268

5年目のバッテリーが弱っており交換しました。とても快適に使えます。

堀越 電機 様2025-03-26
用途:
車のメンテナンス

フリードスパイクに使用 今年の寒波でバッテリーが弱ってしまいセルモーターが回らなくなり交換、今のところ問題無し、密閉式の為バッテリー液の補給不要及び、バッテリーインジケーターが付いていたのが購入動機。

KENROAD 様2025-04-11
用途:
トラック用
対象商品:
75090322

4年前に購入し4年間 問題なく使う事が出来たのでまた購入をきめました。

富田自動車 様2025-06-23
用途:
コスパ高し!

1000円引きクーポンと15%の時に買えば4000円を切る値段で買える。ただし、ちょうど2年で寿命が来る。

1人が参考にしています
2025-03-19
用途:
マイカーのバッテリー

バッテリー¥価格が高騰してる昨今、コスパが良いので。もぅ何個目でしょうか? 乗用車と軽トラ、家族の軽自動車にリピートしてます。

マルヨ農園 様2025-03-29
用途:
軽トラのバッテリー交換に

44B必要車に使用していますが全く問題ありません。コスパ最強バッテリーだと思います。

J AUTO 様2026-01-27
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
75090268

普通に使えました。あとは何年持つか試したいと思います。

2025-03-16
用途:
バッテリー交換
対象商品:
75090268

バッテリーが上がってしまった車両の交換用に購入
セルの回りも良くなり、問題なく使えております

前田道路株式会社 様2024-12-26
用途:
エンジン式フォークリフトのバッテリー

ある程度のメンテナンスは自社でやるので、安いバッテリーを探して
これに行きついた。
メーカーに勧められるままに買うのと比べると安く済んでよかった。

1人が参考にしています
ガレージ GT-R 様2025-03-08
用途:
通勤車のバッテリー

価格は最安値掃討ですが、初期動作など全く問題ありません。
ホームセンター物と比較してどうか様子を見ていきます。

ガレージUSM 様2024-12-03
用途:
自動車メンテナンス作業

ZN6のバッテリー交換に使用。
到着後、箱出しの状態でCCA計測を行ってみたが、
表示容量以上の数値で驚きました。
交換後は当然のごとく、セルモーターの動きが力強くなりました。
後は耐久性に期待するところです。
収納式取っ手も大変助かりました。

1人が参考にしています
2025-12-08
用途:
軽自動車のバッテリー交換

何度か購入させていただいてます。
まったく問題なく使用可能です。
メーカー品のバッテリーと変わりなく使用できると思います。

2025-01-24
用途:
軽自動車整備

着荷時の電圧は12.8v程度で非常に良好。
補充電を実施したがすぐに満充電となった。
ホンダ ライフ JB5 に装着したがセル回転も良好。気温:10℃程度。
(CCAは未測定)
折り畳みのハンドルを起こす時の指を差し込むための電池上面のえぐりが
小さく、指が入らない。ドライバー等で起こす必要あり。

2025-12-02
用途:
クルマメンテナンス

リッターカーのバッテリー交換で購入しました。安価ですが特に問題ありません。

2025-02-12
用途:
自家用車のバッテリー交換
対象商品:
75090268

ダイハツ ネイキッドへの交換で、充電もOKでした。
問題なく作動。ありがとうございました。

2025-02-21
用途:
交換

今年の寒波の影響もあってかバッテリーが弱ってしまったため交換しました。
もう数年経過していたので交換時期ではあったと思いますが。
交換後すこぶる好調です。

2024-12-19
用途:
自動車整備

DE型デミオに使用。冬になり始動性が悪くなったため交換です。これまではカオスを使用していましたが、軒並み値上がりしお財布が苦しいため、試しに使用してみました。まだ使い始めたばかりですが、念のため初期充電をしてから交換しました。

2025-03-04
用途:
乗用車用に使います。
対象商品:
75090268

補充電しようと思っていましたが、満充電のため必要ありませんでした。エンジンはセル一発でかかりました。