バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応のレビュー

平均満足度 4.53 (787件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。 【用途】自動車の交換用バッテリーとして
787件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-01-10
用途:
メンテナンス時
対象商品:
75090252

予備用に購入。充電から一ヶ月放置で12.75vを維持出来ているので優秀だと思います。有名メーカーでも安いのは1週間車に乗らないとで12.5vを切っていたので不安でした。

2024-01-04
用途:
軽自動車のバッテリ
対象商品:
75090268

以前も購入し問題なかったのでリピ購入しました。メンテナンスフリーで6年以上使用できこの価格なら大満足です。交換方法の動画も参考になりました。

近藤ガレージ 様2024-01-31
用途:
軽トラのバッテリー交換
対象商品:
75090252

別の方のレビューにプラスとマイナス端子のサイズが同じだったと有ったがこの品物はプラスが大きくて正常でした、収納式の丈夫なハンドルが付いているので持ちやすい(メーカー品でもペラペラの物か付いていないのが有り狭いケースに収納のパターンが多いので重要なポイント)
使用開始の年月を記入するときケースが黒いので一般的に余り使わないホワイトマジックで書かなければならない

1人が参考にしています
2024-01-13
用途:
マイカーのバッテリー交換
対象商品:
75090304

交換作業に取手がついていて作業がしやすく1分ほどで出来便利でした。
性能も現時点では満足です。寿命の持ちはわかりません。

2023-12-06
用途:
自車のメンテナンス。
対象商品:
75090268

既に3年近く使用しているが全く問題なく現在も使用中、次回もリピしたいと思います。

1人が参考にしています
2024-12-24
用途:
予備電源として

早々のご対応ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

LSK 様2023-11-17
用途:
新車より6年使用したバッテリーの交換用
対象商品:
75090252

そろそろ取替かと思っていましたが先日、危うい時があり寒くなる前に取替が出来、配送も早くて大変助かりました。何も問題なく、これからの耐久性がどれ程かですね。(エブリイバンで使用)

2024-01-29
用途:
始動性良好
対象商品:
75090252

軽トラに使用。
以前使用していた他社の物より、低温時の始動性が良い。

2023-12-29
用途:
軽トラ
対象商品:
75090268

バッテリー上がりのため交換です。安かろう、悪かろうでは無く重さもしっかり有り素人ですが良い品なのかな?と思います。梱包もよかったです。

2024-01-08
用途:
軽トラックのバッテリー更新
対象商品:
75090268

無舗装道路を走るのでシールドタイプを選びました。問題無く作動してます。

細淵削蹄師 様2023-12-27
用途:
バッテリー交換
対象商品:
75090268

安いのに普通に使えて助かる。
特に特売日だと買いでしかない。

2023-09-28
用途:
NA8Cロードスターの予備バッテリーとして
対象商品:
75090268

まず特筆すべきは、モノタロウさんの商品扱いの丁寧さです。
バッテリーは、いろいろ通販で購入しましたが、完璧な梱包、適切な緩衝材で届いたのは、
モノタロウさんだけです。初期稼働チェックもOKです。商品に対する自信と愛情のある企業だと思いました。

10人が参考にしています
OHNISHI 様2024-11-23
用途:
軽四輪バッテリー

きちんと充電されていてすぐ使えました耐久性はこれからです安くてよい製品かと思います

2023-12-09
用途:
軽トラのバッテリー交換
対象商品:
75090268

現状のままで何も不足はありません。取手も以外と便利です。
コスパも良いと思います。

2024-02-14
用途:
自家用車バッテリーの交換ように。
対象商品:
75090304

交換前は55Dだったが今回80Dのメンテナンスフリーに容量アップ気持ち的にはバッテリーの
液量を見ながらメンテナンスするのが好みだが今回は黒一色どのくらい持つのか見てみたいです。

株式会社アイキャスト 様2023-11-10
用途:
車載用
対象商品:
75090286

使用開始して間がないので、寿命や充放電性能は不明ですが、車のエンジン音が軽くなり、加速性能も向上したように感じます。価格も充分安いですので、コストパフォーマンスの高さに感謝します。

タカマチ産業株式会社 様2023-06-15
用途:
社用車のバッテリーとして
対象商品:
75090304

社用車に使用。使用頻度が少ないためバッテリーがすぐにヘタるので少しでも安いものをと思いモノタロウブランドをチョイス。
正直不安でしたが3年間、稼働少なめでも問題なく使えています。
なお使用頻度が少ないため使い終わると都度マイナス端子を外していました。付け外しのたびにスパークが発生することで(トラック用で24Vのせいなのかマイナス端子つける時にスパークが起きやすいです)バッテリー側の端子が崩れてしまったので3年目で交換となりました。安いのでまた同じ製品を購入。
取り外した本製品はバッテリー品質のチェック窓がついているのですが良好を示す緑色のままでした。
バッテリーとしてはまったく問題なく使えると思います。次も本製品を購入させてもらいます。

1人が参考にしています
2024-02-20
用途:
メンテナンス

車検毎に交換してますが、車検に出す際に「バッテリーが弱ってますね」と必ず言われる(笑)
素人相手だと同等手段なんだろうが、実際はどれだけもつのだろうか?
リフレッシュしながら検証したいですね、知那美にリピ買いです。

理生エンジニアリング株式会社 様2023-08-14
用途:
自動車メンテナンス時
対象商品:
75090313

以前も使用したことがありますが、問題なく使用でき今回の車にも購入。コストパフォーマンスに良く、今のところ問題なく使用できてます。メーカーにこだわりのない方は良いのてはと思います。

2023-10-15
用途:
アッセンブリー交換
対象商品:
75090277

セルの廻りも良く日本製のバッテリーは必要無いと思う位、品質的には満足しています。