バッテリーキルターミナルのレビュー

平均満足度 4.36 (246件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリーキルターミナル モノタロウ
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。 ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。 12V/24V使用可能。 【用途】長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。
246件中 181~200件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-04-28
用途:
農作業機械のバッテリーにつなぐ
対象商品:
16665907

農作業機械は、1年に数回ほどしか使用しないものもあるので、いざ使用の段になった時に、バッテリー上がりでエンジンがかからないということがおきます。この大きなネジをまわすことで接続を遮断できるということだったので購入しましたが、農作業機械のバッテリーブースが狭くこれをつけるとふたが締まらないので断念しました。
もう少し小さくならないか検討してほしいです。
もう一つ、この大きなネジを右に回すとどうなるのか、左に回すとどうなるのか見てわかるようにしてほしいです。

1人が参考にしています
2019-09-30
用途:
自家用車
対象商品:
16665907

電装品の取り付けや整備の際、毎回マイナス端子をいじくるのは億劫ですし、いくら注意してもスパナでバチっとしたら大変。この価格でターミナルが付けられれば最高です。

有限会社柏原運輸 様2019-04-11
用途:
農機具
対象商品:
16665916

納期に時間がかかりましたが安くて良かったです。とても使いやすいので他の機械にも付けたいと思います。

2019-09-20
用途:
除雪機に使用
対象商品:
16665907

シーズンオフに簡単に電源を切ることができます。
オン、オフを簡単にできるので、急に使用する際も便利ですね。

中日本計測システムズ 様2022-06-11
用途:
たまにしか乗らない車のバッテリー上がり防止
対象商品:
16665916

たまにしか乗らない車は、時々充電しないとナビその他の待機電流でバッテリー上がりが発生するが、マンションの駐車場や駐車場が少し離れていた場合には充電も困難になってしまう。
このターミナルを使用することで、たまにしか乗らない車であっても充電せずともバッテリー上がりが無くなった。

2019-09-13
用途:
バッテリー電源のon,off時
対象商品:
16665916

今までターミナルジョイント部の脱着でon,offの切り替えをしていました。こんな便利なものがあるとは、大変感激です。

安田 様2022-05-17
用途:
バッテリー上がり防止に。。
対象商品:
16665907

月1回程度しか乗らないため、バッテリー上がり防止に購入。真鍮?の部分が腐食していざ使う時にネジ込みにかなりのちからが必要。締込みが甘いと接触不良で走行中にバッテリー電源が喪失する状態になる。この手の商品はみんな同じかと思いますが少し残念です。

株式会社エステー工業 様2019-10-05
用途:
バッテリースイッチの役目として
対象商品:
16665916

この製品は、取付が簡単でバッテリ上がりに助かります。

株式会社レスポンド 様2019-05-08
用途:
きかいの配線工事。
対象商品:
16665916

きかいの配線工事時に、ターミナルをいちいち外さずに、作業出来るようになり、大変便利になりました。

2022-01-08
用途:
カローラに使おうと購入
対象商品:
16665907

バッテリーのターミナルは問題ないのですが、バッテリーキルターミナルとボデー側のマイナスに繋ぐ部分が少し小さいのでしめても動いてしまうので使い物にならない。買って後悔しました。

1人が参考にしています
SPEEDKING 様2019-05-05
用途:
これは良い★★★★★便利!!!
対象商品:
16665907

文句なく5つ★です。コスパで他の方へもおすすめです。但し、ナビ取り付けてる方は気を付けてw

2021-11-12
用途:
バッテリー上がりの防止
対象商品:
16665916

バッテリー端子とキルターミナルのサイズが数ミリ違い加工して取り付けしました。

Total Auto Service Birth 様2021-06-29
用途:
毎日使用することのない車のバッテリー上がりを回避するため
対象商品:
16665907

外したターミナルを取付する際、フレームやバッテリーのケースに干渉しやすく取り回しが制限されてしまう。その為キルターミナルに角度的に負荷がかかりON/OFFがちゃんと出来ない時があった。
車両側のターミナル端子の取付も同じ向きであれば配線に負荷がかかりにくいのではと思うのと、キルターミナルも90度角度を変えて利用できれば取付に自由度が出来て良いのではと思います。

3人が参考にしています
2019-03-05
用途:
年50km程度の稼働率のトラックに使用してます。
対象商品:
16665916

走らせたい時に「サッ」とONに出来るので大変重宝してます。

有限会社ホームズ建工 様2019-03-29
用途:
屋外使用のフォークリフトに装着
対象商品:
16665907

屋外放置なのでバッテリー放電防止と盗難防止にも役立ちそうです。

2019-03-11
用途:
車に乗らない時にバッテリーキルターミナルを使うとバッテリー上がりが防げる。
対象商品:
16665907

とてもらくで、とても便利でちょうほうしております。

廣瀬商店 様2021-06-09
用途:
マイカーの 乗る間隔が空く時スイッチを切ります。
対象商品:
16665916

今まで、1ヶ月乗らないとバッテリー上がりで動かす時充電しておりました。
しかし、このターミナルを付けスイッチください切っておくと バッテリー放電が少なくなりエンジンがかかります。
しかし長く使いますと 接点に白いサビが付き通電しません。紙ヤスリでキレイにしたら元通りになります。
サビないコーティングがあれば、やってほしい。

1人が参考にしています
2020-05-12
用途:
トラクターのバッテリーに。

トラクターのバッテリーにつけた 。価格は激安。ねじ切り部が切り粉があったのでパーツクリーナで洗浄し(プラにかからないように注意した。)グリスをつけた。普通の約四分の一安もの買いの銭失い二ならないことを祈るのみ。(よく考えられている製品ではある。)

2020-04-18
用途:
長期の不稼働時
対象商品:
16665916

取付けは簡単ですが、ボンネットや他の装置と干渉しないようにするために知恵の輪的なやりくりが必要です。
操作は簡単で2週間位動かす予定が無い車はこれでバッテリー上がりを防いでいます。

2019-02-26
用途:
ジープのサブバッテリーのアイソレーター24vのスイッチのon offに仕様使用と思って居ます。
対象商品:
16665916

24v用スイッチが中々アンペア不足で電源スイッチ代わりに仕様しようと思って居ます。