バッテリーキルターミナルのレビュー

平均満足度 4.36 (246件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリーキルターミナル モノタロウ
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。 ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。 12V/24V使用可能。 【用途】長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。
246件中 221~240件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-10-19
用途:
軽トラック用に
対象商品:
16665916

毎日乗る訳ではないので、バッテリーあがりが心配で、これを付ける事にしました。

森野 様2020-04-19
用途:
車のバッテリー端子i使用しています。
対象商品:
16665907

商品についての感想は、改善点はネジ部が少し弱いと思います。

2020-07-22
用途:
普段乗らない車のバッテリ上がり防止
対象商品:
16665907

普段乗らない車のバッテリ上がり防止に、手軽な操作で使えるので、機能的には大変満足出来るのですが、車によってはバッテリーのレイアウトが狭くて、装着時にスパナが2本入らないので、固定用ネジの一端を固定式にしてもらえると良いと思います。また、ボンネットフードが操作用のダイヤルと干渉するので、もう少し高さが低いと助かります。

1人が参考にしています
2019-09-25
用途:
農機のバッテリー上がりを防止するため
対象商品:
16665907

年に数日しか使わないコンバインのバッテリー管理に使用。今までは端子を外していましたが、これなら工具を必要としないので、手軽に管理できます。

2人が参考にしています
2020-10-01
用途:
毎度毎度バッテリ-をカットオフするので重宝しています。
対象商品:
16665916

絶縁のプラスチックが柔らかすぎます。元のタ-ミナルに少々加工が必要になることがあります。特に欧州車の場合

2020-05-24
用途:
トラクターとコンバイン保管時に使用
対象商品:
16665907

トラクターを使用するときに、いつもスパナを用意し、マイナスコードを締めていました。作業が終わったらコード外すという、これらの手間がなくなりダイヤルクルクルで簡単にバッテリー外し状態にできます。2個購入しましたが、1個には黒いカバーが同梱されていましたが、1個なかったです。でもカバーのつけ方がわからず、そのまま使用しています。特に問題ないですよね。

2020-09-13
用途:
ボートのバッテリーに使用

ターミナル側の形状が丸形なのでターミナルうまく取り付かず接点不良になります。
また湿気の多い環境では表面の金メッキが半年程度で腐食します。
ノブで回して接触する部分も腐食により接点不良になりました。

2020-05-12
用途:
トラックのバッテリーアガリ防止に

ボデー側からくる先の加工が必要な場合があります。丸端子でない場合は、丸端子に交換が必要です。

2020-08-30
用途:
トラクターに。
対象商品:
16665916

毎回、ターミナルを外すのが面倒で購入してみました。

2019-06-29
用途:
バッテリーあがり予防
対象商品:
16665907

75Dサイズや85Dサイズのバッテリーに、緑色の
バッテリーターミナルを何回も使用していました。40Bサイズ用に今回購入しました。なんら問題なくマイナス端子を、黒いダイヤルを回すだけで、接続を遮断できるので簡単で便利です。

1人が参考にしています
山上商会 様2020-05-18
用途:
放置車両のバッテリー端子を外す時
対象商品:
16665907

簡単にマイナス端子を外す事ができて便利なのですが、本体がかなり高さがあり、車両によってほボンネットにあたり、閉じる事が出来ない。もう少しダイヤルを薄くする構造であるとベター。

2020-03-14
用途:
使用頻度の低い車両のバッテリー上がり防止用
対象商品:
16665907

屋外に保管している車両で、使用頻度の少ない車両は、バッテリー上がりで始動不良・バッテリー消耗を起こすため、アース側に取り付けた。
その後は、バッテリー上がりは起こさなくなった。

2020-05-16
用途:
バッテリー交換時
対象商品:
16665907

買って使用しようとしたらターミナルより小さく使用できなかった。
許容範囲をもっと詳しく記載されていたら間違えなかったと思います。

TAMAZATO電装 様2020-03-21
用途:
簡易バッテリースイッチ
対象商品:
16665916

簡易的に使う分には良いですが締めこんだときの接地面積が非常に少ない為に接触不良でスパークが発生しやすい。

2020-01-17
用途:
自動車の保管時
対象商品:
16665907

何回かON OFFして使いましたがセルが回らなくなりました。ターミナルのノブを外して見たら接点部分が焦げて接触不良を起こしていました。ノブはしっかり締めていました。焦げた箇所を削って対処しましたが、元々の接触面積が少ない又は面精度が悪くて接触面積が足りないのではないでしょうか。

11人が参考にしています
2019-02-27
用途:
バッテリー上がりの防止
対象商品:
16665907

パジェロミニに取り付け、使用しています。冬場の北海道では、年末年始の一週間も車に乗らなければ、バッテリー上がりになってしまうこともあるので、これを取り付けることにしました。取り付け、使用方法も簡単で、値段の割には満足のいく商品でした。

2020-05-16
用途:
車両の保守
対象商品:
16665916

今までのケーブルとのセッテングがたまたま車両の問題か加工が要した 種類的にかサイズ的にかだが

2019-10-14
用途:
バッテリーあがり防止に
対象商品:
16665907

シンプルと言うかちょっとチープな感じもしますが機能的には問題ありません。
ただ片側はターミナルに繋ぐとして反対側は何故この形状なんでしょうか中途半端な感じが。

2019-02-27
用途:
フォークリフトに
対象商品:
16665916

フォークリフトに使用。
現物をみて”さて?”と考えた。
取り付けイメージの写真が欲しいかな。
でも、この緑ノブのネジを無くしたら、
大変だな。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2019-02-25
用途:
田植機のバッテリーに装着しました。
対象商品:
16665916

特に問題なく装着出来ました。
この価格でバッテリーが長持ちするならいいと思います。