バッテリーキルターミナルのレビュー

平均満足度 4.36 (246件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリーキルターミナル モノタロウ
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。 ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。 12V/24V使用可能。 【用途】長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。
246件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-08-15
用途:
保有車両の維持に
対象商品:
16665907

保有車両のバッテリー上がり防止に使用しています。数年経つと接触不良を起こしがちですが、接点復活剤などでカバーしています。安くて助かります。

2023-02-23
用途:
車のバッテリー延命
対象商品:
16665916

あまり稼働しないトラクターのバッテリーに取り付けました。
叩き込む必要もありましたが無事に取り付けできて満足です。
あとはスパークが出ていずれ使用できなくなるみたいなのですが、他に代替品も無いため長く使えるように祈るだけですかね

1人が参考にしています
2022-03-20
用途:
2tトラック、重機のバッテリー保護に
対象商品:
16665916

あまり使用しないと冬場はバッテリーが上がりやすくたびたび充電するのも面倒くさいので、簡単に取付できるキルスイッチを探していました。値段が安いので試しに購入して取り付けましたが、ちゃんと通電遮断されていて十分使用できます。どれだけ耐用年数があるか分かりませんが、安いから壊れたらまた購入すれば良いかと思います。とりあえず接触部分はグリスをたっぷり塗布しました。

2023-11-30
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
16665907

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

有限会社三協自動車 様2022-06-02
用途:
自動車整備業
対象商品:
16665907

月に2~3回ほどしか使わない車のバッテリー上がり防止に使ってみましたがこれをつけるとバッテリー上がりを起こさなくなり快調にエンジンがかかって便利です。

2022-06-02
用途:
二輪車に利用
対象商品:
16665907

頻繁に乗らない二輪車に接続しました。サイドカバーをいちいち開けなくても電流を切断できるように取り付けしました。おかげでバッテリーがあがることも防げています。

有限会社黒須商店 様2022-04-23
用途:
バッテリー上がり防止のため
対象商品:
16665907

使用頻度の少ない軽トラのバッテリーがよく上がってしまうので、取り付けてみた。取り付けも簡単でバッテリーを切る事も楽に出来るので満足です。

2022-04-08
用途:
使用頻度の少ない自家用車
対象商品:
16665907

使用頻度が少ないとどうしてもバッテリーが上がってしまうため、購入してみました。取り付けも簡単に出来ました。これで余計な電源を使用せずにバッテリーの保護が出来ます。

2022-11-01
用途:
バッテリーに取り付け
対象商品:
16665907

私は車は週一回しか乗らなくてバッテリーが弱ってしまいます。
これまではラチェットレンチでバッテリーのマイナス端子を外していましたが、
これのおかげでねじを緩めるだけで電源オフにできます。
すごく楽ですね。
車検時に陸運局の検査員がバッテリーを確認していましたが何もなかったです。
車検には普通に対応しています。

真壁商事株式会社 様2022-04-16
用途:
長期の駐車によるバッテリー上がりを防ぐため。
対象商品:
16665916

シンプルで使いやすいと思う。
買う前に簡単な取り付け方の説明が分かると良いと思う。

2022-03-05
用途:
セカンドカーに
対象商品:
16665907

普段乗らないセカンドカーに取付けました。バッテリー上がりを防止する為にマイナス端子を外してましたが、たまに乗る時でも端子を取付けるのが面倒でしたがこれを付けてとても楽になりました。

2022-04-05
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
16665907

バッテリーからいちいち外す事なく作業性が格段に向上しました。
購入して非常に良かったです。

株式会社 大湊文吉商店 様2021-12-11
用途:
フォークリフトのバッテリー
対象商品:
16665907

倉庫のフォークリフトは走行距離が無いので、バッテリーが上がってばかりでした。週末はターミナルを外していたので手間がかかっていましたが、これを付けて便利になりました。

2人が参考にしています
2022-01-31
用途:
バッテリー取り付け時
対象商品:
16665916

普段あまり乗らない車両があり、バッテリーマイナスターミナルを乗車の都度取り付けしてましたが、この商品取り付けによりワンタッチで使用でき重宝できます。

フィールドバレー 様2022-03-18
用途:
セカンドカー保管に
対象商品:
16665907

複数所有してる車に取り付けました、わざわざ工具使ってターミナル外すこと無く便利になりました。

2022-11-25
用途:
トラクターのバッテリーに使用
対象商品:
16665907

今までバッテリー上りが心配でしたが、いちいちマイナス側を外すのが面倒でした。
切るスイッチを付けてから、面倒が無くなり安心です。

2022-02-11
用途:
発電機のバッテリー用
対象商品:
16665907

非常用の発電機のため、普段使わないときにバッテリーが上がらないようにできました。

2021-12-05
用途:
農機具用のバッテリーに使用
対象商品:
16665907

農機具の冬季間バッテリーを外さなくてもこれで大丈夫。

1人が参考にしています
2022-06-16
用途:
電装メンテナンス時
対象商品:
16665907

趣味車で電装を頻繁にいじるため取付けました。バッテリー端子との相性が悪いのか、ドライバーでこじて広げないと正しくはまりませんし、へし曲がるほどネジを締めてもユルユルでした。
機能的には暗電流カットはもとより、ワンタッチで入切できるのでテスト等で一瞬だけ入れたい場合などにも便利に使えます。
スパークでスイッチ接触面が荒れて徐々にゆるみやすくなってくるため、頻繁に入切する場合は状態をよく見極めたほうが良いと思います。端子ネジも一般規格なので振動等でかなりゆるみやすいです。
他メーカーで流通しているものも同じではありますが、B端子用は端子ネジが回り止め構造になっていない(D端子用は回り止めになっている)ところは改良してほしいところです。

3人が参考にしています
野原ファーム 様2021-09-03
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
16665907

長期間使用しない機械のバッテリー寿命を延ばすのには良いと思います。取り付けも簡単でバッテリーの交換サイクルも延びればコストダウンになります。