バッテリーキルターミナルのレビュー

平均満足度 4.36 (246件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリーキルターミナル モノタロウ
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。 ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。 12V/24V使用可能。 【用途】長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。
246件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-12-04
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
16665907

たまに車に乗らない期間用に買いました。問題なく使えています。

カスタムショップ舞太郎 様2020-08-10
用途:
タマにしか乗らない車用に
対象商品:
16665916

イベント車などを多く手がけてますのでお客様に勧めてます。12V車は問題ないですが24V車はON接続時の火花が大きくスイッチのネジ山が焼けくっつきますのでダブルバッテリー12V側のマイナス端子に付けると回避できます。

2020-07-15
用途:
趣味車のメンテナンス
対象商品:
16665907

趣味車のバッテリー上がり防止で購入、それ迄はスパナをトランクに常備してその都度マイナス端子を外していましたが、ダイヤルを回すだけでバッテリーをカット出来るので便利になりました、取り付けスペースとマイナス端子のサイズの確認を忘れすに。

2024-11-11
用途:
軽バンのバッテリー上がり対策

軽は常用していないとバッテリーが上がりやすい。
この対策に、不使用期間が長くあくときは切るスイッチ代わりに使用。
半年使用もバッテリー上がり一切なし

Dream Factory 様2021-05-02
用途:
農機具トラクター
対象商品:
16665907

バッテリー端子を外さず、毎年春になるとバッテリー上がりして困ってました。今回バッテリー交換と同時にこちらのキルターミナルを取り付けました。
取り付けも簡単で、動作確認も取れたので満足しております。

2020-07-23
用途:
カーバッテリーのメンテナンス
対象商品:
16665907

セカンドカーに装着しました。
しばらく乗らない時にバッテリーの自動放電が防止できます。モノタロウさんが格安で品質も良いです。

2020-08-29
用途:
自家用車バッテリーの自然放電の予防に。
対象商品:
16665907

取り付け時の苦労もなく、構造が簡潔で良い商品だと思います。

2020-08-25
用途:
農機具
対象商品:
16665907

長期間使わない農機具に使用予定。
バッテリー上がりも楽に防げそうです

2020-08-11
用途:
たまに
対象商品:
16665916

たまに乗る車用に購入しました。スパナで回すことがなくなり楽になりました。
何とか入りますが、もうちょっと短いと良かったです。

2024-05-30
用途:
サブバッテリ設置時
対象商品:
16665907

軽バンのメインバッテリ設置場所がアクセス困難な床中央為、バッテリトラブルなど非常時やバッテリ直結機器使用時を考慮してサブバッテリを設置に当たり購入、取付ました。機能的には満足ですが、標準端子をこれに繋ぐ為、ケーブル向きと引き回しに苦慮しました。小生、サブバッテリなので自由度有ったが、メインの場合は設置に困難極めるかも?

サンコーエンジニア株式会社 様2020-10-19
用途:
旧車、農耕機、保管車輌等
対象商品:
16665907

旧車保管や農耕トラクター、コンバイン、田植え機等の稼働が少ない車輌バッテッリー上がり防止には簡単で便利です。

2021-11-11
用途:
ダンプカー
対象商品:
16665916

利用頻度少ないため 頻繁に充電していましたが 持つようになりました。

2021-03-21
用途:
農機具バッテリー。
対象商品:
16665907

季節物で必ずバッテリー上がりがありますが…ターミナルを外す手間がいらず簡単にネジだけで遮断するので助かります。

2020-05-18
用途:
車のバッテリーの接続
対象商品:
16665916

長期放置の車両のバッテリーの接続に使いました。簡単に取り付けでき、オン、オフも簡単なので、これでバッテリー上がりの心配も不要です。

本田あつし事務所 様2021-10-25
用途:
車両整備に
対象商品:
16665907

価格も安く、品質も良く、大変満足しております。ありがとうございました。

2020-12-08
用途:
保管車両の
対象商品:
16665907

偶にしか乗らない自家用車に使用、
毎回端子をバッテリーより外す手間が
無くなり便利ですが
取り説が無いのでターミナル端子の反対側を
どうやって付けるのか戸惑う。
ダイヤルの高さが有るのでボンネットの低い車では
ギリギリのサイズですので
現車を確認の上ご購入をお勧めします。
ダイヤルを回しON:OFFの感覚を
つかむのに慣れが要ります。

1人が参考にしています
加藤電機 様2020-08-04
用途:
自動車電装関係
対象商品:
16665916

大型のナイフスイッチを設置するのに較べて非常に簡単なので重宝します。

昭和管工 有限会社 様2021-01-19
用途:
建設機械のバッテリー保護
対象商品:
16665916

頻繁に使用しない建設機械のバッテリーの保護(暗電流カット)用に購入しました。
ツマミをひねると導通がカットされます。

1人が参考にしています
2020-04-23
用途:
軽トラック用
対象商品:
16665907

軽トラック用に買いました安価で満足しています 普段軽トラックは乗るのが少ないため
この商品を買いました。

2020-03-18
用途:
農機のバッテリー上がり防止に
対象商品:
16665916

とても良い商品です。 トラクターの長期保管時にターミナルを外し忘れてしまいますが、この商品は、簡単にマイナスを外せるので外し忘れる事は無くなりました。突然の使用でも、エンジンが、いつもは、かかりませんが、これを使う様になってから、一発でかかりました。ありがとうございました!