テールボックス バイク用のレビュー
- 用途:
- 単車にて
- 対象商品:
- 18456568
モノタロウの旧製品を使用。蓋のロックが外れたりするので買い替え。
コーナンに一部分が違う兄弟が売っているが、モノタロウ製の方が良い。
背もたれパッドが付いている。鍵穴にカバーが付いていない。反射板の形状が違うなど。取り付けベース部分は同じなので使い回しが出来ます。
蓋のロック部分ですが、ロックの爪がかかってなくてもカギは抜けるので、結果的に走行時に開いたことが有ります。
蓋がロックできているか確認は必須です。
ロックしてれば開くことは無いですが。
豪雨の高速道を走行したが中は濡れませんでした。
- 用途:
- ツーリングの荷物入れ、ヘルメット収納
商品は品質も良く大変リーズナブル。付属のボルトなどの金具類もしっかりしたもの。上カバーは黒塗装されていてきれいなとこもお気に入り。
取説は交通法規や注意書きが半分を占め、同封物リストとベースの取り付け方が記載されているが、肝心のロック機構の説明がないのでロックの仕方が分からないユーザーが続出する事態となっている。上フタをしっかり閉め、中央の板を押し付けながら赤いキーを回せばOK。
付属のボルトが長過ぎる人はホムセンで6x25のボルトを買うと良い。
ベースのゴムはしっかり押しこんであれば抜けることはないが、浮いてれば抜ける場合があるので自分のをよく見てみよう。
赤い反射板を固定している3本のネジはネジ山がちゃんと立ってないのでボンド等を座面に塗布しておくとゆるみ止めと防水になる。反射板の下には白いシートがはさんであるので、これを銀に塗装すると赤色に深みが出る。
以上のように細かいところにはチープさもあるが値段が値段なので納得である。
- 用途:
- 自転車に付けました。
- 対象商品:
- 18456568
俗に言うママチャリの荷台に付けました。
バイク用と言うことですが、自転車に付けても特に違和感も無く
買物等や携帯空気入れパンク修理キット等常備するのに
ちょうど良いと思います。
取付はボルト4本で付けますが、下からナットを緩めるだけで
簡単に全部外れるので、防犯的にはもう少し工夫が必要と思います。
- 用途:
- GN125Hで使用
開け閉めに癖が有るとの事でしたがお値段優先で買いました。
他にスクーターが有り、そちらにはワールドウォーク社のボックスを取付けていますがそれと比べて、ベースはほぼ同じ形状で脱着方法や開閉方法も同じ感じなので違和感は有りませんでした。
皆さんも仰ってますが取付ネジは汎用性が必要なためか、思いっきり長いです。私はステンレスのM6×20のエーモン製のボルトセットを買いました。
蓋の部分にはツルツルの塗装がされていて高級感を感じます。
総じてお買い得で良いものかと思います。
- 用途:
- 良いです。
- 対象商品:
- 18456568
質感や鍵の動作および取り外しなどまあ良いと思います。これで雨の日も安心して走ることができます。ただ内部の底面のクッションなどもう少し工夫が欲しかった。
- 用途:
- 通勤バイクのシグナスXに使用
- 対象商品:
- 18456568
よくある安価な製品ですが、作りもそれなりです。蓋のストッパー部バンドの取り付け部が弱く(ネジ止め)3日でもげました。新たに止めなおしました。上部の塗装部が少し高級そうに見えたのですが、ワックスをかけていましたが、半年程でつや消しになりました。素地のままの方が良いと思います。安価で製品自体そこそこですが、次は無いかなぁ。
- 用途:
- 通勤用のスクーターに装備
- 対象商品:
- 18456568
BOX自体はとても気に入ってますが
開閉の時に鍵を使うため、少し面倒。
しかし 施錠忘れが無くなるので
セキュリティに貢献かな(^-^)/
- 用途:
- バイクに装着
- 対象商品:
- 18456568
思っていたより光沢があり、この値段には見えない品物に感じました。シンプルなのを望んでいたので、文句無しです。
- 用途:
- 中国ホンダ CBF125R に取付
- 対象商品:
- 18456568
値段の割に大変良く出来ていると思いますが、鍵を掛けないでもフタをロック出来たら、星五つです。
- 用途:
- アドレス v125sに装備
- 対象商品:
- 18456568
リアボックスを付けようと思い
色々迷っていたのですが
皆さん高評価のモノタロウ製品を見つけました。
届いて早速取付ましたが、
これは本当に価格以上の良い商品だと思います。
取付に関しても簡単です。
後は耐久性ですが、価格は某メーカー品の1/3程度と考えると、3回買い替えられますし、
良い買い物が出来たと思います。
- 用途:
- スーパーカブ110(JA10)
- 対象商品:
- 18456568
JA10 カブ110のノーマルキャリアに装着しましたが、加工が必要です。
備え付けのビスは長すぎて使用できません。
しかし安値なので商品自体は満足しています。
加工が出来る人にはお勧めの商品です。
皆様が言っておられるように鍵(開閉)にコツがあります。
- 用途:
- バイクのドレスアップ
- 対象商品:
- 18456568
価格の割に本体の造りはちゃんとしていると感じました。見た目もいいです。ただ、ベースを取り付ける金具ですが、最近のバイクの荷台は、昔の荷台のように平行の鉄棒ではなく、丸く曲がって作られているため、4つある金具のうち2つしか使えませんでした。これで強度的にどうなのかなと思います。
- 用途:
- 買い物
- 対象商品:
- 18456568
ボックスとしての機能については問題はありませんが、2か所ある貼り付けのデカル部分に問題があります。表面が厚手の透明ビニールで覆われているのですが、いつの間にか黒く変色して泡やヒビ状に割れが発生していました。防水性に問題があるわけではありませんが、これでは見た目があまりにも悪すぎます。ポリカの屋根の下に置いていましたが、時間によっては直射日光が射すのでそのせいかもしれません。
- 用途:
- 買い物バイクに
- 対象商品:
- 18456568
いままでボックスは敬遠していましたが、買い物にバイクを使用するようになりこちらを購入いたしました。網で縛り付けるより簡単に格納できるので重宝しています。
ボックスの厚みが薄いので開けると頼りない感じですが、鍵もしっかりかかるし問題ありません。
良い買い物でした。
- 用途:
- 原付2種スクーターへ取付け
- 対象商品:
- 18456568
思っていたより全体の質感が高いと感じています。取り付けも簡単で鍵の開閉も慣れれば問題ありません。改善していただけるのでしたら、私のスクータは白色なので白色のテールボックスがあればもっと良かったです。しかし購入して不満は全くありません。私感ですが、モノタロウ製品の中でも良い商品だと思います。