エクスターR5000のレビュー

平均満足度 4.67 (83件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エクスターR5000 スズキ
スズキ
1,398 / 税込 1,538
エクスターTYPE04 の後継オイル 鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
83件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ナガシマ株式会社 様2025-08-15
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
12094724

今まで汎用品を使用していましたが今回初めてコチラを購入&使用。バイクが年代ものなので少し高い当該商品でもモノタロウさんでお得に購入して置き配に対応している分当方に都合が良い。商品は特にエンジン始動直後のレスポンスが以前より向上して高回転域まで気持ち良く回る印象です。

2025-11-22
用途:
あまり良くない
対象商品:
12094724

エンジンの回転は重くなり滑らかさが薄れ
回転変速の時の感触は固く2速へ入りづらいです

2025-08-28
用途:
スズキ車に
対象商品:
12094724

純正品なので間違いないです。
近所のホムセンに取り扱いが無いので
モノタロウさんで購入出来るので助かります。

2025-08-11
用途:
交換用

缶がへこんでた。前回のもだ。品質には関係なくても
なんか腹立つからもう買わない

2025-08-11
用途:
バイクメンテ
対象商品:
12094724

注文してすぐ届きました
梱包もしっかりやってありました

2025-05-24
用途:
メンテナンス
対象商品:
12094724

スズキ車なので何の不安も無く純正品を使ってます。トラブルはありません。

2025-03-18
用途:
エンジンオイル交換
対象商品:
12094724

なかなか良い。また、使いたい。純正品が信用出来る。

1人が参考にしています
2024-12-04
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
12094724

いつも注文してるから、安定してます。
ただ値段が、高騰しているのが、、、

2024-06-16
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
12094724

製品に問題なし。値段が高い。4L缶が欲しい。また買います

上原工業 様2024-02-28
用途:
ベクスターエンジンオイル交換
対象商品:
12094724

いつも使っているオイルよりもエンジンの動きも滑らかになり、エンジンに負荷がかかってないように音も小さくなった気がします!
またリピートします。

2023-06-11
用途:
スズキ純正品アドレスバイク用途
対象商品:
12094724

店頭では、スズキ純正オイルは扱っているところが少なく重宝しています。ホンダ、ヤマハ、カストールは多いですが。
スクーター用なので、こまめなオイル交換しています。

2023-08-09
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
12094724

1個から商品も安く対応していただけるので非常に助かっております

2023-07-04
用途:
定期的oil交換
対象商品:
12094724

何時も純正oilを使用して交換しています。
直ぐに届けてもらって重宝しています。

2023-05-05
用途:
スカイウェイブ250に使用しました。
対象商品:
12094724

いつもこの純正オイルなのですが、問題なく使用出来ます。

2023-02-13
用途:
純正で良い
対象商品:
12094724

半年か1000kでオイル交換をしてます。
純正のオイルで安心して使用してます。

2023-03-13
用途:
オイル交換
対象商品:
12094724

値段が手頃でオイル交換してからいい感じで走っています
また購入したいです

2022-08-02
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
12094724

バイクのオイル交換の為に購入しました。
前回もこちらで購入しましたがすぐ発送していただきとても助かりました。

2022-06-22
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
12094724

ショップよりも安い価格だったので迷わず購入しました。バイクをたくさん持っているのでオイル交換のたびに購入させていただく予定です。

2022-02-17
用途:
アドレス110 CE47のオイル交換
対象商品:
12094724

アドレス110 CE47のオイルは買って5年これしか使った事ないです。2000kmサイクルでの交換ですが絶好調です。部分オイルや合成オイル色々ありますがシビアな乗り方であってもR5000は十分過ぎるスペックを持っているオイルです。さすがと言っておきましょう。
しかもモノタロウさんは激安なので毎回お得に購入出来て助かります。

2人が参考にしています
山口商店 様2021-11-24
用途:
アドレス110のオイル
対象商品:
12094724

これまでホームセンターの安物を買っていましたが
冬になると乳化するし、それが原因で故障もしたし
純正に切り替えようとしていましたがホームセンターだと
1500円もするし・・・
今回安く購入できたのでこれからも使い続けたいと思います。