バイク用バッテリー充電器 バイクチャージャーのレビュー

平均満足度 4.56 (45件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バイク用バッテリー充電器 バイクチャージャー 大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)
3,500 / 税込 3,850
クリップと丸形端子、2種類の充電コードを付属。3.7mのロングコードで、コンセントの位置から離れた場所でも充電できます。充電コードを本体から取り外すことが可能。充電コードを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで本体と接続が可能。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのカプラタイプを除く)バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで充電開始。充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配がありません。充電状態をランプでお知らせ。各種保護回路で安心・安全(出力逆接保護回路・過熱保護回路)防塵設計(IEC規格 IP50適合)バッテリーの端子電圧が低い場合(DC3V~DC10.5V )、自動的に回復充電を行い、バッテリーを活性化させるバッテリー回復機能を搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。幅広いバッテリーの種類と容量に対応。
45件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
バイク佐藤 様2026-03-31
用途:
充電用として使用中

バッテリに負荷を掛けず充電が、出来ると思っています、微電流による充電、
バッテリーがどれくらい持つか、楽しみです。

2025-06-08
用途:
充電用

操作がわかりやすく、値段も安いので満足ですが、もう少し値段上がってよいので電圧計内臓だともっと嬉しいです。

2024-09-27
用途:
冬季間のバッテリー保護

降雪地のため冬季間のバイクのバッテリー保護に使用。
繋いだまま一冬を越します。
春にはバッテリーの心配もなくエンジン始動できます。
バイクの台数分だけ用意しています。

2人が参考にしています
一般財団法人尾道海技学院 様2022-08-24
用途:
取り換え用
対象商品:
13929677

同様のものを使用中に破損させてしまったので、入れ替えしました。
車体に配線しておけば、ワンタッチで充電できるのが気に入ってます。
うちは3台ともこれで賄ってます。

2022-11-08
用途:
バッテリー充電
対象商品:
13929677

安くて使いやすくてコスパいいです。
付属の充電コードをバッテリーに常時接続できて便利です。

2022-09-06
用途:
原付バイクのバッテリー充電
対象商品:
13929677

単純で分かりやすい
コードも長めで良い
値段も安くてうれしい

1人が参考にしています
2022-05-06
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
13929677

これは便利、車両側に配線をつないでおけば、家庭電源からいつでも充電できる。車両側の配線が接続用と簡易用(クリップ)の2種類があるので使い分けができる。LEDの点滅状態で充電状況が分かるので誰でも簡単に充電状況が確認できる。車両側の配線カプラーに防水用のキャップがあるので良い作りだと思う。

2022-04-14
用途:
バイク保管時のバッテリー維持に
対象商品:
13929677

リピート購入です。
今使っている他社製品のバッテリー維持の機械が不安定なためこちらを購入。
利用車両はMT-09トレーサー。
他の車両でGROMで1年以上利用していて問題なく使用できているのでリピート購入しました。

2022-03-04
用途:
バッテリーの充電
対象商品:
13929677

バイクで冬場にバッテリーが上がってしまった時につかいました。
使いやすてわかりやすい
単純明快でよかったです。

サービスセンター 様2022-02-04
用途:
長期保管
対象商品:
13929677

価格も安くバイクの台数分そろえてもしれてます。コードも長いので使いやすいです。

2021-09-15
用途:
充電
対象商品:
13929677

思ったより軽く操作も単純で年寄りでも使いやすい商品でした。

2021-07-06
用途:
バイクの充電
対象商品:
13929677

なかなか安い割にいい品質。インジケータで充電中から終了までわかるのも、あまつさえ逆につないでしまったのもわかるのは良い。

2021-05-31
用途:
バイクのバッテリー充電
対象商品:
13929677

値段もホームセンターなどに比べて安く使用方法も簡単でお手頃な充電器です。

2021-03-14
用途:
バイクバッテリーの充電
対象商品:
13929677

安価なのにクリップと丸端子の2つのコードが付属していて便利です。充電完了後もつないだままでも過充電の心配がないのも安心です。

2021-02-27
用途:
バイク冬季保管に
対象商品:
13929677

電源コードも長く本体も軽量なのでぶら下げても使いやすいです。トルクル充電も出来てコスパも◎

2021-02-01
用途:
あまり乗らない、バイクに取り付けて充電しました。
対象商品:
13929677

これまでは、バッテリーを気にしてエンジンをかけていましたが、これであまり乗らないバイクのバッテリーも あがらないのでいいです。 おすすめです!

2021-01-15
用途:
充電上がり時
対象商品:
13929677

とても単純で使い易く
コスパがとても良いです
オススメです

2021-11-13
用途:
バイク レストア 用
対象商品:
13929677

充電器として普通です。
価格も妥当なところかと思い購入しました。

2020-09-19
用途:
バイク充電
対象商品:
13929677

キックの付いていないアヴェニスなのでこれは助かります。朝起きてからすぐに通電、30分微量充電毎回すれば エンジン一発始動! 充電完了の緑ランプ点灯でも微電流が流れてるのがすごくいい! しかもバッテリーから30センチ程の接続コードがついてるのでめちゃクチャ便利!

1人が参考にしています
2020-09-16
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
13929677

付属コードをバッテリーに繋げておけばカバーなどの付属品脱着不要で充電出来大変便利です。