丸型端子付き充電コードのレビュー
2026-03-22
- 用途:
- オートバイのバッテリーからの延長充電コードにつなぐため
充電器を変更したため(ワニ口クリップのみの充電コード)バッテリーからきてる延長コードが使えなくなってました。この製品を使えばワニ口クリップのコードを使って充電できるので助かります。バッテリーに繋いである延長コードはオプティメイトに付いてたやつですがBALのこのコードもちゃんと合います。
ただ繋いだら+-の表示が逆になりますので注意です。
使用は自己責任です。
2022-04-10
- 用途:
- バイクのバッテリーを簡単充電する為に
大自工業のメルテックMP-2OOを持っており
バイクが増えた為、こちらを購入
ワンタッチで簡単充電出来るようになるので、購入して良かったです。
1人が参考にしています
2022-01-20
- 用途:
- 自動車メンテナンス
- 対象商品:
- 14758154
冬にバイクに乗れない為、バッテリー補充電用に使用しております。毎回シートを外したりする手間から解放され満足しています。
1人が参考にしています
まつた 様2021-11-16
- 用途:
- バイクの充電作業に
- 対象商品:
- 14758154
これ自体はとてもいいんですが、相手側のコネクターも販売してほしいです、大橋の充電器を持っていないと使えない、
4人が参考にしています
2021-08-14
- 用途:
- セカンドバイクの充電用
- 対象商品:
- 14758154
充電器の使い回しの際、楽に接続ができるように購入しました。
価格も安い上使用も問題なく、良い物を購入できたと思います。
又、買い足したいと思います。
2025-03-03
- 用途:
- バッテリーへ配線
SAE端子で接続する充電器なら他メーカーでも使えます。
ヒューズは7.5Aですが、コードはAWG18(0.75sq)なので許容アンペア数は
6.6Aなのがちょっと残念。DC12Vなら実用には問題無いですが。
1人が参考にしています
2020-05-02
- 用途:
- バイクバッテリーの充電用
- 対象商品:
- 14758154
手持ちのバイクは積載バッテリー端子が、エアクリーナーの奥にあり、充電用のワニ口クリップを取り付けるのが難しく、充電するのが大変でしたが、この充電コードを取り付けることで、簡単にトリクル充電ができるようになりました。また、値段も手ごろでしたので3台のバイク全部に付けました。