グリップ ストリートタイプのレビュー

平均満足度 4.85 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
グリップ ストリートタイプ domino
domino
2,998 / 税込 3,298
ストリートからレースまでは幅広い用途に対応。「ストリート」は、街乗りからサーキット走行(GPライダーも採用)まで対応するモデルです。耐震性と柔軟性を重視した2種類の素材を採用し、ソフトでしっとりした握り心地です。外径は実測Φ30.1mmと適度な太さ。ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。 domino GRIP グリップ ストリートタイプ イタリア製 汎用(ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。)
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-11
用途:
バイク乗車時
対象商品:
18784195

リターン購入です。グリップはコレ一択ですね。また購入します。

2023-12-20
用途:
オートバイの補修部品として
対象商品:
18784186

こういう品をモノタロウさんで売っているのを知らなかった。インターネット検索で発見した。

2023-03-15
用途:
ハンドル交換
対象商品:
18784195

派手と言われましたが鮮やかなピンクでお気に入りです。

1人が参考にしています
ワタナベ 様2021-12-05
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
18784213

色も綺麗でいい感じです。パッケージもしっかりしてました。

2021-07-29
用途:
部品交換
対象商品:
18784265

バイクのハンドルの振動軽減に購入。まさかdominoの取り扱いがあるとは思っていませんでした。
ワイヤリングも出来るようになっており、振動も軽減されました。

1人が参考にしています
2020-09-02
用途:
ドミノグリップ
対象商品:
18784204

以前はレーシングタイプでしたが、やはりツーリングモデルって事もあり振動軽減も感じられました。疲労軽減もあり見た目もよくいい商品です。

1人が参考にしています
2020-07-08
用途:
バイクのカスタムに使用
対象商品:
18784186

お気に入りのドミノです!あまり人とカブらずデザインもゴテゴテしてないのでいいです。もちろん握り・グリップも最高です!

2020-04-06
用途:
ツーリングバイクのグリップ交換
対象商品:
18784265

社外品のグリップは長さ:120mmくらいの、純正グリップより短い物が多く、その場合ハンドルバーとバーエンドの間に隙間が出来てダサくなるが、こちらの商品は126mmあってかつ、長すぎる場合はリブ(3mm)をカットすることで調整することが出来る。デザイン性もいいし、スロットル側はテーパー形状になってて、フィット感も文句なしです。

2020-10-23
用途:
バイクのカスタム
対象商品:
18784238

消耗品なので安くで購入出来て満足しています。また買いたいと思います。

2019-09-19
用途:
ZRX400用 バイク
対象商品:
18784265

ワイヤー式取付で簡単装着でした。デザインも良いです。

2022-04-20
用途:
グリップ交換、抜き文字の「domino」が上に来る仕様
対象商品:
18784195

ワイヤーロック溝が有り、ワイヤーロックエンドを入れる窪みが有るが「domino」を下側に組み付けると、ロック端部が上にくる。

2019-01-10
用途:
バイクのカスタム
対象商品:
18784265

このDominoのシリーズは、カラーも豊富で発色もキレいなので、ホントにお薦めです。グリップ自体は、HONDA純正とかドクターグリップと呼ばれているものに近いディンプルなので、使用感が良い上に、カラーもキレいとなるとカスタムバイクには必須です。

2018-11-03
用途:
中古バイクの中古グリップは気持ち悪いので交換
対象商品:
18784186

はっきり言って気分の問題だと思いますが…
ウチではキタコのTZタイプかDominoのレースorストリートを使用します!
デザインもシンプルで、握りも最高です!
中古バイクでもパリっとしますよ!