エアコンオイル強化剤のレビュー

平均満足度 4.61 (41件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアコンオイル強化剤 FALCON
FALCON
1,298 / 税込 1,428
エアコンオイル強化剤 主成分のPAGオイルに加え新開発の特殊添加剤SFR4を配合。 PAG専用オイルです。 サビ止め効果を追加配合しています。
41件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社 クインズランド 様2025-07-29
用途:
猛暑
対象商品:
25567405

三菱ekスペース、アイドリングストップ付き軽自動車は、数十秒間のエンジン停止でも不快に感じます。
少しでも冷却の助けになるかと思い使用しましたが、納得のできる結果でした。
今年はまだまだ暑さが続く感じなので、即日発送の商品ですがお守りとして数本購入しときます。

田中自動車 様2025-07-15
用途:
エアコン
対象商品:
25567405

冷たい風は出るが室内が冷えない車にオスス
猛暑日も快適になりました

2025-01-30
用途:
エアコンのメンテナンス用
対象商品:
25567405

経年変化とともに、少しずつ減っていると思うので、保険代わりに使用しています。

2024-06-07
用途:
エアコンのメンテナンス
対象商品:
25567405

コンプレッサーの作動音が気になっていたので試しに入れてみました。作動音が静かになりました。この金額で効果を実感できるなら家の他の車にも入れてみようと思います。

1人が参考にしています
2024-07-02
用途:
カーエアコン強化

ハイエースバンに2本入れました。
効果は感じませんが定期的に入れています。

2024-06-17
用途:
エアコン強化
対象商品:
25567405

エアコンの効きが良くなりました。
安いしお勧めします。

2023-08-14
用途:
エアコンメンテナンス
対象商品:
25567405

MH23SワゴンR、約9万キロに使用しました。特に気になる不調があったわけではありませんでしたが、注入時からコンプレッサーの作動音が静かになったのがわかりました。また、エアコン使用の走行時のパワーダウンやアクセルのレスポンスの低下が改善されました。費用対効果はかなり高いと思います。

3人が参考にしています
2023-09-06
用途:
コンプレッサーオイル補充
対象商品:
25567405

9年落ちのミライースに乗っています。たまたま簡易オイルチェッカーを買って診てみたらオイル補充が必要そうだったので、購入しました。エアコンの効きが悪い訳ではなかったけど、コンプレッサーのメンテナンス的に補充しました。効果は判りませんが問題もありません。

藤内電気 様2023-08-07
用途:
車のエアコンメンテナンス
対象商品:
25567405

50系サクシード、19万キロ走行車に使用しました。オイルも自然消費するとのことで入れてみましたが使用後の調子は良好です。

1人が参考にしています
2023-05-21
用途:
カーエアコンの添加剤として
対象商品:
25567405

走行約3万kmのGB5フリードに使用しました。
吹き出し口の温度は添加前測定で5℃、添加後4.5℃。誤差の範囲でしょうか。
しかしながら、コンプレッサーの動作音と振動は明らかに改善されました。
今後は燃費にはどう影響してくるか調べてみたいと思います。

2人が参考にしています
2022-08-14
用途:
カーエアコンのメンテナンス
対象商品:
25567405

このエアコンオイル強化剤を注入するとエアコンの負荷が軽減されて走りが快適になりました。別メーカーの強化剤より価格も安くコストパフォーマンス最高です。当社ユーザーにどんどんススメます

1人が参考にしています
株式会社Red K Second事業部 様2022-07-17
用途:
エアコンが古くなってきたとき
対象商品:
25567405

8万キロ走ったDA63Tのエアコンに入れました。
エアコンを作動させた際に、冷えが良くなったことと
パワーをあまり喰われずに済むようになったように感じました。

3人が参考にしています
2021-08-18
用途:
軽バンのエアコンに使用

こちらを入れてから暫く車両を動かしていませんでしたが、
8月酷暑のこの時期に走行したところ、エアコンコンプレッサ作動時のあまりのスムーズさ静かさに驚きました
夏場の燃費向上も期待できるかもしれません

3人が参考にしています
2021-08-06
用途:
日常メンテナンス
対象商品:
25567405

H56Aパジェロミニに使用。以前までエアコンON時にコンプレッサより若干ゴロゴロ音がしていましたが、ダメ元でコレを入れてみました。
使用してすぐはあまり変化を感じませんでしたが、何度か乗っているうちに音が小さくなってきました。負荷も減っているようで、発進時のクラッチワークも以前より気を使わなくなり、期待以上の効果に驚きです。

2人が参考にしています
2021-11-14
用途:
タントL375Sに使用
対象商品:
25567405

夏場にYHでエアコンチェックしてもらいガス注入は不要といわれました。しかしエアコン作動時のパワーダウンが大きく何とかならないかとネット上で探していたところこの商品にたどり着きました。暖房を使う季節になり窓が曇らないようエアコン再び使い始めたので購入して注入してみました。結果は期待以上の効果で大変満足しています。注入と同時に音が静かになり、走行中にエアコンが作動してもガクンとくるようなパワーダウンは無くなりました。もっと早く使えばよかったと後悔してます。

7人が参考にしています
2021-08-16
用途:
コンプレッサーの動作音対策
対象商品:
25567405

動作音が静かになりました。
値段も手頃で満足しました。

3人が参考にしています
東英自動車整備工場 様2020-10-05
用途:
エアコンメンテナンス時
対象商品:
25567405

入れて試運転後に音が静かになる
明らかレベルで変わります
信号待ちで冷えが弱くなっていたが注入後寒いぐらい冷える様になりましたw これはホント良い商品です 是非試して下さいオススメ出来ますよー

4人が参考にしています
2021-06-11
用途:
知らなかった

はじめてエアコンガスを注入後に、コンバーターのスイッチがオンオフに頻繁になりました。
調べると、ガス管の汚れやスレッド、鉄分はつまりフィルターのとこにいっぱいになっていた模様、それを知ってからこちらの添加剤を入れてそのガスや汚れを添加剤の力により除去
もしくは消去できるかと思って試しました
結果は最高です。一発で者の一発で治りました。
もう1分ぐらいでよかな

1人が参考にしています
カ-アドバイザ タケハラ 様2022-04-28
用途:
メンテナンス
対象商品:
25567405

他社よりも比較的安く購入できました
効能はこれからです
期待したいところです

1人が参考にしています
2020-07-08
用途:
車の整備DIY作業
対象商品:
25567405

登録から7年経ったタントに注入しました。
注入前に専門業者でエアコンガスとオイルのクリーニング、補充を行っています。
この強化剤をDIYで注入しましたが入れる前よりも更に良く冷えるようになりました。
非力な軽自動車などにはとても有効な商品です。

2人が参考にしています